Skip to main content

At få installeret en luft-til-luft varmepumpe er en stor beslutning: vælg den rigtige

En luft-til-luft varmepumpe (også kaldet aircondition) opvarmer og køler dit hjem effektivt og virkningsfuldt, så du kan få det maksimale ud af den. Det er vigtigt at vælge den løsning, der passer bedst til dine behov. Ydeevne, kapacitet, udseende, anvendelighed, energieffektivitet, miljøpåvirkning og pris er faktorer, der har betydning for dit valg.

Tænk over følgende:

  • Vælg, hvad luft-til-luft varmepumpen skal kunne. Skal den primært varme eller køle? Skal den kunne begge dele? Har du brug for særlige funktioner såsom ventilation eller affugtning? Skal den også kunne levere varmt vand? I så fald skal systemet kunne tilsluttes en varmtvandsbeholder. Skal den kunne fungere i et meget koldt eller varmt klima?
  • Tænk på de ydre rammer. Hvor stort er arealet? Jo større arealet er, desto mere kraftfuldt skal systemet være. Det er dog vigtigt at vælge den helt rigtige kapacitet. Hvis du installerer en for stor enhed, skaber det et ubehageligt træk, og hvis enheden er for lille, vil du ikke blive tilfreds med resultatet. Din bolig skal også helst være godt isoleret, så du kan opretholde den ønskede temperatur. Disse systemer er velegnede til både nybyggede og renoverede boliger.
  • Match med din indretning. Undgå at vælge en indendørs luft-til-luft varmepumpe, som skiller sig ud negativt. Daikin har flere forskellige flotte vægmonterede modeller. Gulvplacerede enheder kan stå diskret under vindueskarmen. Eller du kan skjule enhederne i sænkede lofter.
  • Glem ikke det udvendige. Udendørsenheden til luft-til-luft varmepumper skal placeres med omtanke, så den har tilstrækkelig lufttilførsel til at fungere korrekt. Den kan placeres på ydermuren, taget eller jorden. Ud over at sikre at der ikke står noget i vejen for lufttilførslen, skal du også holde enheden fri for blade, snavs og sne.
  • Fokuser på energieffektivitet. Det er vigtigt for at holde dine omkostninger nede. Kig på de forskellige luft-til-luft varmepumpers energimærkning, som ligger mellem A+++ (den højeste) og D (den laveste). Daikin har enheder med en mærkning på op til A+++ for både opvarmning og køling. Kig også på den sæsonbestemte effektivitetsmærkning på varme- og køleprodukter (de såkaldte SEER- og SCOP-værdier), som angiver det samlede energiforbrug baseret på typiske hverdagsforhold i løbet af året.
  • Tænk over miljøpåvirkningen. Luft-til-luft varmepumper har en lav CO2-udledning og dermed en lavere miljøpåvirkning end gaskedler, oliebaserede varmesystemer og sågar elvarme. De har en lang levetid og får kun 20 % af deres energiforbrug fra strøm, mens resten kommer fra luften. Daikins modeller benytter desuden kølemidlet R-32, som har et lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP).
  • Planlæg din installation. Tal med en professionel installatør, som kan forklare processen, hjælpe med at vurdere, om en luft-til-luft varmepumpe er velegnet til din bolig, hvilken type enhed du har brug for og give dig en pris for enhederne og installationen. Vent ikke, indtil du har brug for den: Brug tid på at træffe det rigtige valg nu.

Hvis du har styr på alt dette, inden du går i gang, er du godt på vej til at få et højtydende varme- og kølesystem, som holder i mange år og leverer optimal komfort året rundt.