Saltar al contenido principal

¿Puedo cambiar la fecha y la hora de la interfaz de usuario de la unidad con la aplicación Daikin Residential Controller?

Cuando añada su primera unidad a su cuenta de usuario, la aplicación intentará automáticamente actualizar la fecha y la hora de la interfaz de usuario si esta tiene una diferencia de más de 15 minutos con la del dispositivo móvil. En algunas unidades, sin embargo, es necesario que cambie la fecha y la hora de la interfaz de usuario manualmente.

Puerta de enlace de red: BRP069A6x (sistema de bomba de calor Daikin Altherma)

Depende de la generación del sistema de bomba de calor:

2ª generación: para cambiar la fecha y la hora de la interfaz de usuario de la unidad, debe hacerlo manualmente en la interfaz de usuario.

3ª generación:

  • MMI <= 5.2.0 : para cambiar la fecha y la hora de la interfaz de usuario de la unidad, debe hacerlo manualmente en la interfaz de usuario
  • MMI = 5.2.0 : la fecha y la hora se pueden sincronizar automáticamente con la de su dispositivo móvil

Puerta de enlace de red: DRGATEWAYAA (sistema de caldera de condensación de gas de Daikin)

La fecha y la hora se pueden sincronizar automáticamente con la de su dispositivo móvil

Si la sincronización automática de fecha y hora es posible, siga estos pasos:

1. En la pantalla de inicio, pulse el icono de engranaje

2. Seleccione "Fecha y hora"

3. Seleccione "sincronizar con la fecha y la hora del dispositivo móvil"

4. Continúe confirmando la ventana emergente.