Saltar al contenido principal

¿Cómo puedo restablecer el adaptador WLAN a los ajustes de fábrica?

Precaución: restablecer el adaptador WLAN a los ajustes de fábrica también borra todos los ajustes. Deberá configurar el adaptador WLAN de nuevo para que se adapte a sus preferencias.

Ajustes que se restablecen:

  • Conexión a red doméstica (ajustes WLAN)
  • Información sobre la cuenta "Out-of-home" (fuera de casa)
  • Código de bloqueo para niños
  • Temporizadores de programación (incluida la función de programación de control de demanda1)
  • Datos de consumo energético1
  • Icono y nombre de la unidad

Puede restablecer el adaptador a los valores de fábrica siguiendo las siguientes instrucciones:

En el adaptador WLAN:

  1. Pulse los botones "Setup" (configuración) y "Mode" (modo) simultáneamente hasta que parpadeen todos los LED.
  2. Suelte los dos botones.
  3. Pulse el botón "Setup" brevemente: todos los LED comenzarán a parpadear rápidamente.
  4. Espere hasta que el LED "Power" (alimentación) se encienda de forma continua. El adaptador se ha restablecido con éxito.

1 Solo si la unidad es compatible con esta función