Para eliminar el código de bloqueo para niños, deberá restablecer el adaptador WLAN a los ajustes de fábrica.
Precaución: restablecer el adaptador WLAN a los ajustes de fábrica también borra todos los ajustes. Deberá configurar el adaptador WLAN de nuevo para que se adapte a sus preferencias.
Ajustes que se restablecen:
- Conexión a red doméstica (ajustes WLAN)
- Información sobre la cuenta "Out-of-home" (fuera de casa)
- Código de bloqueo para niños
- Temporizadores de programación (incluida la función de programación de control de demanda1)
- Datos de consumo energético1
- Icono y nombre de la unidad
Puede restablecer el adaptador a los valores de fábrica siguiendo las siguientes instrucciones:
En el adaptador WLAN:
- Pulse los botones "Setup" (configuración) y "Mode" (modo) simultáneamente hasta que parpadeen todos los LED.
- Suelte los dos botones.
- Pulse el botón "Setup" brevemente: todos los LED comenzarán a parpadear rápidamente.
- Espere hasta que el LED "Power" (alimentación) se encienda de forma continua. El adaptador se ha restablecido con éxito.
Tras completar el procedimiento anterior, puede acceder de nuevo a los ajustes del adaptador WLAN con su smartphone y establecer un nuevo código de bloqueo para niños.
1 Solo si la unidad es compatible con esta función