Saltar al contenido principal

¿Qué es la tecnología Inverter?

La tecnología Inverter se integra en la unidad exterior. La tecnología Inverter se puede comparar con la tecnología de un automóvil: "Cuanto más fuerte pise el acelerador, más rápido irá"

Una unidad Inverter aumentará gradualmente su capacidad en función de la capacidad necesaria para refrigerar o calentar una habitación. Una unidad sin Inverter se puede comparar con encender o apagar una luz. Encender este tipo de unidad hará que comience a funcionar a plena carga.

Ventajas de la tecnología Inverter:

  • Se alcanza más rápido la temperatura de confort deseada
  • El tiempo de arranque se reduce en 1/3
  • Se ahorra energía y también dinero: Un 30% menos de consumo de energía
  • Se evitan los ciclos de encendido y apagado del compresor, lo que significa que no hay picos de tensión
  • El coste del consumo energético se reduce en 1/3 (en comparación con las unidades de encendido/apagado normales)
  • No hay fluctuaciones de temperatura