Saltar al contenido principal

¿Qué significan los términos COP y EER?

Los términos COP (coeficiente de rendimiento) y EER (relación de eficiencia energética) describen la eficiencia en calefacción y refrigeración de los equipos de climatización. Indican la relación de calefacción o refrigeración que suministra una unidad en relación a la cantidad de consumo eléctrico necesaria para generarla. Por lo tanto, si un equipo de climatización genera 5 kW de calor con un consumo eléctrico de 1 kW, su COP se dice que es de 5,0. De manera similar, si un equipo de climatización genera 5 kW de calor con un consumo eléctrico de 1 kW, su EER también se dice que es de 5,0. Cuanto mayores son los valores COP y EER, más eficiente con la energía es el equipo.

Daikin es miembro certificado de EUROVENT, una prestigiosa organización internacional de fabricantes comprometidos con la mejora de los estándares de climatización de todo el mercado europeo. Para respaldar esto, los productos de los miembros de EUROVENT se someten a pruebas rigurosas en laboratorios independientes. La participación de Daikin en el esquema de pruebas es lo que garantiza al cliente que los valores COP y EER citados para sus productos son precisos e inequívocos.