Los EPR que se utilicen para refrigeración deben cumplir las siguientes condiciones.
- PS ≥ 25 bar
- No es necesaria ninguna derivación para la recuperación de aceite
- El EPR se puede utilizar al conectar el 100% de los refrigeradores o evaporadores como, por ejemplo, para proteger los productos de la función invernal
- Índice de capacidad mínima del 50%
- Al utilizar un EPR, la carga total del sistema siempre debe ser de un mínimo de 2 kW
- No existe límite en el número de EPR utilizados
Cuando se utilicen varias unidades ZEAS en un proyecto, agrupe todos los refrigeradores o evaporadores que tengan la misma temperatura de evaporación solicitada con la misma unidad ZEAS. Esto es para optimizar el sistema de refrigeración.