Saltar al contenido principal

Daikin ha anunciado más detalles sobre su nuevo sistema VRV 5 de recuperación de calor, que se lanzará en julio, y sobre la evolución más reciente de la tecnología de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), que Daikin desarrolló por primera vez hace ya 40 años. Diseñada específicamente para reducir significativamente la huella de carbono de los edificios comerciales, la solución de control climático se centra tanto en reducir el impacto medioambiental directo como el indirecto. Aun así, se caracteriza por una simplicidad y flexibilidad en el diseño y la instalación sin precedentes, aspectos por los que los sistemas VRV son reconocidos.

Reducción de las emisiones directa e indirectas

Con el objetico de impulsar la descarbonización, lo nuevos sistemas reducen el impacto de Co2eq directo e indirecto. Daikin ha hecho hincapié en maximizar la eficiencia operativa en condiciones reales, minimizando el impacto. La nueva solución se caracteriza por una eficiencia estacional líder en el mercado, con un aumento en el rendimiento del 13% si se compara con la generación anterior. Asimismo, el sistema de recuperación de calor de 3 tubos de alta eficiencia de Daikin, que permite refrigeración y calefacción simultáneas, proporciona control de confort individual, así como calefacción gratuita transfiriendo el calor de las zonas que necesitan refrigeración a aquellas que precisan de calefacción. Además, los sistemas VRV de Daikin no necesitan bombas que consuman energía y solo cuentan con dos etapas de transferencia de energía (de aire a refrigerante y de refrigerante a aire), lo que reduce las pérdidas y aumenta aún más la eficiencia total del sistema.

Con el objetivo de reducir también el impacto directo potencial del sistema, el sistema VRV 5 de recuperación de calor se ha construido específicamente para albergar el refrigerante R-32 con un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) menor. El refrigerante R-32 no solo transfiere más calor de forma eficaz que el R-410A, lo que permite una menor carga de refrigerante, sino que también cuenta con un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) menor, lo que se traduce en una reducción del 71% de las emisiones directas de Co2eq del sistema. El R-32 también es un refrigerante de un solo componente, lo que respalda la economía circular, puesto que es fácil de recuperar y reciclar.

Esta combinación de rendimiento y tecnología significa que el sistema VRV 5 de recuperación de calor es la solución perfecta para proyectos donde el impacto medioambiental es una prioridad, incluidos aquellos que pretenden lograr las acreditaciones BREEA, LEED o WELL.

Flexibilidad para adaptarse a cualquier edificio comercial

El sistema VRV 5 de recuperación de calor de Daikin también ofrece el mejor diseño de su clase y versatilidad de instalación, lo que significa que es adecuado para una amplia variedad de edificios y ubicaciones de instalación. El sistema cuenta con unos límites de temperatura de funcionamiento muy amplios de hasta +46 °C en refrigeración y de hasta -20 °C en calefacción. También puede suministrar una presión estática externa (ESP) de hasta 78 pascales (Pa), por lo que la unidad se puede instalar con conductos hacia el exterior, en espacios reducidos o detrás de rejillas. También cuenta con cinco etapas de nivel sonoro bajo de hasta 40 db(A) de presión sonora lo que permite su instalación en conformidad con los requisitos de planificación urbanística, al mismo tiempo que aumenta los niveles de confort.

El sistema VRV 5 de recuperación de calor ofrece los mismos recorridos largos de tubería que el sistema VRV actual e incluso diámetros de tubería menores, lo que reduce aún más el espacio de instalación necesario. Ofrece la gama de unidades exteriores más amplia del mercado, con capacidades de calefacción de hasta 90 kW. Y con la integración de la tecnología Shîrudo de Daikin, se puede utilizar en estancias y espacios de pequeño tamaño.

Además. la instalación del sistema VRV 5 de recuperación de calor es rápida. Gracias a la conexión de flujo pasante de las cajas BSSV, el número de puntos de cobresoldadura se reduce, al igual que la cantidad de kits de ramificación de refrigerante necesarios.

Máxima tranquilidad

La tecnología Shîrudo ofrece la versatilidad para controlar de forma precisa el clima interior de cualquier estancia o superficie sin consideraciones adicionales, equipo suministrado en la obra o arduos estudios. Gracias a las medidas de respuesta de refrigerante integradas de fábrica y a la validación sencilla a través del software Xpress, Daikin garantiza el cumplimiento de la norma específica de producto IEC, desde el primer momento. ¿Cómo funciona la tecnología Shîrudo? En el caso improbable de una fuga de refrigerante, ésta se detecta inmediatamente y la sección afectada de la instalación se aísla. Esto reduce la cantidad de refrigerante expulsado e implica que solo se apagarán las unidades de la sección afectada del sistema, mientras que resto continuará funcionando.

Unidades interiores y controles inteligentes para una solución integral

El sistema VRV 5 de recuperación de calor es compatible con la gama contemporánea de unidades interiores específicamente diseñadas para utilizar refrigerante R-32, lo que ofrece la máxima flexibilidad en todas las configuraciones de estancias. Las unidades de ventilación también pueden integrarse en el sistema para mejorar aún más la Calidad del Aire Interior (IAQ) y crear un entorno interior más saludable.

Pada facilitar el funcionamiento lo máximo posible, los controladores intuitivos y fáciles de utilizar garantizan que el sistema funcione de la forma más cómoda y eficiente. El sistema mini BMS de Daikin, el intelligent Touch Manager, integra fácilmente el control climático y los equipos de otros fabricantes en un solo sistema. Con acceso tanto local como basado en la nube, los gerentes de edificios pueden controlar el edificio desde cualquier ubicación a través de una pantalla táctil, la Intranet o Internet.

El valor añadido para los consultores y los instaladores del sistema VRV 5 de recuperación de calor viene del respaldo que ofrece Daikin. Una amplia variedad de herramientas como los objetos BIM y el software basado en los planos de superficie facilitan el diseño y la selección del sistema, además del soporte técnico completo de los equipos de expertos.

Nunca antes se ha hecho mayor hincapié en respaldar la descarbonización de los edificios y el mercado de la climatización tiene una función importante que desempeñar. Depende de todos nosotros aplicar las soluciones disponibles, como el sistema VRV 5 de recuperación de calor, y nuestro equipo de expertos está preparado para ayudarle a emprender acciones ya.
George Dimou, Director de Producto para sistemas VRV de Daikin