Saltar al contenido principal

Flash Streamer

Esta tecnología innovadora y única en el mercado mejora la calidad del aire interior del hogar para crear un ambiente más confortable y un perfecto clima interior.

Utilizando electrones para desencadenar reacciones químicas con las partículas del aire, el Flash Streamer descompone los alérgenos como el polen y los alérgenos fúngicos, y elimina los olores molestos proporcionando un aire mejor y más limpio.

En comparación con la descarga de plasma estándar (o descarga luminiscente), el rango de descarga de la descarga Streamer de Daikin es más amplio, lo que hace que los electrones sean más fáciles de colisionar con oxígeno y nitrógeno en el aire. Esto permite que los electrones de alta velocidad se generen tridimensionalmente en un área más amplia, dando como resultado una velocidad de descomposición oxidativa 1000 veces mayor con la misma potencia eléctrica. 

Nota: la tecnología del flash streamer no está destinada a ser utilizada con fines médicos.

Presente en los productos, además de los purificadores:

 Ururu SararaStylishPerfera
TECNOLOGÍA DE FILTRADOFTXZ-NC/FTXAC/FTXM-N
FLASH STREAMER√√√

Proceso de descomposición del Streamer

La unidad emite electrones a alta velocidad.

Dichos electrones colisionan y se combinan con nitrógeno y oxígeno para formar elementos que ayuden en la purificación del aire.

Esos elementos químicos ayudan en la descomposición oxidativa de los alérgenos.

Incluido en:

Díptico Calidad del Aire