Saltar al contenido principal

La aerotermia monobloc concentra todos los componentes en la unidad exterior y apenas ocupa espacio dentro. La bibloc divide el sistema en dos unidades, lo que permite una exterior más compacta pero requiere módulo interior. La elección depende del espacio disponible en tu vivienda, tanto dentro como fuera.

¿Qué diferencia hay entre aerotermia monobloc y bibloc?

La diferencia fundamental está en dónde se distribuyen los componentes del sistema. En una aerotermia monobloc, todos los elementos (compresor, intercambiador de calor, bomba) están integrados en la unidad exterior. Solo necesitas conectar tuberías de agua entre esa unidad y los radiadores o suelo radiante de tu casa.

En una bibloc, el sistema se reparte: la unidad exterior contiene compresor y ventilador, pero el módulo hidráulico, similar al interior de un aire acondicionado, va dentro de tu vivienda.

En resumen: monobloc integra todo afuera; bibloc lo divide en dos unidades. La diferencia clave es el espacio que necesitas dentro y fuera de casa.

¿Cuánto espacio necesita cada sistema?

Esta es la pregunta que realmente importa cuando decides qué configuración instalar. La monobloc necesita más espacio exterior pero casi nada dentro. La bibloc requiere un módulo interior, pero su unidad exterior es más compacta.

Característica

Monobloc

Bibloc

Componentes exteriores

Todos (compresor, intercambiador, bomba)

Solo compresor y ventilador

Componentes interiores

Ninguno (o mínimos: accesorios, depósito ACS)

Módulo hidráulico compacto

Tamaño unidad exterior

Mayor. Por ejemplo, Daikin Altherma 3 Monobloc ocupa aprox. 870 x 1380 x 640 mm (alto, ancho, fondo), según modelo y potencia

Más compacta en comparación con una monobloc equivalente. Por ejemplo, una unidad exterior Daikin Altherma 3 bibloc de 6-8 kW mide 740 x 884 x 388 mm

 

Espacio interior necesario

Mínimo o casi nulo

0,5-0,7 m² aprox. Similar a un módulo hidráulico de unos 890 x 450 x 350 mm.

Conexión entre unidades

Tuberías de agua (sin gas refrigerante)

Tuberías de gas refrigerante R-32

Ideal para…

Viviendas con jardín, terraza amplia o poco espacio interior

Pisos con cuarto técnico, lavadero o espacio limitado exterior

No basta con tener en cuenta el tamaño del equipo. También hay que valorar el espacio libre alrededor para ventilación y mantenimiento. Si estás en un piso, te interesa revisar también dónde colocar la unidad exterior, porque condiciona mucho esta decisión.

Si aún no tienes clara la ubicación exterior, aquí detallamos las opciones para colocar la unidad exterior en pisos antes de decidir la configuración.

Monobloc necesita más espacio exterior pero casi nada dentro. Bibloc requiere un módulo interior de menos de 1 m², pero su unidad exterior es más compacta.

¿Cómo se instala cada una?

La monobloc se conecta con tuberías de agua (instalación sencilla). La bibloc usa gas refrigerante y necesita un técnico frigorista (más coste, normativa obligatoria).

Con la bibloc entra en juego el gas refrigerante R-32. Las tuberías que conectan la unidad exterior con el módulo interior transportan refrigerante, no agua. Según el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), esto requiere un técnico frigorista certificado, tal como establece el Reglamento UE de gases fluorados (517/2014). La certificación es obligatoria y el coste de instalación es un 10-20 % mayor que un monobloc.

Aquí es donde Daikin tiene una ventaja diferencial: fabrica tanto el equipo como su propio refrigerante R-32. Esto permite optimizar el rendimiento del sistema bibloc y garantizar compatibilidad total entre componentes.

Monobloc: tuberías de agua, instalación sencilla. Bibloc: gas refrigerante R-32, requiere frigorista certificado, coste 10-20% mayor.

¿Qué sistema rinde más?

En condiciones equivalentes, el COP (Coeficiente de Rendimiento) de ambos sistemas es similar. No hay una ganancia energética relevante de una sobre la otra.

Según especificaciones de Daikin Altherma 3 Bibloc (gama ERGA), el COP en calefacción a 7°C exterior/ 35°C de impulsión puede alcanzar valores en torno a 5,20, con una eficiencia estacional (SCOP) de hasta 4,48 (A+++).

En una monobloc, el agua circula por tuberías. Si la unidad exterior está lejos del punto de consumo (por ejemplo, en una terraza de esquina), el agua pierde algo de calor en el trayecto.

En una bibloc, el gas refrigerante mantiene mejor la energía térmica en distancias largas. Aunque la tecnología ofrece esta ventaja teórica, en pisos urbanos típicos, donde la distancia es menor de 10 metros, ambos sistemas funcionan de forma prácticamente equivalente en términos de eficiencia.

Asimismo, en climas fríos con inviernos intensos ambos sistemas funcionan bien si están bien dimensionados. No hay restricción de una u otra por temperatura.

En conclusión: el rendimiento energético es similar en ambos sistemas. En pisos urbanos típicos, la diferencia es mínima. La bibloc es más eficiente en instalaciones con separación significativa entre unidades.

¿Monobloc o bibloc? Cómo decidir según tu vivienda

Si tienes espacio exterior amplio y poco interior, monobloc. Si necesitas compactar fuera y tienes hueco dentro, bibloc. Aquí está el criterio que usan los técnicos profesionales en el terreno:

Elige monobloc si:

● Tienes jardín o terraza de al menos 1 m × 0,7 m libre.

● Quieres una instalación rápida y económica.

● Tu vivienda es unifamiliar o adosada con espacio exterior amplio.

● No tienes cuarto técnico disponible.

Elige bibloc si:

● Vives en un piso urbano sin jardín (solo balcón pequeño).

● Dispones de cuarto técnico, lavadero o garaje para el módulo interior.

● Tu unidad exterior debe ser lo más compacta posible.

● Aceptas un coste de instalación mayor a cambio de flexibilidad espacial.

Por ejemplo, en una vivienda adosada de 120 m² en zona urbana con terraza de 3 m², la configuración recomendada sería bibloc para no sacrificar espacio exterior y mantener acceso libre a la terraza. El resultado sería eficiencia equivalente a monobloc, pero con mejor aprovechamiento del espacio disponible.

Los equipos Daikin Altherma ofrecen ambas configuraciones con especificaciones técnicas que puedes consultar. Pide asesoramiento profesional en tu zona: un instalador certificado puede evaluar tu espacio exacto y recomendarte la opción más rentable.

Preguntas frecuentes

¿La aerotermia monobloc es más barata de instalar que la bibloc?

Sí, en general. La monobloc solo requiere tuberías de agua, mientras que la bibloc necesita un técnico frigorista certificado. Esto puede incrementar el coste de instalación en torno a un 10-20 %, dependiendo de la complejidad de la instalación y de la mano de obra.

¿Puedo instalar una monobloc en un piso sin jardín?

Solo si tienes balcón o terraza con espacio suficiente (como referencia, con 1 m x 0,7 m libres, dependiendo del modelo y de las distancias de ventilación recomendadas por el fabricante). Si tu espacio exterior es muy pequeño, la bibloc es la solución más práctica.

¿Qué pasa con el gas refrigerante en la bibloc? ¿Es un problema?

No es un problema si se instala correctamente. La bibloc usa R-32, un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global. Requiere instalador certificado y revisiones según normativa. A cambio, mejora la eficiencia en instalaciones con distancia entre unidades. Además, Daikin diseña sus sistemas para minimizar la carga de refrigerante necesaria.

¿Cuál da mejor rendimiento energético?

En condiciones equivalentes, el rendimiento (COP) es similar. La diferencia real está en la pérdida de calor en la conexión: en la monobloc se pierde algo de calor en la tubería de agua; en la bibloc, la pérdida es mínima porque el gas refrigerante mantiene mejor la temperatura. A mayor distancia entre unidades, más ventaja para la bibloc.

 

¿Necesitas asesoramiento personalizado? Contacta con un instalador Daikin certificado en tu zona para evaluar tu espacio específico y recibir presupuesto sin compromiso.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.