Saltar al contenido principal

Compara la aerotermia con el aire acondicionado de siempre y elige la mejor opción para tu hogar y tu bolsillo.

Cuando llegan los meses de calor, todos pensamos en lo mismo: refrescar la casa sin temer la factura de la luz. Si estás leyendo esto es porque seguramente has oído hablar de la aerotermia y te preguntas si puede sustituir o complementar tu aire acondicionado de siempre. En este artículo vamos a explicarte todo lo que necesitas saber sobre aire acondicionado por aerotermia, cómo funciona, qué ventajas tiene y por qué cada vez más personas lo eligen para climatizar su hogar de forma eficiente.

¿La respuesta rápida?

Sí, la aerotermia puede enfriar como un aire acondicionado si tu sistema es reversible y está bien dimensionado. La diferencia clave es tecnológica: aerotermia suele referirse a bomba de calor aire-agua (puede dar frío/calor y también ACS), mientras que el aire acondicionado “de siempre” suele ser bomba de calor aire-aire (split). Para enfriar bien influyen el tipo de emisor (fan coils / suelo refrescante / conductos), el control de humedad y la instalación.

¿Qué es la aerotermia y cómo funciona como aire acondicionado?

Empecemos por lo básico: la aerotermia es una tecnología que aprovecha la energía del aire exterior para climatizar tu casa. Funciona con una bomba de calor reversible: en invierno extrae calor del aire y lo introduce en tu vivienda para calentarla. En verano hace justo lo contrario: expulsa el calor de dentro hacia fuera para enfriar cada estancia. Así es como la aerotermia se convierte en un aire acondicionado de alta eficiencia.

Lo mejor es que no necesitas combustibles fósiles: solo consume electricidad para hacer funcionar el sistema, pero la mayor parte de la energía la toma gratis del aire.

Tanto la aerotermia como el aire acondicionado consumen electricidad; la diferencia es que una bomba de calor puede mover varios kWh térmicos por cada kWh eléctrico consumido (esto se mide con COP/SCOP en calefacción y EER/SEER en refrigeración). 

Por eso, cuando hablamos de aire acondicionado por aerotermia, hablamos de una alternativa más sostenible y económica que los sistemas tradicionales.

¿Cómo funciona?

La aerotermia y el aire acondicionado se basan en la misma idea: son como una nevera al revés. En lugar de “crear frío”, lo que hacen es mover el calor de un sitio a otro.

  • Aerotermia (aire-agua): toma calor del aire exterior y se lo pasa al agua de tu instalación (radiadores, suelo radiante, fan coils y también puede calentar agua caliente sanitaria).

  • Aire acondicionado tipo split (aire-aire): toma calor del aire interior de la casa y lo expulsa al aire exterior (o al revés cuando calienta).

¿Qué pasa dentro del equipo?

Dentro circula un “líquido especial” llamado refrigerante (el “gas refrigerante”), que va dando vueltas por un circuito:

  1. Absorbe calor en un lado (por eso “enfría” esa zona).

  2. Un compresor lo “aprieta” (sube su temperatura).

  3. Luego suelta ese calor en el otro lado (por eso “calienta” o expulsa calor afuera).

  4. Finalmente se “relaja” y vuelve a empezar.

¿Y por qué se dice que es eficiente?

Porque la electricidad no se usa para “fabricar” todo el calor o todo el frío, sino para moverlo (hacer funcionar el compresor y ventiladores/bombas), y por lo tanto consume menos que un sistema tradicional. En la aerotermia, además, una parte importante de la energía útil viene del aire exterior, por eso se considera una tecnología renovable. 

AspectoAerotermia (bomba de calor aire-agua)Aire acondicionado (bomba de calor aire-aire / split)
Qué mueveCalor del aire exterior hacia agua (circuito hidráulico)Calor del aire exterior hacia aire interior
EmisoresSuelo refrescante, fan coils, radiadores baja T°, conductosUnidades interiores (split/multisplit), conductos
ACSSí (puede producir agua caliente sanitaria)No (salvo sistemas híbridos específicos)
DeshumidificaciónDepende del emisor (fan coils sí; suelo requiere control)Sí, es una función típica
MétricasCOP/SCOP (calefacción) + EER/SEER (si hace frío/calor)EER/SEER (refrigeración) + SCOP (si calienta)
Mantenimiento claveFiltros (si aplica), circuito hidráulico, revisión de refrigeranteFiltros, baterías/intercambiador, revisión de refrigerante

¿Cómo refresca una casa un sistema de aire acondicionado por aerotermia?

El secreto está en su capacidad para invertir el ciclo de funcionamiento. Este tipo de sistemas cuenta con una unidad exterior que capta energía del ambiente y una o varias unidades interiores que distribuyen el frío. Ese frío se reparte de distintas maneras, y aquí tienes ejemplos concretos de Daikin para cada caso:

  • Fan coils: son unidades parecidas a los radiadores tradicionales, pero con ventilador integrado. En verano expulsan aire frío y en invierno aire caliente.
  • Suelo radiante/refrescante: consiste en un circuito de tuberías bajo el suelo por donde circula agua a baja temperatura. En verano, esta agua absorbe el calor de las estancias y mantiene una sensación de frescor uniforme. Daikin ofrece soluciones de aerotermia como Daikin Altherma, que se combina perfectamente con sistemas de suelo radiante para refrigeración y calefacción.
  • Splits específicos: son los tradicionales “aparatos de aire acondicionado”. Todos los splits de Daikin funcionan mediante aerotermia, aprovechando la energía del aire exterior para enfriar y calentar de forma eficiente. Por ejemplo, puedes combinar un sistema Daikin Altherma con splits murales como Daikin Emura, que además de eficiencia, aportan un diseño elegante y un control de temperatura preciso.

Diferencias entre aire acondicionado tradicional y aerotermia

La diferencia clave está en cómo obtienen la energía y qué pueden ofrecerte. Un aire acondicionado tradicional funciona solo con electricidad: enfría el aire interior expulsando el calor al exterior y, en algunos modelos, también puede invertir el ciclo para dar calor (modo bomba de calor).

En cambio, la aerotermia va un paso más allá. Aprovecha la energía gratuita del aire exterior para climatizar toda la casa y, además, producir agua caliente sanitaria (ACS). Es un sistema integral: tienes frío en verano, calor en invierno y agua caliente todo el año, con un solo equipo.

Otra diferencia importante es la eficiencia. Un sistema de aire acondicionado por aerotermia de Daikin, por ejemplo, puede aprovechar hasta un 75% de energía renovable del aire, por lo que consume menos electricidad que un aire acondicionado convencional para generar la misma potencia. Esto se traduce en menos gasto mensual y menos emisiones de CO₂.

Cómo se mide esa eficiencia:

  • COP / SCOP: eficiencia en calefacción (instantánea / estacional).

  • EER / SEER: eficiencia en refrigeración (instantánea / estacional)-

En general, para consumo real suele ser más útil mirar valores estacionales (SCOP/SEER). 

También hay diferencias en la instalación: mientras que un aire acondicionado normal solo requiere una unidad exterior y los splits interiores, la aerotermia necesita un pequeño proyecto para decidir cómo distribuirá el frío y el calor (fan coils, suelo radiante o splits compatibles). Aunque la inversión inicial es mayor, a medio y largo plazo se recupera gracias al ahorro energético y a las posibles subvenciones.

En resumen: con un aire acondicionado tradicional solo resuelves el calor del verano; con la aerotermia, ganas confort durante todo el año y una eficiencia que se nota en la factura de la luz.

¿Es suficiente la aerotermia para enfriar una casa en pleno verano?

Una duda frecuente es si el aire acondicionado por aerotermia enfría igual de bien que un split tradicional. La respuesta es sí, siempre que el sistema esté correctamente dimensionado para tu vivienda. Un instalador profesional calculará la potencia necesaria para que mantengas la temperatura ideal, incluso en los días más calurosos.

Factores que determinan si “da la talla” en olas de calor:

  • Aislamiento, orientación y tamaño de la vivienda

  • Cargas internas (personas, cocina, electrodomésticos)

  • Tipo de emisor interior (fan coils / conductos / suelo refrescante)

  • Temperatura de impulsión y caudales (agua o aire)

  • Humedad y necesidad de deshumidificación (especialmente con suelo) 

Climas fríos vs climas cálidos (adaptabilidad)

Climas fríos: 

  • Es clave mirar SCOP y la potencia a baja temperatura exterior; algunas bombas de calor bajan rendimiento con heladas y entran en ciclos de desescarche.

  • En zonas muy frías, puede tener sentido dimensionar bien o plantear apoyo puntual (por ejemplo, sistema híbrido con gas natural).

Climas cálidos:

  • Suele priorizarse SEER, el control de humedad y una buena distribución (fan coils / conductos) para mantener confort en olas de calor.

  • En zonas húmedas, la deshumidificación y evitar condensaciones (especialmente con suelo refrescante) se vuelve un criterio de diseño.

Ventajas de instalar un aire acondicionado de aerotermia

Si aún tienes dudas, aquí tienes un resumen de por qué cada vez más hogares se pasan a este sistema:

  • Ahorro energético: hasta un 75% de la energía viene del aire exterior.
  • Todo en uno: un único sistema para frío, calor y agua caliente.
  • Más sostenible: reduce las emisiones de CO₂ y puedes acceder a subvenciones o ayudas para su instalación. El impacto real depende también del mix eléctrico y del uso/eficiencia (SCOP/SEER)
  • Confort mejor distribuido: especialmente si usas suelo radiante refrescante.
  • Revalorización de la vivienda: aumenta la eficiencia energética de tu casa, lo que es un plus si algún día la vendes o alquilas.

Requisitos para instalar un aire acondicionado de aerotermia

Para instalar aerotermia en casa es importante contar con un pequeño espacio exterior para la unidad principal (como en un aire acondicionado normal) y tener claro qué sistema interior vas a usar (fan coils, suelo radiante o splits compatibles).

En obras nuevas es muy habitual incluirlo desde el inicio. En reformas, se puede adaptar, pero requiere una evaluación técnica para ver qué solución es más práctica sin hacer una obra excesiva.

Checklist técnico (lo que suele calcular un profesional): 

  • Potencia frigorífica y térmica necesaria

  • Tipo de emisores

  • Caudales 

  • Temperatura de impulsión

  • Ubicación de unidad exterior (ruido)

  • Eficiencia estacional (SEER/SCOP) para estimar consumo

Impacto ambiental y refrigerantes (R-410A, R-32, etc.)

Además del consumo eléctrico, el impacto ambiental depende del gas refrigerante (por ejemplo, R-410A o R-32 en equipos de climatización). En la UE, el marco regulatorio de gases fluorados se ha actualizado con el Reglamento (UE) 2024/573, publicado en febrero de 2024 y en vigor desde el 11/03/2024, con un calendario de reducción progresiva y restricciones. 

Consejo práctico: al comparar equipos, pregunta qué refrigerante usa el sistema y qué implica para mantenimiento y futuras restricciones. 

Mantenimiento, vida útil y ruido

  • Mantenimiento básico (aplicable a ambos): limpieza/cambio de filtros (si hay fan coils/splits), revisión periódica por técnico (presiones, estado del circuito, rendimiento), y verificar que no hay fugas de refrigerante (gestión según normativa). 

  • Ruido: el nivel de ruido depende del modelo y de la instalación. La unidad exterior es la principal fuente, por lo que importa mucho la ubicación y soportes antivibración. 

Además del mantenimiento básico, en revisiones periódicas conviene incluir: 

  • Inspección de compresores: estado, vibraciones, consumo eléctrico y funcionamiento en frío/calor.

  • Revisión de presiones, temperaturas y posibles fugas del circuito frigorífico (incluida recarga o sustitución de refrigerante si procede y siempre con técnico habilitado).

  • Limpieza de intercambiadores de calor (unidad exterior e interior) y verificación de ventiladores.

  • Comprobación de sondas, válvulas y electrónica de control (especialmente si hay control remoto o inteligente). 

¿Merece la pena?

Si buscas una solución que vaya más allá de enfriar tu casa en verano, el aire acondicionado por aerotermia es una apuesta segura. Combina refrigeración, calefacción y agua caliente en un solo sistema, te ayuda a ahorrar cada mes y contribuye a cuidar el medio ambiente.

Cada vivienda es diferente, así que lo ideal es dejarte asesorar por un profesional que estudie tu caso y te ayude a elegir el equipo que mejor se adapte a tu hogar y a tu bolsillo.

No lo dejes para cuando llegue la próxima ola de calor. Pide hoy mismo información sobre tu proyecto de aerotermia, resuelve tus dudas con un especialista y empieza a disfrutar del máximo confort con el mínimo consumo.

FAQs

¿La aerotermia enfría igual que un split?

Sí, si el sistema es reversible y está bien dimensionado; el resultado depende del emisor (fan coils, conductos o suelo refrescante) y del control de humedad.

¿Aerotermia es aire-agua o aire-aire?

En uso común en España, aerotermia suele referirse a bomba de calor aire-agua; los splits suelen ser aire-aire.

¿Qué significan COP/SCOP y EER/SEER?

Son métricas de eficiencia: COP/SCOP para calefacción; EER/SEER para refrigeración. Los valores estacionales (SCOP/SEER) reflejan mejor el consumo anual. 

¿La aerotermia deshumidifica?

Depende de cómo distribuyas el frío. Con suelo refrescante suele ser importante gestionar humedad para evitar condensación.

¿Qué refrigerante usan y por qué importa?

El refrigerante influye en el impacto ambiental y en requisitos normativos. La UE regula estos gases bajo el Reglamento (UE) 2024/573 (en vigor desde 11/03/2024). 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.