Saltar al contenido principal

Un aire acondicionado de bajo consumo combina tecnología inverter, etiqueta energética A o superior y un diseño optimizado del sistema. Daikin, como fabricante de equipos y también de refrigerantes, desarrolla soluciones que mejoran la eficiencia real en uso, en especial cuando se instalan correctamente y se configuran a la temperatura adecuada.

Qué hace que un aire acondicionado consuma menos

La diferencia de consumo entre modelos de aire acondicionado radica en cómo gestionan la energía para mantener la temperatura sin picos innecesarios.

El primer factor es la tecnología inverter. Mientras un sistema convencional funciona a máxima potencia y se apaga al alcanzar la consigna, el inverter regula de forma continua la velocidad del compresor. Así evita arranques bruscos y mantiene un consumo más estable y eficiente.

También influyen la etiqueta energética y dos indicadores clave: SEER (en refrigeración) y SCOP (en calefacción). Cuanto más altos son estos valores, menor electricidad necesita el equipo para producir la misma cantidad de frío o calor.

El refrigerante es otro elemento clave. El R-32, que se utiliza en gran parte de la gama residencial Daikin, permite diseños más eficientes y reduce el impacto ambiental frente a gases anteriores.

Por último, la eficiencia depende del conjunto. El diseño integral del sistema, compuesto por compresor, electrónica y refrigerante, determina el rendimiento real en uso diario.

Tipos de aire acondicionado según su consumo energético

La eficiencia no depende solo de la tecnología: el tipo de equipo condiciona directamente cuánto vas a gastar. Esta tabla te ayuda a comparar las opciones más habituales:

 

Tipo

Etiqueta energética habitual

SEER orientativo

Consumo estimado (1.500 h/año, 2,5 kW fríos)

Mejor escenario de uso

Split inverter gama entrada (Sensira)

A+ a A++

5,15-6,5

575-735 kWh

Habitaciones o salones de uso frecuente

Split inverter gama media-alta (Perfera, Ururu Sarara)

A+++ a A++

6,5-9,5

395-577 kWh

Salones y zonas de uso prolongado; viviendas que priorizan eficiencia a largo plazo

Portátil (referencia de mercado)

B a D

2,5 - 3,5

1.070 - 1.500 kWh/año

Espacios sin posibilidad de obra, uso puntual

Multi-split inverter

A+++ a A++

6,2 - 8,5 (según combinación)

Variable según zonas activas

Viviendas que climatizarán varios espacios

Conductos (cassette/airzone)

A++ a A+

5,49-7,1

Depende de la superficie total

Viviendas completas, locales, oficinas

En el mercado también existen equipos portátiles, que no requieren instalación fija. Sin embargo, su eficiencia suele ser inferior a la de los sistemas split inverter. Por eso, si el uso va a ser habitual, un equipo fijo se amortiza más rápido.

Consejos para usar el aire acondicionado gastando menos

Los hogares españoles consumen alrededor de 1.700 GWh al año en refrigeración, según datos de 2023 del MITECO, un consumo que se concentra en apenas dos o tres meses. Esto significa que pequeños ajustes en esas semanas tienen un impacto directo y medible en la factura. Aunque el tipo de equipo marca el límite de eficiencia, es la forma de usarlo lo que realmente se nota en el consumo. Con pequeños ajustes se puede lograr un ahorro relevante:

  1. Ajusta la temperatura en torno a 26 °C en verano. Es la referencia que recomienda el IDAE para refrigeración, que también apunta que cada grado por debajo puede aumentar el consumo aproximadamente un 7 %.
  2. Activa el modo ECO o nocturno. Estos modos ajustan automáticamente la potencia cuando la demanda disminuye y evitan consumos innecesarios.
  3. Limpia los filtros con regularidad. Cuando se obstruyen, el ventilador necesita más energía para mover el aire. Es el mantenimiento más sencillo y rentable.
  4. Reduce la entrada de calor exterior. Bajar persianas en horas de máxima radiación y ventilar en momentos frescos disminuye la carga térmica inicial.
  5. Programa el funcionamiento según tu rutina. No tiene sentido climatizar una vivienda vacía. La programación horaria o el control desde app ayudan a ajustar el uso real.
  6. Asegura un dimensionado correcto. Un equipo demasiado pequeño trabajará al límite; uno sobredimensionado encenderá y apagará con frecuencia. El cálculo debe hacerlo un instalador.
  7. Apóyate en ventiladores de techo si es posible. Mejoran la circulación del aire y pueden permitir aumentar ligeramente la temperatura de consigna manteniendo una sensación de confort similar.

La etiqueta energética: cómo leerla y qué buscar

Con el Reglamento (UE) 2017/1369 la escala se reestructuró: muchos equipos que antes eran A+++ pasaron a clasificarse como A, B o incluso C. No es que consuman más: simplemente el nivel de exigencia es mayor.

Al comparar modelos, conviene fijarse en dos indicadores:

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) mide la eficiencia en refrigeración a lo largo de la temporada. Un SEER 6 significa que por cada kWh eléctrico consumido, el equipo genera 6 kWh de frío. Cuanto más alto, menor consumo por hora.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) es el equivalente en modo calefacción. Si el equipo se utiliza como bomba de calor en invierno, este valor determina el ahorro frente a sistemas eléctricos convencionales.

En climas con veranos largos e inviernos suaves, conviene elegir equipos con valores de SEER y SCOP claramente por encima de los mínimos exigidos por el Reglamento europeo de ecodiseño. Cuanto mayores sean estos indicadores, menor será el consumo estacional en condiciones reales.

¿Qué recomienda Daikin como fabricante?

Desde la experiencia como fabricante, hay un punto que se repite: el consumo real no depende solo del equipo, sino de cómo se instala y cómo se utiliza.

Uno de los errores más habituales es programar temperaturas muy bajas (18-20 °C) pensando que así el espacio se enfriará antes. En la práctica, un sistema inverter alcanza antes una temperatura razonable, como 26 °C, trabajando en su rango óptimo. Bajar más la temperatura no acelera el proceso; simplemente prolonga el tiempo de funcionamiento y aumenta el consumo.

La instalación también influye. La ubicación de la unidad exterior condiciona el rendimiento: una exposición prolongada al sol directo puede reducir la eficiencia frente a una instalación en sombra o con buena ventilación. Son factores que no siempre se valoran al elegir el equipo, pero que afectan al comportamiento real.

Por eso, además de elegir un equipo eficiente, es esencial contar con un instalador cualificado que dimensione correctamente el sistema y tenga en cuenta las condiciones reales de la vivienda. En ese contexto, Daikin es uno de los pocos fabricantes que desarrolla tanto el equipo como el refrigerante que emplea. Esa integración permite optimizar el rendimiento del conjunto (compresor, gas y electrónica de control) como un sistema único y no como elementos aislados.

“El ahorro real no depende solo de la etiqueta energética, sino del dimensionado correcto y del uso adecuado del sistema. Programar temperaturas excesivamente bajas o descuidar la instalación puede anular parte de la eficiencia que ofrece el equipo”, señalan desde el equipo técnico de Daikin España.

Preguntas frecuentes sobre aire acondicionado de bajo consumo

¿A qué temperatura debo poner el aire acondicionado para gastar menos?

Como referencia general, 26 °C en verano es un punto equilibrado entre confort y consumo. Ajustar la consigna varios grados por debajo no enfría antes la estancia, pero sí prolonga el tiempo de funcionamiento del equipo y aumenta la factura. La clave es la estabilidad, no “más frío”.

¿Un aire acondicionado inverter consume mucho menos que uno convencional?

Sí, porque regula la velocidad del compresor en lugar de funcionar a máxima potencia en ciclos de encendido y apagado. Esa modulación continua evita picos de consumo y mejora la eficiencia, especialmente cuando el equipo solo necesita mantener la temperatura.

¿Merece la pena comprar un equipo A+++ o con la clase A es suficiente?

Depende del uso. Si el equipo va a funcionar muchas horas durante varios meses al año, optar por una mayor eficiencia estacional puede marcar diferencias acumuladas en consumo a medio plazo. En usos esporádicos, la amortización es menos relevante.

¿El mantenimiento del filtro afecta al consumo del aire acondicionado?

Sí. Cuando el filtro se obstruye, el sistema necesita más energía para mover el aire. Mantenerlo limpio ayuda a conservar el rendimiento y evitar sobreesfuerzos innecesarios. Una revisión técnica periódica completa el mantenimiento básico.

 

¿Quieres calcular qué equipo se adapta mejor a tu vivienda? Consulta la gama residencial Daikin o contacta con un instalador autorizado.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.