Cómo funciona el aire acondicionado (y por qué la aerotermia marca la diferencia)
Conoce su funcionamiento, sus componentes y por qué la aerotermia puede transformar tu confort y tu consumo energético.
Cuando llega el calor y estamos plácidamente acostados en el sofá mientras nos dejamos envolver por el frescor que emite ese apartado instalado en la pared, hay una pregunta que ronda en muchas cabezas: ¿cómo funciona el aire acondicionado? Aunque lo usamos a diario, pocos conocen realmente los entresijos de este aliado del confort. En este artículo, vamos a desentrañar los secretos de su funcionamiento, conocer sus componentes principales, descubrir qué papel juega la aerotermia y por qué Daikin apuesta por esta tecnología.
Las partes que componen un aire acondicionado
Para comprender cómo funciona el aire acondicionado, lo primero es familiarizarse con sus componentes principales. Aunque existen distintos tipos de equipos, todos ellos comparten una serie de elementos esenciales que trabajan de forma coordinada para climatizar los espacios.
Unidad exterior
Es el módulo que se instala en el exterior del edificio, como en una terraza o una fachada. En su interior se encuentran el compresor, el condensador y un ventilador. Su función principal es liberar al exterior el calor que ha sido extraído del interior del espacio.
Unidad interior
Se ubica en el interior de la vivienda o local. Contiene el evaporador y un ventilador encargado de distribuir el aire ya enfriado (o calentado, si el equipo tiene bomba de calor) hacia el ambiente interior.
Compresor
Considerado el corazón del sistema, el compresor se encarga de poner en circulación el refrigerante por todo el circuito. Comprime este gas para elevar su presión y temperatura antes de enviarlo al condensador.
Condensador
Aquí es donde el refrigerante caliente libera el calor que ha absorbido previamente. Al enfriarse, pasa del estado gaseoso al líquido, cediendo ese calor al aire exterior.
Válvula de expansión
Este componente regula el paso del refrigerante hacia el evaporador. Al atravesarla, el refrigerante se expande y se enfría rápidamente, preparándose para absorber calor.
Evaporador
En esta etapa, el refrigerante —ya frío— recoge el calor del aire interior. Al absorber ese calor, enfría el ambiente. El aire resultante se impulsa mediante el ventilador hacia la estancia.
Refrigerante
Es el fluido que recorre todo el sistema. Tiene la capacidad de absorber y liberar calor fácilmente, lo que le permite transportar energía térmica desde el interior hacia el exterior en modo refrigeración, o a la inversa en modo calefacción.
El ciclo de funcionamiento: cómo se enfría (o se calienta) un espacio
Una vez que conocemos las piezas clave, es más fácil entender cómo se produce el efecto de climatización. El funcionamiento de un aire acondicionado se basa en un ciclo que se repite de manera continua mientras el equipo está en marcha:
- El refrigerante entra al evaporador a baja presión y temperatura.
- Al pasar por el evaporador, absorbe el calor del aire de la estancia, enfriando el ambiente.
- El refrigerante, ahora más caliente, se dirige al compresor, donde se eleva su presión y temperatura.
- A continuación, llega al condensador, donde cede el calor al exterior y se convierte en líquido.
- El refrigerante, ya enfriado, atraviesa la válvula de expansión, baja su presión y se enfría aún más.
- Regresa al evaporador para reiniciar el ciclo.
Este proceso permite mantener una temperatura confortable de forma constante y eficiente.
¿Cómo funciona el aire acondicionado por aerotermia?
La aerotermia es una tecnología que utiliza la energía térmica contenida en el aire exterior para climatizar espacios interiores. En lugar de generar calor o frío desde cero, lo que hace es transferir energía de un lugar a otro, aprovechando una fuente renovable y gratuita: el aire.
En el caso de los equipos de aire acondicionado por aerotermia, como los que fabrica Daikin, el sistema emplea una bomba de calor. Esto permite que el equipo funcione tanto en modo refrigeración como en modo calefacción, invirtiendo el ciclo descrito anteriormente.
Su principal ventaja es la eficiencia energética: por cada kWh de electricidad que consume, puede generar hasta 4 kWh de energía térmica. Esto se traduce en un menor consumo energético y una solución más sostenible para la climatización de viviendas y edificios. Pero veamos los beneficios de optar por estos equipos más en detalle:
Ventajas de la aerotermia en aire acondicionado:
1. Alta eficiencia energética
Como acabamos de mencionar, los equipos de aerotermia pueden generar hasta cuatro veces más energía térmica de la que consumen en electricidad. Esta eficiencia se traduce en un menor gasto energético y, por tanto, en una factura eléctrica más baja.
2. Climatización todo en uno
Un solo sistema permite refrigerar en verano y calentar en invierno, lo que elimina la necesidad de instalar equipos separados para cada función.
3. Energía renovable
La aerotermia aprovecha una fuente de energía limpia e inagotable: el calor contenido en el aire. Esto la convierte en una solución más respetuosa con el medio ambiente frente a otros sistemas convencionales.
4. Reducción de emisiones
Al consumir menos energía eléctrica y no depender de combustibles fósiles, los sistemas de aerotermia contribuyen a reducir las emisiones de CO₂, ayudando a cumplir con los objetivos de sostenibilidad.
5. Instalación versátil
Los sistemas aire-aire por aerotermia, como los de Daikin, pueden instalarse tanto en viviendas unifamiliares como en pisos o edificios, adaptándose a distintos espacios y necesidades.
¿Quieres instalar aerotermia en tu hogar? Elige un aire acondicionado Daikin
En Daikin llevamos años apostando por la aerotermia como piedra angular de nuestras soluciones de climatización. Todos nuestros aires acondicionados para el hogar funcionan con esta tecnología, porque creemos firmemente en su capacidad para ofrecer el mayor confort con el menor impacto ambiental.
Desde los sistemas split más compactos hasta las soluciones multi split o los equipos de conductos, todos nuestros productos integran bombas de calor basadas en aerotermia. Eso significa que estás aprovechando energía renovable desde el primer minuto, tanto si estás enfriando el salón en agosto como si estás calentando el dormitorio en enero.
La tecnología Inverter: eficiencia en cada ciclo
Otra pieza fundamental en el rendimiento de un aire acondicionado moderno es la tecnología Inverter. En lugar de funcionar a "todo o nada", como hacían los equipos tradicionales, un aire acondicionado con Inverter regula la velocidad del compresor de forma continua.
¿Qué significa esto? Que el equipo adapta su funcionamiento en función de la demanda de climatización. Cuando se alcanza la temperatura deseada, no se apaga, sino que reduce su potencia para mantenerla estable, evitando picos de consumo y mejorando el confort.
Beneficios del sistema Inverter:
- Ahorro de energía de hasta un 30%
- Mayor durabilidad del equipo
- Menos ruidos y vibraciones
- Temperatura constante sin oscilaciones
Todos los aires acondicionados Daikin incorporan tecnología Inverter, por lo que el binomio aerotermia + Inverter es una garantía de eficiencia y confort para tu hogar.
Mucho más que frío: confort inteligente y sostenible
Comprender cómo funciona el aire acondicionado es el primer paso para valorar lo que realmente ofrece un buen sistema de climatización. En Daikin trabajamos para que esa experiencia sea lo más eficiente, inteligente y sostenible posible.
Además de la aerotermia y el Inverter, nuestros equipos incorporan funcionalidades como la programación horaria, sensores de presencia y movimiento, y conectividad WiFi para que puedas controlar la temperatura de tu hogar desde el móvil.
Porque el confort hoy ya no es solo una cuestión de temperatura, sino también de eficiencia, sostenibilidad y tecnología.
En resumen, si alguna vez te has preguntado cómo funciona el aire acondicionado, ahora ya sabes que su eficacia se basa en un ciclo térmico de intercambio de calor, apoyado en componentes como el compresor, el evaporador o el condensador. En el caso de Daikin, todos nuestros equipos son aerotérmicos, es decir, aprovechan la energía del aire para climatizar de forma sostenible. Y gracias a la tecnología Inverter, esa eficiencia se multiplica, ofreciendo un rendimiento óptimo en todo momento.
La próxima vez que enciendas tu aire acondicionado, sabrás que está funcionando con tecnología punta para que disfrutes del mejor confort, sin renunciar al ahorro y al respeto por el planeta.
Dale un aire nuevo a tu email
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.