Saltar al contenido principal

No se trata solo de eficiencia: se trata de vivir cómodo, sin ruidos molestos y con una instalación que quepa en tu casa sin invadir tu día a día. Te contamos qué debes revisar con tu instalador para acertar desde el principio.

Si vives en un chalet y estás pensando en pasarte a la aerotermia, seguramente te asaltan siempre las mismas dudas:

  • ¿Dónde pongo la unidad exterior para que no sea un “trasto” más en el jardín o la fachada? 

  • ¿Hará ruido y molestará a mis vecinos… o a mí cuando intente dormir?

  • ¿La potencia será suficiente para calentar toda la vivienda y tener agua caliente sanitaria sin quedarme corto? 

  • ¿Es igual instalar aerotermia en un chalet de obra nueva que en uno ya construido?

Son preguntas muy lógicas: la decisión no va solo de tecnología, va de cómo encaja la instalación de aerotermia en tu chalet y en tu día a día. En este artículo veremos, paso a paso, qué condiciona el espacio necesario, qué debes saber sobre el ruido y cómo influye la tipología de vivienda en la potencia que vas a necesitar. 

La idea es que, cuando termines de leer, tengas una visión clara de si la aerotermia encaja en tu chalet y qué deberías revisar con tu instalador antes de decidirte.

Punto de partida: tu chalet y sus necesidades de potencia

Antes de pensar en dónde colocar equipos o qué ruido harán, hay una pregunta clave: ¿cuánta potencia necesita realmente tu vivienda?

En una vivienda unifamiliar, los factores que más influyen son:

  • Superficie útil calefactable (no es lo mismo un chalet de 120 m² que uno de 300 m²).

  • Aislamiento y calidad de la envolvente: ventanas, muros, cubiertas, puentes térmicos…

  • Zona climática: no es igual un chalet en la costa que uno en zona fría de interior.

  • Altura libre y número de plantas: espacios muy altos o grandes huecos de escalera pueden requerir más potencia.

  • Sistema de emisión existente o previsto:

 

- Suelo radiante/refrescante.

 

- Fancoils.

 

- Radiadores de baja temperatura.

 

- Radiadores convencionales (aerotermia con radiadores adaptada).

El instalador realizará un cálculo de carga térmica (no un “a ojo por metro cuadrado”) para dimensionar la bomba de calor adecuada. Una potencia sobredimensionada implica mayores costes de inversión; una potencia corta puede traducirse en incomodidad y malos rendimientos.

Espacio necesario para instalar aerotermia en un chalet

Cuando hablamos de la instalación de aerotermia en un chalet, en realidad hablamos de varios elementos que hay que encajar bien:

  • Unidad exterior (la bomba de calor aire-agua).

  • Unidad interior o hidrokit (intercambiador, controles, circuladores…).

  • Depósito de ACS (agua caliente sanitaria) y, en algunos casos,

  • Depósito de inercia.

Unidad exterior: dónde colocarla en una vivienda unifamiliar

La unidad exterior necesita: 

  • Espacio libre alrededor para la entrada y salida de aire.

  • Un soporte estable (suelo, bancada o pared).

  • Accesibilidad para mantenimiento (no esconderla en un lugar imposible).

En un chalet, las ubicaciones más habituales son:

  • Jardín o patio: sobre una pequeña bancada, separada de zonas de paso.

  • Terraza o cubierta plana: muy frecuente en obra nueva.

  • Fachada lateral o trasera: buscando que sea lo menos visible posible desde la calle y cumpla con la normativa municipal.

Aquí es importante valorar tanto el impacto visual (sobre todo en fachadas principales) como el acceso para el técnico de mantenimiento. 

Unidad interior, ACS y depósitos: el “cuarto de máquinas” de tu casa

En el interior, el espacio dependerá del tipo de solución elegida:

  • Sistemas compactos (unidad interior + depósito en un solo mueble) que ocupan un volumen similar a un frigorífico.

  • Sistemas “desglosados” (unidad interior por un lado y depósito de ACS por otro), útiles para aprovechar huecos ya existentes. 

Posibles ubicaciones en un chalet:

  • Cuarto de instalaciones en sótano o planta baja.

  • Lavadero o cuarto de lavado.

  • Garaje. 

  • Antigua sala de calderas (si sustituyes una caldera de gas o gasóleo).

En muchos proyectos, especialmente cuando se quiere combinar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con una alta eficiencia energética, el instalador puede recomendar añadir un depósito de inercia, que también necesitará su espacio.

Ruido en un chalet con aerotermia: qué puedes esperar y cómo gestionarlo

El ruido es una de las preocupaciones más habituales cuando se plantea instalar aerotermia en un chalet. Es lógico: al tratarse de una vivienda unifamiliar, la unidad exterior puede estar más cerca de dormitorios propios o de los vecinos.

Niveles de ruido y percepción real

Los fabricantes suelen indicar el nivel de presión sonora de la unidad exterior en decibelios (dB) medidos a una determinada distancia. Más allá de la cifra concreta, importa cómo se traduce en la práctica:

  • A distancias razonables y con una buena ubicación, el ruido puede ser comparable a una conversación tranquila o al fondo sonoro de una calle poco transitada.

  • La sensación acústica disminuye de forma notable a medida que aumenta la distancia.

Ubicación y buenas prácticas

Para minimizar el impacto acústico:

  • Evita colocar la unidad exterior pegada a la ventana de un dormitorio.

  • Prioriza zonas abiertas, sin rincones donde el sonido pueda rebotar.

  • Utiliza soportes antivibración y anclajes adecuados para evitar que el ruido se transmita por la estructura.

  • Si es posible, orienta la salida de aire hacia zonas donde no haya estancias sensibles (dormitorios, terrazas de descanso…).

  • En algunos casos, se pueden utilizar pantallas acústicas o jardineras que ayuden a dispersar el sonido sin bloquear la ventilación.

Normativa y convivencia

Cada municipio puede tener ordenanzas sobre niveles de ruido y distancias a fachadas colindantes. El instalador debe tenerlo en cuenta en el diseño de la instalación para garantizar que:

  • Se cumplen los límites de ruido diurno y nocturno.

  • Se respeta la distancia a medianeras y ventanas de viviendas colindantes.

Obra nueva vs chalet ya construido: ¿qué cambia?

No es lo mismo diseñar una instalación de aerotermia desde cero en un chalet de obra nueva que adaptar un sistema existente en una vivienda ya construida.

Aerotermia en un chalet de obra nueva

En obra nueva, el punto fuerte es la planificación:

  • El arquitecto y el instalador pueden prever desde el diseño inicial:

 

- El cuarto de instalaciones.

 

- El espacio para unidad exterior (en cubierta, patio, etc.).

 

- El trazado de tuberías y conductos.

  • Es más sencillo apostar por emisores de alta eficiencia, como suelo radiante/refrescante o fancoils.

  • Se puede optimizar mejor la envolvente térmica del edificio y, con ello, la potencia necesaria de la bomba de calor.

Resultado: una instalación muy integrada, con buen rendimiento y con el espacio totalmente previsto para el sistema de climatización y el agua caliente sanitaria.

Aerotermia en un chalet existente (reforma o sustitución)

En un chalet ya construido, el enfoque suele ser diferente:

  • Se aprovechan huecos existentes:

 

 - Antigua sala de calderas.

 

- Espacio en garaje o lavadero.

 

- Patio, jardín o cubierta para la unidad exterior.

  • Hay que estudiar la compatibilidad con los emisores actuales:

 

- Posibilidad de trabajar con radiadores existentes (aerotermia con radiadores).

 

- Sustitución parcial o total por radiadores de baja temperatura.

 

- Combinación con suelo radiante en algunas zonas de la casa.

  • Puede ser necesario revisar la instalación eléctrica, sobre todo en viviendas antiguas.

Todo esto no impide que la aerotermia sea viable, pero sí exige un estudio más detallado por parte del instalador para adaptar el sistema de calefacción y climatización a la realidad de la vivienda.

La aerotermia es una de las soluciones más interesantes para climatizar una vivienda unifamiliar: reduce el consumo de combustibles fósiles, mejora la eficiencia energética y permite cubrir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con una sola tecnología renovable.

Pero para que la experiencia sea realmente satisfactoria, es importante que la instalación de aerotermia en chalet tenga en cuenta tres cosas desde el inicio:

  • El tipo de chalet y sus necesidades de potencia.

  • Los condicionantes de espacio, tanto para la unidad exterior como para el interior.

  • El ruido y la normativa, para vivir con comodidad y buena convivencia.

Con un buen asesoramiento y un instalador especializado que estudie tu caso en detalle, podrás saber con claridad si la aerotermia encaja en tu chalet, qué configuración necesitas y qué resultados puedes esperar a medio y largo plazo.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.