Saltar al contenido principal

¿Sabías que tu aire acondicionado puede ser tu mejor aliado en invierno? Descubre cómo aprovechar su modo calefacción para disfrutar de un hogar cálido, eficiente y cómodo sin gastar de más.

Cuando llega el invierno, solemos pensar en calentadores, mantas y chimeneas para combatir el frío, pero ¿has considerado usar tu aire acondicionado? Sí, ese mismo equipo que te salva en verano tiene un as bajo la manga durante los meses más fríos. Gracias a la tecnología de bomba de calor, muchos equipos ya no solo enfrían, sino que también calientan de forma eficiente y cómoda.

Imagínate esto: un hogar cálido con solo presionar un botón, sin necesidad de esperar mucho tiempo ni gastar de más. ¿En qué modo poner el aire acondicionado en invierno para conseguirlo? Activar el modo calefacción es la clave para disfrutar de un ambiente confortable durante los días más fríos. No se trata solo de comodidad, también es una decisión inteligente para tu bolsillo y, lo mejor de todo, para el medio ambiente. Si aún no has explorado esta función en tu equipo, estás dejando pasar una solución perfecta para calentar tu hogar de manera eficiente. ¿Quieres saber cómo sacarle el máximo partido? Hablemos de cómo configurar tu aire acondicionado en modo calefacción y transformar esas frías noches de invierno en momentos acogedores.

En qué modo poner el aire acondicionado en invierno

¿Listo para explotar todo el potencial de tu aire acondicionado este invierno? Entonces es hora de que descubras el mágico “modo calefacción” o, como también lo llaman en algunos modelos, el “modo heat”.

Para empezar, si tienes un aire acondicionado con bomba de calor (¡y ojo, todos los equipos de Daikin la tienen!), busca en el mando a distancia el símbolo que representa calefacción. Generalmente, es un pequeño sol. Selecciónalo, elige la temperatura que más se ajuste a tu idea de confort, y deja que tu equipo haga el resto.

Ahora bien, hablemos de números. Los expertos recomiendan mantener la temperatura entre 20 °C y 22 °C para un equilibrio perfecto entre comodidad y eficiencia energética. ¿Por qué no más? Porque cada grado extra dispara el consumo de energía de forma innecesaria, y créeme, no necesitas un clima tropical en pleno enero. De hecho, mantener ese rango evita que el ambiente se sienta demasiado seco o cargado, algo que agradecerán tanto tu piel como tu garganta.

Un truquito adicional para optimizar el uso de tu aire acondicionado es regular el flujo de aire para que el calor se distribuya de manera uniforme. La mayoría de los equipos te permiten ajustar la orientación de las láminas. Si apuntas el flujo hacia abajo, el aire caliente se dispersará mejor (recuerda que el calor tiende a subir). Y si cuentas con una función de temporizador o programación, ¡úsala! Programa el encendido antes de que llegues a casa para recibirte con una temperatura perfecta sin consumir energía de más.

Ventajas de usar el aire acondicionado para calefacción

Una vez aclarado en qué modo poner el aire acondicionado en invierno toca abordar los beneficios que tendrás si lo activas.

Si has estado pensando que encender el aire acondicionado en invierno es un pecado climático o un derroche energético, déjame desmontar ese mito, porque estás a punto de descubrir sus grandes virtudes. Usar tu aire acondicionado para calentar no solo es una de las opciones más eficientes, sino que también tiene una lista de beneficios para tu bolsillo, tu salud y, sí, ¡el planeta.

1. Ahorro energético y en tu factura

Gracias a la tecnología de las bombas de calor, los aires acondicionados son un ejemplo de eficiencia. ¿Sabías que consumen mucha menos energía que los calentadores eléctricos tradicionales? Esto se debe a que no generan calor desde cero, sino que capturan el calor del exterior (incluso cuando hay temperaturas bajas) y lo transfieren al interior de la casa. En términos simples, obtienes calor sin apenas usar energía. Tu bolsillo lo notará al final del mes, sin duda.

2. Eficiencia imbatible frente a otros sistemas

Comparado con radiadores eléctricos, estufas o incluso sistemas de calefacción a gas, el aire acondicionado tiene la ventaja de ser mucho más rápido. Mientras otros equipos tardan una vida en calentar una habitación, lo hace en cuestión de minutos. Además, su capacidad de mantener una temperatura constante significa que no hay esos picos de calor sofocante ni molestias típicas de otros sistemas más arcaicos.

3. Dos equipos en uno

Una de las mayores ventajas de un aire acondicionado con bomba de calor es que no necesitas dos dispositivos separados para el verano y el invierno. Este sistema dos en uno te ofrece lo mejor de ambos mundos, refrigerando tu hogar en los días calurosos y calentándolo de manera eficiente en los más fríos. Esto no solo ahorra espacio, sino que también reduce significativamente tus costes de inversión inicial y mantenimiento, ya que solo tienes que preocuparte por un único aparato. La comodidad y funcionalidad en un solo equipo lo convierten en la elección más práctica para cualquier hogar.

3. Beneficios para tu salud

No todo es eficiencia, también está la cuestión de cuidar de ti y de los tuyos. Al usar un aire acondicionado con funciones de calefacción, puedes mantener un ambiente cálido sin resecar tanto el aire como lo hace la calefacción convencional. ¿El resultado? Adiós a la piel seca, la garganta irritada y ese malestar que muchas veces acompaña los inviernos. Muchos modelos cuentan incluso con filtros que purifican el aire, manteniendo tu hogar limpio y saludable.

4. Un guiño al medio ambiente

La sostenibilidad cuenta, y tu aire acondicionado está de tu lado. Gracias a su menor consumo energético y a las tecnologías más innovadoras estas unidades reducen su huella de carbono en comparación con otras fuentes de calor. Optar por ellos no solo cuida tu hogar, sino también el planeta.

Daikin Emura: la elección inteligente para tu hogar

Si hablamos de aire acondicionado que sea sinónimo de calidad, estilo e innovación, Daikin Emura tiene todas las papeletas para convertirse en tu equipo favorito. Y es que este modelo no solo es un dispositivo para calentar o enfriar habitaciones, ¡es una auténtica obra de arte tecnológica que transforma por completo la experiencia de climatización en tu hogar!

Primero, hablemos de su estética, porque la verdad es que el Daikin Emura rompe con todo lo que imaginas de un aire acondicionado. Con líneas limpias, curvas elegantes y un diseño ultra moderno, no solo cumple su función, sino que también añade un toque elegante a cualquier espacio. Disponible en acabados como blanco mate o plata, se integra perfectamente en cualquier estilo de decoración, desde el minimalista hasta el más clásico. 

Pero, como es lógico, lo impresionante viene cuando lo enciendes y comienzas a disfrutar de su tecnología de vanguardia. Daikin Emura está equipado con bomba de calor, lo que significa que ofrece un rendimiento en calefacción increíblemente eficiente. Su tecnología inverter asegura que el aparato trabaje solo lo necesario, optimizando el consumo energético y reduciendo los costes en tu factura eléctrica. Vamos, ese combo perfecto para cuidar tanto tu bolsillo como el medio ambiente.

Además, ¿te imaginas programar la temperatura de tu hogar desde tu teléfono mientras estás en la oficina o de vuelta a casa?  Su conectividad Wi-Fi te permite controlar el equipo mediante una app intuitiva (Onecta), ofreciendo la posibilidad de personalizar temperaturas, programar horarios y hasta recibir alertas de mantenimiento.

¿Y la calidad del aire? Con Daikin no tienes que preocuparte. Sus avanzados filtros eliminan el polvo, los alérgenos y hasta los malos olores. Es decir, además de calentar tu espacio, purifica el aire que respiras, creando un entorno más saludable y agradable. Perfecto para hogares con niños, mascotas o cualquier persona que busque un confort sin compromisos.

En definitiva, Daikin Emura no es solo una elección inteligente, es una inversión en confort, diseño y sostenibilidad, todo en un solo equipo. Si te preguntas "en qué modo poner el aire acondicionado en invierno", este modelo lo hace simple y eficiente con su función de calefacción avanzada. Si estás pensando en actualizar tu forma de calentar tu hogar, este modelo redefine lo que un aire acondicionado puede llegar a ser. ¿Listo para dar el salto? Los inviernos nunca volverán a ser los mismos.

 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.