Saltar al contenido principal

¿Pones el aire a tope sin control? Aprende a usar el modo Cool correctamente y disfruta de frescor y ahorro durante el calor más intenso.

No, los modos del mando de tu aire acondicionado no están ahí para decorar ni para pulsar a ciegas hasta que salga aire frío. Cada uno tiene su función, y saber usarlos bien puede ser la diferencia entre pasar calor o gastar de más sin necesidad.

Y uno de los más importantes es el modo Cool. Si alguna vez te has preguntado para qué sirve y cómo usarlo, este artículo es para ti.

¿Qué significa el modo Cool en el aire acondicionado?

El modo Cool viene de la palabra inglesa «cool down» que significa enfriar.  Y, como no podía ser de otra manera, es una función de tu aire acondicionado que se activa cuando quieres enfriar el ambiente. Cuando seleccionas este modo, el aparato trabaja a plena capacidad para extraer el calor del interior y expulsarlo al exterior, mientras mantiene la temperatura interna agradable y fresca.

En general, los aires acondicionados modernos, como los de Daikin, cuentan con varias opciones o modos de funcionamiento, como el modo Heat (para calefacción), modo Dry (para la humedad), modo Auto (ajuste automático según la temperatura), modo SWING (para la distribución del aire) y, por supuesto, el modo Cool (para refrigeración). Este último se activa cuando las temperaturas suben y necesitamos una forma eficiente y rápida de refrescar el ambiente.

¿Para qué sirve el modo Cool?

Su misión principal es sencilla: hacerte olvidar que fuera hace 35°C. Pero además de refrescar el ambiente, tiene otros beneficios. Reduce la humedad, evitando esa sensación pegajosa tan típica del verano húmedo. También ajusta la temperatura de forma precisa, lo que ayuda a optimizar el consumo y evita que tu factura se dispare.

¿Cómo usar el modo Cool?

Usarlo es muy fácil, pero usarlo bien marca la diferencia:

  • Selecciona el modo correcto: Busca en el mando el icono de copo de nieve o la palabra Cool. Asegúrate de que no está en modo Heat o Fan.
  • Ajusta la temperatura con cabeza: No pongas 18°C porque sí. Lo ideal es entre 24°C y 26°C: fresco, cómodo y sin sustos en la factura.
  • Optimiza el espacio: Cierra puertas y ventanas para evitar que el aire frío se escape. Y no bloquees la salida de aire.
  • Mantén el equipo en forma: Limpia los filtros y revisa el aparato cada cierto tiempo. Un aire acondicionado limpio enfría más y gasta menos.

¿Cuál es la temperatura ideal para el modo Cool?

El rango recomendado está entre 24°C y 26°C. Así mantendrás una sensación de frescor agradable sin forzar al máximo el equipo.

Durante las horas más calurosas del día, es probable que necesites una temperatura más baja. Sin embargo, por la noche, la temperatura exterior suele bajar. También la de tu cuerpo cuando duermes. En ese caso, nuestra recomendación es activar el modo Sleep.

¿Un consejo extra? Evita diferencias de más de 10°C respecto a la temperatura exterior para que tu cuerpo no sufra cambios bruscos y el aire acondicionado no trabaje de más.

En este artículo te explicamos cuál es la temperatura ideal del aire acondicionado para ahorrar sin perder comodidad. 

Cuándo es el mejor momento para usar el Modo Cool

Debe usarse cuando las temperaturas exteriores sean lo suficientemente altas como para que el calor dentro de tu hogar o espacio de trabajo sea incómodo. Sin embargo, también es importante saber cuándo utilizarlo de manera eficiente:

  • En las horas de calor extremo: Si las temperaturas superan los 30°C, es el momento ideal para activarlo Esto te permitirá reducir la sensación de calor en tu hogar o lugar de trabajo, mejorando la calidad del ambiente.
  • En las primeras horas de la mañana o la tarde: Durante las primeras horas de la mañana o la tarde, cuando la temperatura exterior aún es relativamente alta, es conveniente poner el aire acondicionado en este modo para enfriar el ambiente antes de que el calor se vuelva más intenso.

En resumen, el modo Cool del aire acondicionado es una herramienta excelente para mantener tu espacio fresco y agradable durante los días calurosos. Usado adecuadamente, te permitirá disfrutar de un ambiente cómodo, mientras optimizas el consumo energético. Al configurar correctamente la temperatura, usarlo en el momento adecuado y realizar un buen mantenimiento, podrás aprovechar al máximo todas las ventajas de este práctico modo de climatización.

 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.