Saltar al contenido principal

Un purificador de aire para alergia con tecnología activa como Flash Streamer de Daikin no solo atrapa el polen, lo destruye aplicando una descarga de electrones que oxida las proteínas alergénicas. Combinado con filtros HEPA, elimina hasta el 99,8 % de los alérgenos del aire interior en pocas horas.

¿Por qué el aire de tu casa puede empeorar la alergia al polen?

El aire interior puede concentrar más alérgenos que el exterior, y es en interiores donde más tiempo pasamos, alrededor del 90 % del día. Cerrar ventanas ayuda, pero no elimina lo que ya está dentro, que puede ser de 2 a 5 veces peor que lo que hay en el ambiente exterior.

El polen entra cada vez que alguien abre una puerta, y también se cuela con la ropa y se adhiere a las cortinas y demás textiles del hogar. A esto se suma que el aire interior acumula ácaros del polvo, pelos de mascotas y compuestos orgánicos volátiles que no se ven.

Organismos como la American Academy of Allergy Asthma & Immunology advierten que los alérgenos en interiores pueden acumularse y mantenerse en el aire durante largos periodos si no se eliminan activamente con un sistema purificador de aire.

Es decir, el aire interior acumula alérgenos como polen o ácaros, por lo que cerrar ventanas no basta para reducir la exposición.

¿Cómo funciona un purificador de aire contra el polen y los alérgenos?

Un purificador convencional opera con un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) que atrapa partículas de forma mecánica. Funciona como un tamiz muy fino: retiene el polen, los ácaros y la caspa de mascotas, entre otras partículas en suspensión.

El problema es que atrapar no implica destruir. De hecho, un filtro saturado de alérgenos puede liberar esas partículas de nuevo al aire si la presión aumenta o si no los cambias a tiempo.

Un purificador de aire convencional funciona en tres fases: el prefiltro retiene partículas grandes (polvo, pelo), el filtro HEPA captura partículas finas como polen o ácaros (hasta el 99,95% en filtros H13) y el filtro de carbón activo reduce olores y gases. Hasta aquí, todo bien. Pero el problema es que el alérgeno sigue ahí, porque el filtro HEPA atrapa alérgenos físicamente, pero no los neutraliza. Por eso, quedarse solo con el filtrado resulta insuficiente.

Está claro: un filtro HEPA atrapa el polen, pero no lo elimina; sin destrucción activa, los alérgenos siguen presentes en el sistema.

¿Qué es Flash Streamer de Daikin y por qué destruye los alérgenos?

Flash Streamer de Daikin es la tecnología que diferencia un purificador estándar de uno que resuelve el problema del polen en el aire interior de verdad.

Emite una descarga de electrones de alta velocidad que descompone las proteínas alergénicas por oxidación. No las atrapa en un filtro donde pueden acumularse; las elimina. Funciona en paralelo a los filtros HEPA: mientras el filtro retiene partículas grandes, Flash Streamer destruye los alérgenos moleculares antes de que vuelvan al aire.

Daikin ha desarrollado esta tecnología para garantizar que el aire interior esté más limpio y que sea seguro para personas con asma, alergias respiratorias o sensibilidades químicas.

“El objetivo no es solo retener partículas, sino desactivar su capacidad de provocar una respuesta alérgica”, explican desde el equipo técnico de Daikin España.

Purificador vs. humidificador: qué necesitas realmente

Este error es muy común. Pero el purificador elimina la causa, mientras que el humidificador solo alivia síntomas. No compiten, pero tampoco hacen lo mismo.

Dispositivo

Acción principal

Efectividad polen

Efectividad ácaros

Función adicional

Para quién

Purificador + Flash Streamer

Destruye alérgenos

Excelente (99,8%)

Excelente

Neutraliza olores y COVs

Personas con alergia, personas con asma

Purificador HEPA solo

Atrapa partículas

Buena (filtro saturable)

Buena

Mejora calidad del aire interior

Presupuesto limitado

Humidificador

Aumenta humedad relativa

Nula (no elimina)

Puede empeorar

Alivia la sequedad ambiental

Personas con sequedad de garganta

El humidificador alivia un síntoma, como por ejemplo la sequedad en las vías respiratorias, pero no llega a la causa. Para las alergias, el purificador activo es esencial, mientras que el humidificador sirve solo para aliviar molestias secundarias.

Qué buscar en el mejor purificador para alérgicos

Un buen purificador para alergias combina filtración HEPA con tecnología activa y se adapta al espacio real donde lo vas a usar. Si tienes alergia al polen, elige un aparato siguiendo estos criterios:

● Tecnología activa: Flash Streamer o similar que destruya y no solo atrape.

● Filtro HEPA real: debe certificarse como H13 o superior.

● Cobertura: tiene que adaptarse al tamaño de tu habitación, en m².

● Nivel de ruido: muy relevante, sobre todo si lo usas para dormir. Menos de 40 dB es lo ideal.

● Sensores de calidad del aire: te avisan cuando suben los alérgenos.

● Mantenimiento claro: busca información fiable sobre el cambio de filtros, su vida útil y el coste de los reemplazos, para que no se convierta en un coste oculto.

Lo importante es que el equipo combine HEPA con tecnología de destrucción activa, nivel de ruido controlado y filtros cuyos recambios tengan una duración y un precio razonables.

Consejo Daikin: cómo sacar máximo partido en temporada de polen

Esto es lo que los técnicos de Daikin ven en la práctica: muchas personas compran un equipo de calidad, pero lo colocan mal o lo encienden a destiempo.

Para que la mejora de la calidad del aire sea óptima, ubica el purificador en la habitación donde pasas más tiempo, lejos de muebles y paredes para que el aire circule bien.

Enciéndelo al menos media hora antes de dormir, no cuando ya estés dentro de la cama. En temporada alta de polen (marzo a junio en España), déjalo funcionando varias horas al día. Ten en cuenta que estos aparatos están preparados para funcionar las 24 horas y el consumo es reducido. Además, ten en cuenta que si vives en una zona con mucho tráfico o tienes mascotas, el cambio de filtros puede exigir mayor frecuencia.

Ventila puntualmente entre 5-10 minutos en las horas centrales del día, que es cuando el recuento de polen es menor, en lugar de mantener ventanas abiertas todo el día. El purificador mantendrá el aire limpio entre ventilaciones.

En resumen: una buena ubicación, el uso continuo en temporada de polen y el mantenimiento adecuado son las claves para que el purificador funcione de verdad.

Preguntas frecuentes sobre purificadores y alergias

¿Un purificador de aire realmente me va a ayudar con la alergia al polen?

Sí, especialmente si combina filtración HEPA con destrucción activa como Flash Streamer. Los estudios demuestran que después de 2-3 horas de funcionamiento, la concentración de alérgenos baja entre 80-95 %. Notarás menos estornudos nocturnos y síntomas al despertar.

¿Cuál es la diferencia entre purificador y humidificador para alergias?

El purificador elimina la causa: polen, ácaros y compuestos volátiles. El humidificador solo alivia un síntoma, que es la sequedad. Son equipos complementarios, pero uno no sustituye al otro.

¿Qué es Flash Streamer y en qué se diferencia de un filtro HEPA?

Flash Streamer emite electrones que descomponen por oxidación las proteínas alergénicas. Un filtro HEPA atrapa partículas, mientras que Flash Streamer evita que esos alérgenos se acumulen y se liberen de nuevo. Los purificadores Daikin combinan ambas tecnologías.

¿Puedo usar un purificador Daikin si tengo niños pequeños o mascotas?

Sí, es totalmente seguro. No emite ozono en cantidades perjudiciales y es silencioso. Además de polen, neutraliza la caspa de mascotas, los ácaros y los olores. De hecho, muchas familias con mascotas los usan precisamente por eso.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.