Saltar al contenido principal

Te explicamos qué ocurre con la aerotermia cuando llega el frío intenso, hasta qué temperaturas puede trabajar y cómo mantener el confort en invierno.

Cuando las temperaturas bajan de cero, la duda es casi inevitable:

¿De verdad la aerotermia funciona en climas fríos?

¿Será capaz de calentar mi casa cuando fuera hay -5 °C o incluso -10 °C? ¿Consumirá más? ¿Perderé confort justo cuando más lo necesito?

Si estás valorando instalar aerotermia —o ya la tienes y quieres saber qué esperar en invierno—, es normal que te hagas estas preguntas. Al fin y al cabo, hablamos de un sistema que extrae energía del aire exterior… y cuando ese aire es muy frío, la desconfianza aparece.

En este artículo vas a encontrar respuestas claras y sin rodeos. Te explicamos hasta qué temperaturas puede funcionar la aerotermia, cómo se comporta su eficiencia en situaciones de frío extremo, qué factores influyen realmente en su rendimiento y si es una opción adecuada frente a otros sistemas de calefacción tradicionales. Todo ello con un objetivo muy concreto: que sepas si la aerotermia es la solución que encaja con tu vivienda y tu clima, y que tomes la decisión con información fiable y comprensible.

¿Funciona la aerotermia en climas fríos de verdad?

Sí, funciona. Y lo consigue porque no “crea” calor de la nada: lo que hace es mover (transportar) energía térmica desde el aire exterior hacia el interior de tu vivienda.

Aunque fuera haga frío, el aire sigue teniendo energía. Las bombas de calor aire-agua la aprovechan gracias a un circuito cerrado con un refrigerante (un fluido especial) que puede evaporarse a temperaturas muy bajas. El proceso, simplificado, es este:

1. Captura energía del aire exterior (evaporador): en la unidad exterior, el refrigerante pasa por un intercambiador llamado evaporador. Ahí, incluso con temperaturas bajas, el refrigerante absorbe energía del aire y cambia de estado: se evapora (pasa a gas).

2. “Concentra” esa energía elevando la temperatura (compresor): ese gas llega al compresor, que aumenta su presión. Cuando un gas se comprime, sube su temperatura. Es el paso clave: no se está inventando calor, se está elevando el nivel de temperatura de la energía que ya se ha capturado del aire.

3. Entrega el calor a la calefacción y/o al ACS (condensador): después, el gas caliente entra en otro intercambiador, el condensador, donde cede ese calor al circuito de agua de la vivienda (radiadores de baja temperatura, suelo radiante, fan coils o acumulador de ACS).
Al soltar ese calor, el refrigerante se condensa y vuelve a estado líquido.

4.     Se prepara para repetir el ciclo (válvula de expansión): por último, pasa por una válvula de expansión, baja su presión y su temperatura, y queda listo para volver al evaporador y repetir el ciclo.

Este ciclo se repite de forma continua. Por eso, incluso en invierno, una bomba de calor puede seguir calefactando: aprovecha energía del aire + usa electricidad para “impulsar” el proceso, y así entrega más calor del que consume en forma de electricidad.

Lo que sí cambia cuando hace mucho frío es que al equipo le cuesta más “extraer” energía del aire (hay menos energía disponible), y por eso la eficiencia puede bajar. De ahí la importancia de elegir un equipo preparado para bajas temperaturas y una instalación bien dimensionada.

¿Hasta qué temperatura exterior puede funcionar un sistema de aerotermia?

Los equipos modernos de aerotermia están preparados para trabajar en condiciones exigentes. En términos generales:

  • Pueden funcionar con temperaturas exteriores de -7 °C, -10 °C e incluso inferiores, según el modelo.
  • Siguen produciendo calor aunque el frío sea intenso, algo especialmente relevante en zonas con inviernos largos.

Es importante diferenciar entre que el sistema funcione y que lo haga con la máxima eficiencia. A medida que la temperatura exterior baja, el esfuerzo del equipo aumenta, pero eso no significa que deje de ser una solución viable para climas fríos.

¿Qué ocurre con la eficiencia de la aerotermia cuando hace mucho frío?

La eficiencia de la aerotermia se mide mediante el COP (coeficiente de rendimiento), que indica cuánta energía térmica se obtiene por cada unidad de energía eléctrica consumida.

En climas fríos:

  • El COP puede disminuir cuando la temperatura exterior es muy baja.
  • Aun así, sigue siendo más eficiente que muchos sistemas tradicionales, como las calderas de gas o gasóleo.
  • No depende de combustibles fósiles ni de su volatilidad de precios.

Esto significa que, incluso en situaciones de frío extremo, la aerotermia continúa siendo una opción eficiente desde el punto de vista energético y económico.

Si quieres saber más sobre el COP y su implicación en el consumo de tu sistema de aerotermia, te recomiendo leer este artículo.

Factores que influyen en el rendimiento de la aerotermia en climas fríos

No todas las instalaciones se comportan igual en invierno. Estos son los factores clave que marcan la diferencia.

Temperatura exterior y condiciones climáticas

No es lo mismo un frío seco que uno húmedo, ni una helada puntual que varios meses con temperaturas bajo cero. El clima local influye directamente en el rendimiento del sistema y debe tenerse en cuenta desde el diseño.

Calidad y diseño del equipo

La tecnología del equipo es fundamental. Existen bombas de calor específicamente diseñadas para mantener el rendimiento en climas fríos, con componentes optimizados para trabajar a bajas temperaturas. En Daikin somos expertos en desarrollar soluciones diseñadas para ofrecer calefacción fiable incluso en condiciones invernales exigentes.

Tipo de emisor térmico

El sistema de emisión de calor también influye mucho en el confort y la eficiencia:

  • El suelo radiante es especialmente eficiente con aerotermia.
  • Los radiadores de baja temperatura y los fan coils también permiten un buen rendimiento en invierno.

H3: Instalación y ajuste del sistema

Una buena instalación es tan importante como el equipo en sí:

  • Correcto dimensionamiento según la vivienda y el clima.
  • Ajuste adecuado de la curva de calefacción.
  • Instalación profesional y especializada.

En este sentido, contar con instaladores recomendados y con experiencia específica en el sistema elegido, como los que recomendamos en Daikin, ayuda a optimizar el funcionamiento de la aerotermia en climas fríos y evitar pérdidas de rendimiento innecesarias.

¿Es la aerotermia adecuada para climas fríos frente a otros sistemas de calefacción?

Comparada con sistemas tradicionales:

  • Ofrece mayor eficiencia energética que las calderas convencionales (es decir, gastas mucho menos en calentar tu hogar).
  • Reduce las emisiones de CO₂ al no utilizar combustibles fósiles.
  • Proporciona un calor estable y continuo, sin picos bruscos de consumo.

En viviendas bien aisladas y con un sistema correctamente diseñado, la aerotermia se posiciona como una alternativa muy competitiva para climas fríos.

¿Cómo se garantiza el confort térmico en invierno con aerotermia?

Para disfrutar de una temperatura agradable incluso en los días más fríos, es clave:

  • Un buen aislamiento de la vivienda.
  • Un sistema de aerotermia bien dimensionado.
  • Un control adecuado de la instalación.

Cuando estos elementos se combinan correctamente, la aerotermia es capaz de mantener el confort térmico durante todo el invierno, sin renunciar a la eficiencia.

Entonces, ¿merece la pena instalar aerotermia en climas fríos?

La respuesta es sí, siempre que se elija el equipo adecuado y se realice una instalación profesional. La aerotermia ha evolucionado mucho y hoy es una solución preparada para funcionar en climas fríos, incluso con temperaturas bajo cero.

Con una correcta planificación, permite disfrutar de calefacción eficiente, estable y sostenible durante el invierno, ofreciendo una alternativa real a los sistemas de calefacción tradicionales.

 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.