Saltar al contenido principal

¿Te preocupa el bienestar de tu familia? Instala un sistema de ventilación mecánica para disfrutar de la mejor calidad de aire en tu hogar.  

El bienestar de tu familia es importante, ¿verdad? Te preocupas por darles una buena alimentación, que hagan ejercicio y hasta porque beban suficiente agua. Pero ¿qué pasa con el aire que respiran en casa? En un mundo donde los niveles de contaminación están en constante aumento, asegurarse de que el aire en tu hogar sea limpio y puro es esencial. Aquí es donde entra en juego un sistema de ventilación mecánica, un dispositivo que puede mejorar drásticamente la calidad del aire en tu hogar, proporcionando un entorno más saludable y seguro para ti y tus seres queridos.

¿Qué voy a leer en este artículo?

● Los peligros de no contar con una buena ventilación

● Cómo funcionan los sistemas de ventilación

● Tipos de sistemas de ventilación

● El caso de la familia Martínez

Los peligros para la salud de no contar con un buen sistema de ventilación mecánica 

Hay dos gestos que repetimos de forma constante cada minuto de nuestra vida. Bueno, quizás solo uno. Porque respirar, respiramos incluso dormidos. Pero pestañear no lo hacemos cuando ya tenemos los ojos cerrados.

 Cada día inhalamos aproximadamente 8.000 litros de aire en unas 21.000 respiraciones de media. Una acción que lleva hasta nuestros pulmones mucho más que oxígeno: polvo, CO2, polen, esporas, bacterias, virus, gérmenes...​ El aire está lleno de contaminantes microscópicos que impactan directamente en nuestra salud. Sobre todo en espacios interiores, donde pasamos el 90% de nuestro tiempo (en casa, en la oficina, en el colegio, etc.)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el aire de los espacios interiores puede llegar a estar de cinco a diez veces más contaminado que el aire exterior. Algo que puede ocasionar múltiples problemas a la hora de conciliar el sueño o de concentrarse para trabajar o estudiar. También puede producir dolor de cabeza, irritación de ojos o garganta, fatiga… A largo plazo, entre los posibles efectos de la exposición prolongada al aire de mala calidad se encuentran algunas enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

“El aire de los espacios interiores puede llegar a estar de cinco a diez veces más contaminado que el aire exterior”.

Por suerte, existen varias alternativas que nos ayudan a mejorar la calidad del aire interior y a cuidar así de la salud de nuestras familias. Una de las más eficientes es, sin duda, los sistemas de ventilación mecánica.

Cómo mejora la calidad del aire interior un sistema de ventilación mecánica

Conocemos desde siempre la importancia de ventilar nuestros hogares. En una habitación completamente cerrada dentro de un edificio, el aire no puede ni entrar ni salir fácilmente, por lo que los contaminantes permanecen y se acumulan en la habitación. La ventilación es importante para reducir y eliminar estos contaminantes del aire.

Tradicionalmente, se hacía de forma natural, abriendo las ventanas y dejando que el aire fluyera libremente. Sin embargo, en la actualidad, con el avance de la tecnología y la creciente preocupación por la eficiencia energética y la calidad del aire, las prácticas de ventilación han evolucionado considerablemente.

Hoy en día, podemos encontrar cualquier sistema de ventilación mecánica formando parte de la estructura de los edificios. Su funcionamiento es simple: extraen el aire viciado (contaminado) de las estancias interiores y los reemplazan por aire fresco del exterior. Esto se logra a través de una serie de conductos, filtros y ventiladores que juntos forman el sistema de ventilación.

Los ventiladores crean un flujo de aire que se mueve a través de los conductos, mientras que los filtros limpian el aire antes de que sea introducido en el espacio interior. Al hacerlo, elimina una gran cantidad de los contaminantes microscópicos presentes en el ambiente exterior y también ayudan a reducir los problemas relacionados con la humedad y la condensación.

 

Diferencia entre sistema de ventilación de flujo simple y el sistema de ventilación de doble flujo.

Existen principalmente dos tipos: los sistemas de ventilación mecánica de flujo simple y los de doble flujo. Un sistema de ventilación mecánica de flujo simple hace que el aire del exterior entre directamente a la estancias interiores, lo que provoca desequilibrios de temperatura. Es decir, si ventilamos la estancia en pleno invierno, cuando tenemos la calefacción puesta, y dejamos que entre el aire frío de fuera, perdemos energía calorífica y confort térmico.

Los sistemas de ventilación de doble flujo, por otro lado, cuentan con un recuperador de calor que transfiere la temperatura del aire que expulsa al aire nuevo que introduce desde el exterior. De esta manera, garantizamos una mayor eficiencia energética, puesto que no desperdiciamos el aire acondicionado o la calefacción.

Además, estos sistemas ayudan a mantener un ambiente interior saludable, puesto que evitamos exponernos a cambios de temperatura. Por supuesto, también contribuyen a mejorar la calidad del aire interior, gracias a su capacidad para filtrar y eliminar los contaminantes presentes en el exterior. El resultado es un ambiente interior más limpio, acogedor y sano.

“Los sistemas de ventilación de doble flujo cuentan con un recuperador de calor que transfiere la temperatura del aire que expulsa al aire nuevo que introduce desde el exterior”.

La inversión en salud y bienestar: el caso de la familia Martínez

Para qué entiendas de qué forma mejoran la calidad de vida un sistema de ventilación mecánica quiero compartir contigo la experiencia de la familia Martínez. Esta familia de cinco miembros vive en el centro de una bulliciosa ciudad donde el tráfico, las tardes en las terrazas y los viandantes son la banda sonora de su día a día.

 Hace apenas un año que decidieron cambiar las ventanas para insonorizar su vivienda y garantizar así la estanqueidad de la casa. Pero a pesar de mantener las ventanas cerradas para bloquear el ruido y la contaminación, notaron que el aire dentro de su casa a menudo parecía estancado y cargado. Un problema que no podían dejar por alto: su hijo menor tenía asma y los polvos y ácaros del ambiente empeoraban su situación.

Además, con los cambios de temporada, lidiar con las fluctuaciones de temperatura se volvía una tarea desafiante. Si abrían las ventanas en pleno julio para ventilar el interior, el calor abrasador del verano entraba y las facturas eléctricas se incrementaban puesto que el aire acondicionado debía trabajar el triple.

Necesitaban una solución más eficiente y saludable. Después de investigar, se decantaron por el sistema de ventilación mecánica de doble flujo. Concretamente, por el DucoBox Energy Comfort de Daikin. Un sistema compacto, ideal para una vivienda familiar, que les ofrecía todo lo que deseaban: control de temperatura, calidad del aire mejorada y eficiencia energética. Además, incluía tecnología de sensores para ventilar las estancias solo cuando fuese necesario y también la opción de integrarlo con los sistemas domésticos inteligentes para programar y supervisar su funcionamiento.

Tras la instalación, notaron una mejora instantánea en la calidad del aire. El sistema filtraba el aire exterior, eliminando los contaminantes antes de introducirlo en su hogar. Esto resultó en un ambiente interior más limpio y fresco, incluso viviendo en el centro de una gran ciudad. La familia Martínez también notó una marcada mejora en la comodidad térmica de su hogar. Gracias al recuperador de calor incorporado en el sistema, el aire que expulsaban se utilizaba para calentar o enfriar el aire entrante, manteniendo así un ambiente interior confortable sin importar la estación del año.

Además de estas mejoras tangibles, la familia Martínez también se benefició de un mayor bienestar: dormían mejor, tenían más capacidad de concentración y el incremento de la factura energética dejó de ser un rompedero de cabeza.

Los sistemas de ventilación mecánica de Daikin son una inversión valiosa para asegurar un ambiente saludable y seguro para tu familia. No dejes pasar la oportunidad de cuidar a quienes más quieres con las soluciones de ventilación de Daikin. Porque cuando se trata de la salud de tu familia, cada detalle importa.

Descubre cómo nuestros sistemas de ventilación Daikin pueden mejorar la calidad del aire interior

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.