Saltar al contenido principal

La unidad exterior de aerotermia en un piso de 100 m² se puede instalar en el balcón, la terraza o la azotea comunitaria, siempre que haya espacio suficiente y una ventilación adecuada. Soluciones compactas como los sistemas Monobloc de Daikin facilitan la instalación en espacios reducidos cumpliendo la normativa vigente.

¿Es viable instalar aerotermia en un piso?

La aerotermia no es exclusiva de casas con jardín. En un piso de 100 m², la instalación es perfectamente viable: la potencia necesaria se sitúa entre 5 y 8 kW, dependiendo de la zona climática y el nivel de aislamiento, lo que se traduce en una unidad exterior más compacta de lo que muchas personas creen.

El verdadero reto no es la potencia. Es encontrar la ubicación correcta sobre todo para la unidad exterior de aerotermia y gestionar bien los permisos.

En la práctica, el tamaño ya no es el principal obstáculo en un piso de 100 m². Por ejemplo, una unidad exterior Daikin Altherma 3 Monobloc para estas potencias puede tener dimensiones aproximadas de  770 x1.250 x 362 (alto, ancho, fondo), con un peso de 91 kilos. Pero hay condiciones a tener en cuenta para instalar aerotermia en un piso.

Dónde colocar la unidad exterior: opciones reales para pisos

La decisión no depende solo de que haya espacio. La ventilación real, la distancia hasta la vivienda y los trámites con la comunidad pueden cambiar completamente la viabilidad de la instalación.

 

Ubicación

Viabilidad

Ventaja principal

Inconveniente principal

¿Requiere permiso de la comunidad?

Balcón o terraza privativa

Alta

Acceso directo, instalación y mantenimiento más sencillos

Espacio limitado; el ruido puede percibirse en el interior

Depende de los estatutos

Patio interior

Media-alta

Menor impacto visual y acústico

Riesgo de recirculación de aire en patios pequeños

Generalmente sí

Azotea comunitaria

Alta (si se permite)

Mejor ventilación, sin ruido en la vivienda

Tuberías más largas; requiere acuerdo formal

Sí, siempre

Fachada exterior

Baja

No ocupa espacio privativo

Restricciones urbanísticas frecuentes; suele denegarse

Sí, y habitualmente no se autoriza

Normativa y permisos: lo que necesitas saber antes de instalar

Cuando la unidad exterior afecta a elementos comunes, entra en juego el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960, modificada por la Ley 8/2013). En él se establece que cualquier alteración de elementos comunes o fachada requiere autorización de la comunidad. Si la unidad exterior se coloca en un espacio privativo, como un balcón interior no visible, puede no requerir acuerdo formal, pero depende de los estatutos de la comunidad.

La aerotermia está reconocida por la Directiva europea 2018/2001 (RED II) como energía renovable, que favorece su implantación en comunidades de propietarios, pero el trámite previo sigue siendo necesario.

Es recomendable consultar también la ordenanza municipal de tu ciudad: Madrid y Barcelona, por ejemplo, tienen requisitos específicos sobre distancias y niveles de ruido que pueden condicionar el modelo y la ubicación del equipo.

Requisitos técnicos clave para la instalación

Más allá de los permisos, hay condiciones que determinan si una ubicación es válida. La unidad debe contar con 20-30 cm libres en laterales y parte trasera y entre 50 cm y 1 metro en la zona frontal de impulsión para garantizar una correcta ventilación y mantenimiento. Además, ten en cuenta el peso, habitualmente entre 50 y 95 kg en equipos residenciales compactos, para confirmar que el forjado soporta la carga. También es necesario prever desde el principio una salida de drenaje de condensados y el acceso para mantenimiento. Estas verificaciones deben realizarse siempre en la visita técnica previa.

Asimismo, en terrazas o patios cerrados es especialmente importante valorar que si el aire frío que expulsa el equipo rebota contra la pared y lo reabsorbe, el rendimiento cae de forma relevante.

Como explican desde el equipo técnico de Daikin:

“En pisos de 80-100 m², el principal reto es encontrar una ubicación con ventilación suficiente. El error más habitual es encajonar la unidad para que no se vea, comprometiendo el rendimiento”.

Por otro lado, las unidades exteriores de aerotermia residencial actuales se sitúan entre 48 y 54 dBA en los modelos más adecuados para un piso de 100 m², comparable al ambiente de una oficina tranquila. Aun así, la orientación y el aislamiento de las vibraciones son determinantes para lo que se percibe desde el interior.

Aerotermia vs. caldera de gas: ¿merece la pena el cambio?

Una bomba de calor aerotérmica genera entre 3 y 4 kWh de calor por cada kWh eléctrico consumido, según el modelo y las condiciones de temperatura exterior, de temperatura de impulsión del agua, de aislamiento y de demanda térmica.

Según la guía del IDAE “La bomba de calor en la rehabilitación energética de edificios”, estos sistemas pueden alcanzar rendimientos estacionales superiores a 3, lo que permite reducir de forma significativa el consumo energético frente a una caldera de gas convencional. Asimismo, los ahorros en muchos casos superan el 50 %, en función de la configuración y la zona climática. La inversión inicial es mayor, habitualmente entre 8.000 y 14.000 € en una vivienda de 80-100 m², según la potencia y la configuración del sistema, pero las ayudas del Plan de Recuperación y los fondos Next Generation EU pueden acortar de forma notable el periodo de retorno.

Además, no hay combustión ni emisiones directas en la vivienda.

Soluciones compactas de Daikin para pisos urbanos

El Daikin Altherma 3 Monobloc integra todo el circuito frigorífico en la unidad exterior, lo que simplifica la instalación y reduce los requisitos técnicos en obra, si bien es importante no subestimar el espacio de mantenimiento para que el técnico pueda revisar el equipo con facilidad y en tiempo.

En cuanto al ruido, las unidades Altherma 3 Monobloc operan en torno a 40-62 dBA, en su unidad exterior. Además, los soportes antivibratorios y la orientación correcta del equipo marcan la diferencia en la percepción interior.

Preguntas frecuentes sobre aerotermia en pisos

En resumen: sí, es posible instalar aerotermia en un piso de 100 m², pero la viabilidad depende más del espacio y la ventilación que de la potencia del equipo.

¿Cuánto espacio necesito en mi balcón para la unidad exterior?

Como mínimo, 1 m² en planta más las distancias libres de ventilación: 20-30 cm en los laterales y mínimo 50 cm en la zona frontal. Si tu balcón tiene menos de 4 m² de superficie, pide una visita técnica antes de decidir.

¿Es muy ruidosa la unidad exterior?

Los equipos actuales generan entre 40 y 62 dBA en la unidad exterior, con los modelos domésticos más habituales en torno a 48-54 dBA, similar al ambiente de una oficina tranquila. Al ser un sistema Monobloc, el compresor está siempre fuera: dentro de tu vivienda no hay unidad interior generando ruido.

¿Necesito permiso de la comunidad de vecinos?

En la mayoría de los casos, sí. La Ley de Propiedad Horizontal (Art. 17, modificado por la Ley 8/2013 y el RDL 7/2019) establece que las instalaciones de energías renovables pueden aprobarse con mayoría simple de propietarios, y no pueden denegarse sin causa justificada. Si la unidad va en espacio privativo no visible desde la fachada, el trámite puede ser más ágil, pero conviene revisar los estatutos de tu comunidad. Comprueba también la ordenanza municipal de tu ciudad.

¿Es mejor la aerotermia o seguir con mi caldera de gas?

Si buscas menor inversión inicial, la caldera de gas sigue siendo más barata de instalar. Si valoras el ahorro a medio plazo y la evolución regulatoria, la aerotermia tiene ventaja clara: genera 3-4 veces más calor por kWh consumido y está cubierta por las ayudas actuales. Recuerda que la comparativa debe hacerse con tu consumo real y tu tarifa.

¿Qué tipo de sistema conviene en un piso: Monobloc o Bibloc?

Depende del espacio disponible y de la configuración de la vivienda. En pisos, los sistemas Monobloc suelen facilitar la instalación porque integran el circuito frigorífico en la unidad exterior, reduciendo trabajos en interior. En cualquier caso, lo importante es dimensionar bien el equipo y respetar distancias y mantenimiento.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.