Saltar al contenido principal

Un suelo radiante ofrece muchas ventajas que permiten sacarle el máximo partido a un sistema de climatización por aerotermia. 

La inversión inicial es amortizada en pocos años gracias a la función polivalente de los suelos radiantes, que proporcionan climatización tanto en invierno como en verano.

El funcionamiento de los suelos radiantes se basa en un circuito de tuberías de agua que recorre el suelo de la vivienda y que es capaz de calentar el hogar con temperaturas bajas entre los 30° y 40°.

¡Pide cita con nuestros expertos! Te ayudarán a elegir tu equipo de climatización.

Haz click aquí y pide cita para que uno de nuestros expertos te asesore directamente sobre la mejor solución de climatización para tu hogar. Puede ser de forma presencial, telefónica u online.

Solicita presupuesto para nueva instalación

¿Estás buscando una Solución integral de climatización que se ajuste a las necesidades de tu hogar?

 

Un Instalador recomendado de Daikin te asesorará encantado

 

· Rapidez

· Instalación oficial

· Garantía

· Asesoramiento personalizado

· Comodidad

· Sin compromisos

Aerotermia, la energía renovable que climatiza tu hogar

La aerotermia es una energía renovable, inagotable y gratuita que proviene del aire y que nos permite obtener calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

¿Cómo funciona la Aerotermia?

  1. La atmósfera capta la energía que emite el sol.
  2. La tecnología Bomba de Calor captura esa energía renovable del aire.
  3. Esa energía es utilizada en nuestro hogar a través de la unidad exterior que la envía a la unidad interior.
  4. La unidad interior calienta el agua y produce calefacción y agua caliente sanitaria.
  5. En verano, el calor de nuestra vivienda se envía al exterior para producir aire acondicionado.

La aerotermia hace más fácil la integración del uso de energías renovables en el entorno doméstico y la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

 

ACTIVA TU TRANQUILIDAD CON STAND BY ME

Registra tus equipos Daikin en Stand By Me, el servicio post-venta de Daikin, y asegúrate de estar siempre al cuidado de nuestros técnicos profesionales.



Consigue 1 año de mantenimiento totalmente gratis, revisiones anuales preventivas, atención prioritaria en el servicio técnico, ofertas exclusivas y muchas más ventajas dependiendo de qué contrato elijas: Básico, Confort, Confort Plus o Confort Total.

Consigue toda la información sobre nuestros productos.

Daikin Altherma: Climatización y agua caliente por aerotermia

La aerotermia extrae la energía del aire para producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Es una fuente de energía renovable, gratuita y eficiente.

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.