¿Qué es Passivhaus?
En los últimos tiempos, estamos siendo testigos de cómo crece la conciencia ecológica en la sociedad. Queremos y buscamos las opciones más sostenibles posibles para minimizar nuestro impacto en el planeta y reducir nuestra huella de carbono.
En el sector de la construcción y la arquitectura también se está produciendo este cambio. Apostamos cada vez más por la tecnología más eficiente, que nos garantice los mejores resultados al mismo tiempo que consuma la menor cantidad de energía posible.
Desde esa idea nace el concepto Passivhaus, o casa pasiva, un estándar de construcción de alta eficiencia energética nacido en Alemania en 1991. Se trata de un tipo de vivienda diseñada de tal forma que minimiza el gasto energético. La idea de este tipo de edificaciones, según la Plataforma de Edificaciones Pasivas (PEP), es que se reduzcan en un 75 % las necesidades de calefacción y refrigeración, sin tener que renunciar al confort y a la calidad del aire interior. Para conseguirlo, un elemento indispensable serán los sistemas de calefacción ecológica.
Daikin y la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) firmaron un acuerdo en 2019 con el objetivo de colaborar en la difusión e implantación del “Estándar Passivhaus”. Actualmente Daikin es patrocinador Premium de PEP.
¿Cómo cuidan el medio ambiente los sistemas de calefacción ecológica?
Daikin Altherma no produce emisiones directas de CO2, con lo que contribuye a preservar el medio ambiente. Aunque la bomba de calor sí utiliza energía eléctrica no renovable, las emisiones de CO2 son mucho menores que en las calderas que funcionan con combustibles fósiles. Pese a esto, su apuesta por la sostenibilidad es clara:
Daikin, patrocinador Premium de PEP, la Plataforma de Edificación Passivhaus
En marzo de 2019, Daikin y la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) firmaron un acuerdo con el objetivo de colaborar en la difusión e implantación del “Estándar Passivhaus”.
Daikin es el único fabricante del mercado tanto de equipos de climatización como de refrigerantes. Gracias a ello ocupa una posición privilegiada en el desarrollo de soluciones sostenibles que ayudan a reducir de manera relevante el impacto medioambiental de las instalaciones de climatización. Esta unión profundiza en el compromiso de la compañía con el diseño de instalaciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente dentro de edificios con una demanda de energía cada vez menor, casi nula.
Gracias a su experiencia y apuesta continua por el I+D, Daikin ofrece el mayor abanico de soluciones capaz de satisfacer todo tipo de necesidades de climatización y producción de agua caliente sanitaria. Entre ellas, las bombas de calor de aerotermia que cubren todas las necesidades de climatización y producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de los usuarios e incorporan la tecnología más avanzada y eficiente del mercado.
Por su parte, el Estándar Passivhaus asegura una gran calidad del aire interior así como unas mejores condiciones interiores de temperatura y humedad, al mismo tiempo que aumenta la vida útil de los edificios gracias a un cuidado diseño y ejecución.
Dentro de nuestro personal de Daikin, tenemos técnicos certificados, "Passivhaus Designer" y "Passivhaus Consultant" que aportan su formación y experiencia a cualquier proyecto de edificación pasiva.
ACTIVA TU TRANQUILIDAD CON STAND BY ME
Registra tus equipos Daikin en Stand By Me, el servicio post-venta de Daikin, y asegúrate de estar siempre al cuidado de nuestros técnicos profesionales.
Consigue 1 año de mantenimiento totalmente gratis, revisiones anuales preventivas, atención prioritaria en el servicio técnico, ofertas exclusivas y muchas más ventajas dependiendo de qué contrato elijas: Básico, Confort, Confort Plus o Confort Total.
Daikin Altherma 3 y energía solar fotovoltaica, la combinación perfecta para el estándar Passivhaus
Dentro del estándar Passivhaus, además de la alta eficiencia de los sistemas activos empleados como la bomba de calor aerotérmica, la producción de energía renovable in situ cobra cada vez mayor importancia con el fin de conseguir edificios y viviendas de generación positiva de energía.
Las bombas de calor aerotérmicas Daikin Altherma 3 incorporan de serie la posibilidad de realizar una gestión energética integrada de la energía fotovoltaica (Smart Grid), con el fin de optimizar en cada momento el aprovechamiento de la mayor cantidad posible de esta energía renovable para climatización y producción de agua caliente sanitaria.
Además, dentro de la gama Daikin Altherma 3 existen equipos capaces de integrar no solo energía fotovoltaica, sino también energía solar térmica, de modo que las tres energías renovables (aerotermia, solar térmica y fotovoltaica) trabajan de forma conjunta, aumentando de este modo el rendimiento total de la instalación.
Dale un nuevo aire a tu email
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.
Aerotermia, la energía renovable que climatiza tu hogar
La aerotermia es una energía renovable, inagotable y gratuita que proviene del aire y que nos permite obtener calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.
¿Cómo funciona la Aerotermia?
- La atmósfera capta la energía que emite el sol.
- La tecnología Bomba de Calor captura esa energía renovable del aire.
- Esa energía es utilizada en nuestro hogar a través de la unidad exterior que la envía a la unidad interior.
- La unidad interior calienta el agua y produce calefacción y agua caliente sanitaria.
- En verano, el calor de nuestra vivienda se envía al exterior para producir aire acondicionado.
La aerotermia hace más fácil la integración del uso de energías renovables en el entorno doméstico y la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Daikin Altherma: Climatización y agua caliente por aerotermia
La aerotermia extrae la energía del aire para producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Es una fuente de energía renovable, gratuita y eficiente.