- Respire aire limpio y saludable
- Controle la humedad
- Aire fresco
Respire aire limpio y saludable
Los purificadores de aire de Daikin reducen los síntomas del asma y de la alergia eliminando el polvo y el polen del aire, y cuidan su salud filtrando las bacterias y los virus que transporta el aire.
La humedad es esencial para una piel saludable
El depósito de agua del purificador de aire Ururu humidifica el aire cuando está demasiado seco y le ayuda a combatir la sequedad en las manos o el picor de garganta al despertar.
Mantenga su aire fresco
Nuestros purificadores de aire controlan los olores, para que su hogar siempre huela a limpio y fresco.
1 Aspiración potente
Recibe el aire por un área amplia procedente de tres direcciones.
2 Captura eficaz de los contaminantes
Atrapa con efectividad el polvo y los contaminantes con un filtro HEPA electrostático.
3 Descomposición
Emplea la tecnología Streamer de Daikin para descomponer, por oxidación, las sustancias dañinas atrapadas por el filtro.*
* Sustancias entre las que figuran los virus1, las bacterias2, el polen3 o las esporas de moho4.
Nota:
1 Organización encargada de las pruebas: Kitasato Research Center for Environmental Science; Certificado del resultado de las pruebas 21_0026 (emitido por la misma organización); Resultado del experimento: eliminación del 99,9 % del virus A-H1N1 transcurrida una hora.
2 Organización encargada de las pruebas: Japan Food Research Laboratories. Número de la prueba: 15044988001-0201. Método empleado en la prueba: Se colocó una probeta inoculada con bacterias en medio líquido en el lado de entrada de un filtro de recolección de polvo instalado en un purificador de aire que funcionaría en un área de pruebas de 25 m³. Se procedió al recuento del número de bacterias vivas transcurridas cinco horas. Resultado de la prueba: la cantidad de bacterias se redujo en más del 99 % tras cinco horas. Unidad empleada para realizar la prueba: prueba realizada con la unidad MCK55S (modelo japonés), un modelo equivalente a la serie MCK55W (funcionamiento turbo).
3 La descarga del Streamer irradió varios alérgenos, y la descomposición de las proteínas de los alérgenos se verificó con análisis ELISA, cataforesis o un microscopio electrónico (investigación conjunta con la Universidad de Medicina de Wakayama). Ejemplo de la prueba: "Polen de cedro japonés Cryj-1". Resultado de la prueba: el 99,6 % o más descompuesto y eliminado en dos horas.
4 Organización encargada de las pruebas: Japan Food Research Laboratories. Número de la prueba: 204041635-001. Resultado de la prueba: el 99,9% o más de las esporas de moho (Cladosporium) descompuesto y eliminado en 24 horas.
Potente humidificación que protege contra la sequedad del ambiente y los virus
- Protege la piel, la garganta y las fosas nasales contra la sequedad.
- Protege frente a virus al mantener un nivel de humedad adecuado en la estancia.
- Mantiene unos niveles de humedad agradables en la estancia (del 40 al 60 % de humedad relativa).
- La tecnología Streamer elimina las bacterias del filtro de humidificación.
Filtro HEPA de alto rendimiento que atrapa partículas de polvo pequeñas
Elimina el 99nbsp; de las partículas con un tamaño de entre 0,1nbsp;μm y 2,5nbsp;μm.
El filtro retiene el polvo eficazmente por medio de fuerzas electrostáticas. No es propenso a las obstrucciones en comparación con los filtros HEPA no electroestáticos, que retienen las partículas únicamente en función del grosor de la malla.
Filtro HEPA electrostático
Elimina el 99,97nbsp; de las partículas con un tamaño de tan solo 0,3nbsp;μm. La propia fibra del filtro se carga con electricidad estática y captura las partículas con efectividad. No se obstruye con facilidad, de ahí que provoque menos pérdida de presión.
Por consiguiente, por el filtro pasa una mayor cantidad de aire.
FRENTE A
El filtro purifica una mayor cantidad de aire.
Filtro no electroestático
Dado que atrapa las partículas únicamente en función del tamaño de la malla, es necesario fabricar una malla más fina, que se obstruye más fácilmente y provoca pérdidas de presión.
Compacto, eficaz y silencioso gracias a la estructura nueva e innovadora