Saltar al contenido principal

Daikin tiene la solución adecuada para tu hogar.

¿Buscas un sistema de climatización útil para invierno que incluya agua caliente sanitaria (ACS)?

¿Quieres poner la calefacción sin preocuparte de cuánta energía estás gastando?

¿Necesitas un sistema sostenible que te ayude a reducir tu impacto medio ambiental? Daikin tiene la solución adecuada para tu hogar.

Solicita presupuesto para nueva instalación

¿Estás buscando un Aire Acondicionado que se ajuste a las necesidades de tu hogar?

 

Un Instalador recomendado de Daikin te asesorará encantado

 

· Rapidez

· Instalación oficial

· Garantía

· Asesoramiento personalizado

· Comodidad

· Sin compromisos

Una solución completa de Aire Acondicionado, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria

Reemplaza tu sistema de calefacción eléctrica antiguo por los innovadores equipos de aerotermia de Daikin. Las soluciones sostenibles y eficientes con las que ahorrar energía y conseguir un alto nivel de confort.

Solo necesito un equipo de Aire Acondicionado

El aire acondicionado por aerotermia de Daikin extrae la energía del aire exterior y la transforma en refrigeración. Consigue una temperatura agradable y fresca en el interior de tu hogar incluso en los días más fríos del invierno, y con un gasto energético mínimo.

Además, el aire acondicionado de Daikin ofrece mucho más que la climatización deseada en cada momento. Equilibra cuidadosamente la temperatura, ya sea refrigeración o calefacción, controla los niveles de humedad y mantiene la calidad de aire para proporcionar el ambiente más confortable.

Cambiar mi caldera de gas o sistema antiguo de climatización y empezar a ahorrar

Combina aire acondicionado y calefacción con agua caliente sanitaria (ACS) en un solo sistema. Ahorra en tu factura, en energía y en emisiones gracias a la aerotermia.

¡Pide cita con nuestros expertos! Te ayudarán a elegir tu equipo de climatización.

Haz click aquí y pide cita para que uno de nuestros expertos te asesore directamente sobre la mejor solución de climatización para tu hogar. Puede ser de forma presencial, telefónica u online.

Aerotermia, la energía renovable que climatiza tu hogar

La aerotermia es una energía renovable, inagotable y gratuita que proviene del aire y que nos permite obtener calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

¿Cómo funciona la Aerotermia?

  1. La atmósfera capta la energía que emite el sol.
  2. La tecnología Bomba de Calor captura esa energía renovable del aire.
  3. Esa energía es utilizada en nuestro hogar a través de la unidad exterior que la envía a la unidad interior.
  4. La unidad interior calienta el agua y produce calefacción y agua caliente sanitaria.
  5. En verano, el calor de nuestra vivienda se envía al exterior para producir aire acondicionado.

La aerotermia hace más fácil la integración del uso de energías renovables en el entorno doméstico y la consiguiente reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

 

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.