Saltar al contenido principal

Los equipos de aerotermia Daikin Altherma transfieren energía del aire exterior a tu casa. La unidad exterior intercambia energía con el aire exterior y, con la ayuda del ciclo del refrigerante, libera la energía a una temperatura más alta (o más baja) para generar calefacción (o aire acondicionado) y agua caliente. Son los más fáciles de instalar.

  • Gestión integral de aire acondicionado, calefacción y agua caliente en una única unidad
  • Integración versátil con emisores de calefacción existentes y nuevos
  • Conectividad doméstica inteligente con Amazon Alexa o Google Assistant a través de la app Daikin Onecta
  • Elección entre unidades de suelo y pared cuando se requiere flexibilidad en la instalación interior

Descubre nuestros equipos de aerotermia con producción de agua caliente sanitaria más populares

Equipo de aerotermia aire-agua de baja temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de baja temperatura
Equipo de aerotermia aire-agua de baja temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de baja temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de media temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de temperatura media
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de temperatura media
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura
Equipo de aerotermia Daikin Altherma de alta temperatura

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Pareja descansando y riendo en su cama en un dormitorio a una temperatura agradable

Solicita un instalador recomendado para nueva instalación

Solicita presupuesto para tu nueva instalación directamente a un instalador recomendado que se pondrá en contacto contigo lo antes posible.

Sistemas todo en uno que se adaptan a cualquier tipo de vivienda

Tanto si estás construyendo una casa nueva, renovando una casa antigua o modernizando una casa, nuestras soluciones Daikin Altherma pueden satisfacer tus necesidades de aire acondicionado, calefacción y agua caliente

Más información sobre los equipos de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria

Sí, los equipos de aerotermia pueden conectarse a radiadores antiguos o nuevos.

Si ya tienes radiadores en casa, los equipos de aerotermia de alta temperatura o los equipos de aerotermia híbridos (si vas a sustituir una caldera de gas) pueden conectarse fácilmente a ellos y utilizar las tuberías actuales sin necesidad de sustituir los radiadores ni realizar obras adicionales.

La vida útil habitual de un equipo de aerotermia suele ser de entre 15 y 20 años, aunque depende de varios factores. Por ejemplo, el mantenimiento. Aunque los equipos de aerotermia son una solución que requiere un bajo mantenimiento, una revisión anual por parte de tu instalador o socio de servicio te ayudará a maximizar su vida útil.

Sí, los equipos de aerotermia pueden utilizarse para enfriar, pero esto depende del tipo de emisores que tengas.

Por ejemplo, el emisor ideal para aire acondicionado con equipos de aerotermia de baja o alta temperatura es un convector de equipo de aerotermia (también conocido como "unidad fan coil"). Su funcionamiento es similar al de un radiador tradicional, con la ventaja añadida de que puede calentar y enfriar una estancia.

Algunos equipos de aerotermia híbridos pueden conectarse a equipos de aerotermia tipo split (también conocidos como "aires acondicionados"), que son otra solución popular de calefacción y aire acondicionado.

La mayoría de los equipos de aerotermia suelen incluir una unidad interior y otra exterior. Cada unidad produce sonido cuando está en funcionamiento; este sonido se mide generalmente en dBA y estos niveles oscilan en una escala de 0 dBA a 140 dBA.

Cuando consultes los niveles sonoros, también verás especificaciones sobre el nivel de potencia sonora y el nivel de presión sonora.

El nivel de potencia sonora es el nivel sonoro medido directamente en la fuente.

El nivel de presión sonora es el nivel de sonido medido a una distancia determinada (normalmente 1,5 - 2 metros) de la fuente.

Las unidades interiores de los equipos de aerotermia Daikin suelen producir un nivel de presión sonora de unos 30dBA, que es comparable al ruido que hace una persona susurrando.

Las unidades exteriores, al estar disponibles en una mayor variedad de tamaños, oscilan en niveles de presión sonora entre 40 dBA y 62 dBA, que son comparables a los sonidos de un piar de pájaros y de personas manteniendo una conversación, respectivamente.

En toda Europa, los distintos países tienen diferentes normativas e incentivos a nivel nacional y regional para fomentar la compra e instalación de equipos de aerotermia.

Como cada uno de ellos tiene sus propios planes y criterios de elegibilidad, te aconsejamos que consultes a tu instalador Daikin o la página web de tu gobierno para obtener más información.

Puedes recibir asesoramiento sobre qué tipo de equipo de aerotermia se adapta mejor a tu hogar de un instalador Daikin, del personal del establecimiento distribuidor del fabricante o consultando nuestro navegador de soluciones para uso residencial.

El precio de la instalación de un equipo de aerotermia varía en función del tipo de equipo de aerotermia que elijas

Otros factores que pueden influir en el precio son las obras de reforma u obras extra (como el aislamiento) que haya que realizar, además del técnico instalador encargado. Los precios de los distintos instaladores variarán en función de sus conocimientos y experiencia.

Los equipos de aerotermia no requieren mucho mantenimiento. Te aconsejamos que conciertes una cita anual de mantenimiento con tu instalador para asegurarte de que tu equipo de aerotermia sigue funcionando de la manera más eficaz posible. Un servicio habitual incluiría una serie de comprobaciones estándar, así como una limpieza a fondo de la unidad y los filtros.