Saltar al contenido principal

La aerotermia para calefacción y ACS funciona con una bomba de calor aire-agua que cubre ambas demandas con un solo equipo. Cuando coinciden, el sistema aplica normalmente prioridad al agua caliente y, tras un breve tiempo de recuperación, retoma la calefacción sin que afecte al confort. Daikin integra gestión inteligente para equilibrarlas.

Cómo funciona la aerotermia cuando necesitas calefacción y agua caliente a la vez

La aerotermia se basa en un único generador de calor, la bomba de calor aire-agua, que alimenta dos circuitos distintos: el de calefacción (suelo radiante, radiadores o fancoils) y el de agua caliente sanitaria (el depósito o acumulador de ACS).

Cuando ambos servicios están activos, el equipo no trabaja al 50 % para cada uno. Lo que hace es conmutar entre circuitos mediante una válvula de tres vías, también llamada válvula desviadora. La válvula dirige el agua hacia uno u otro circuito según la demanda.

Prioridad ACS: por qué el agua caliente va primero

La mayoría de sistemas aplican prioridad ACS en bomba de calor. Es decir, cuando hay demanda de agua caliente sanitaria, el equipo interrumpe temporalmente la calefacción para elevar la temperatura del depósito.

Es una decisión que responde a una lógica térmica clara: la vivienda mantiene su temperatura durante unos minutos gracias a la inercia térmica, mientras que el suministro de agua caliente requiere disponibilidad inmediata. Un suelo radiante o unos radiadores correctamente dimensionados pueden sostener el confort sin aporte activo durante ese breve intervalo.

En equipos básicos la prioridad es fija. En sistemas avanzados, como los desarrollados por Daikin, la gestión se adapta a la temperatura real, los hábitos de uso y la programación horaria.

No todos los sistemas gestionan la prioridad del ACS de la misma manera. Existen tres enfoques principales:

Modo de gestión

Comportamiento del sistema

Impacto en confort

Tipo de equipo

Prioridad ACS fija

Detiene la calefacción hasta recuperar el depósito

Puede generar pequeñas caídas térmicas si el equipo es justo de potencia

Gama básica

Gestión alternada

Alterna ciclos entre ACS y calefacción

Estable, pero menos eficiente

Gama media

Gestión inteligente/adaptativa

Ajusta la dedicación a cada circuito según temperatura y demanda real

Máximo confort, interrupciones mínimas

Sistemas con control avanzado (como Daikin Altherma)

En zonas climáticas frías (D y E del CTE), donde la demanda de calefacción es continua, la gestión inteligente reduce de forma notable la percepción de interrupciones.

Tiempos de recuperación del ACS: qué esperar en la práctica

Una duda habitual es cuánto tarda el sistema en recuperar el ACS tras un consumo elevado. El tiempo de recuperación del ACS en aerotermia depende principalmente de cuatro factores:

Volumen del depósito. Un depósito mayor ofrece más reserva de agua caliente, aunque también necesita más energía para recuperar temperatura.

Potencia de la bomba de calor. Cuanto mayor es la potencia térmica disponible, más rápida es la recuperación del acumulador. No es lo mismo un equipo de 9 kW que uno de 16 kW, especialmente en viviendas con varios puntos de consumo simultáneo.

Temperatura exterior. La bomba de calor extrae energía del aire. En condiciones de frío intenso, la capacidad de intercambio disminuye y el tiempo de recuperación puede alargarse, especialmente en zonas climáticas D y E del CTE.

Temperatura de consigna del ACS. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) obliga a acumular el ACS a 60 °C y mantener el circuito por encima de 50 °C, permitiendo alcanzar 70 °C para ciclos de desinfección frente a legionella. Alcanzar esa temperatura requiere más energía y, por tanto, más tiempo que trabajar con consignas inferiores.

En condiciones habituales, la recuperación del ACS en una vivienda unifamiliar con un depósito de 180 a 230 litros y una bomba de calor en el rango de 9 a 16 kW se sitúa en torno a una hora. Este tiempo puede variar según la temperatura exterior, el salto térmico necesario y el modelo concreto instalado. 

Qué ocurre cuando abres el grifo mientras la calefacción está en marcha

Cuando en una vivienda con aerotermia se abre un grifo de agua caliente mientras la calefacción está funcionando, el sistema no se bloquea ni se descoordina. Actúa de forma automática siguiendo una secuencia lógica de control:

Paso 1: detección de demanda. El sensor del acumulador detecta la bajada de temperatura provocada por el consumo de ACS.

Paso 2: conmutación de válvula. La válvula desviadora redirige temporalmente la energía térmica hacia el depósito de agua caliente.

Paso 3: calentamiento del depósito. La bomba de calor trabaja hasta alcanzar la temperatura de consigna configurada, normalmente en torno a 60 °C.

Paso 4: retorno a calefacción. Una vez recuperada la temperatura del acumulador, el sistema vuelve automáticamente al circuito de calefacción.

Este proceso es automático y está integrado en la electrónica de control del equipo. En instalaciones correctamente dimensionadas, el usuario no percibe interrupciones bruscas en el confort térmico.

Gestión inteligente: cómo Daikin equilibra calefacción y ACS

En un sistema de aerotermia, la gestión depende de la lógica de control que coordina ambas demandas, y no solo de la potencia instalada. En el caso de Daikin, el desarrollo conjunto de la unidad exterior, la electrónica de control y la aplicación de gestión permite integrar esa lógica desde fábrica.

En los sistemas Daikin Altherma, la decisión de cuándo priorizar el ACS no se basa únicamente en la temperatura del depósito. El control electrónico tiene en cuenta también la temperatura exterior, la demanda activa de calefacción y la programación configurada por el usuario.

Esto permite anticipar situaciones de consumo. Por ejemplo, en una mañana de invierno con temperaturas bajo cero, el sistema puede preparar el ACS antes de la franja habitual de duchas, evitando que la recuperación del depósito coincida con el momento de mayor demanda de calefacción.

Con la app Onecta se pueden programar franjas horarias específicas para la producción de ACS. En una vivienda donde las duchas se concentran entre las 7:00 y las 8:30, puede programarse la carga del acumulador a las 5:30 o 6:00, cuando la demanda térmica es menor. De este modo, el depósito ya está caliente en la hora punta y la calefacción no necesita interrumpirse.

Según datos del IDAE de 2023, los usos térmicos concentran la mayor parte del consumo energético doméstico. Así, el agua caliente sanitaria representa aproximadamente el 19 % del consumo energético total de los hogares en España. Si se le suma la calefacción el porcentaje se eleva al 57,8 %. Por eso la normativa, como el CTE en su sección HE4, presta especial atención al dimensionamiento correcto del sistema de ACS en edificios.

Como señaló Joan Groizard, director general del IDAE, en el Salón C&R 2023: “La bomba de calor es una oportunidad energética, de ahorro económico, industrial y laboral”.

Dimensionamiento correcto: depósito, potencia y hábitos de consumo

Un error frecuente al sustituir una caldera por aerotermia es dimensionar el depósito de ACS tomando como referencia el sistema anterior. Las calderas trabajan con impulsiones de 70-80 °C y recuperan el acumulador rápidamente. La bomba de calor opera con temperaturas más ajustadas y tiempos de recuperación mayores. Si se reutiliza un depósito con serpentín pensado para caldera, la superficie de intercambio puede ser insuficiente y alargar los tiempos de recuperación.

Como referencia orientativa, el CTE establece consumos en el entorno de 28 litros por persona y día a 60 °C en vivienda residencial. A partir de ese criterio, pueden considerarse rangos habituales como:

● 1-3 personas: depósito de hasta 200 litros.

● 4-5 personas: depósito de 260-300 litros.

Asimismo, la relación entre potencia de la bomba y volumen del depósito es también clave. Un acumulador sobredimensionado para la potencia disponible puede generar recuperaciones lentas y afectar al confort en horas de alta demanda.

Por ello, el dimensionamiento debe equilibrar potencia, zona climática, número de ocupantes y hábitos de consumo. En los sistemas Daikin, esta relación forma parte de los criterios de configuración que aplican sus instaladores certificados.

Preguntas frecuentes sobre aerotermia, calefacción y ACS

¿Me quedo sin calefacción cuando alguien se ducha?

No de forma perceptible. El sistema prioriza el ACS unos minutos y después retoma la calefacción. La inercia térmica mantiene el confort en tu casa.

¿Cuánto tarda en recuperarse el agua caliente?

Depende del depósito y la potencia que tengas instalada. En viviendas habituales, la recuperación se mueve en torno a una hora como referencia orientativa.

¿Puedo programar a qué horas quiero que se prepare el agua caliente?

Sí. Los sistemas con gestión inteligente te permiten definir franjas horarias desde la app Onecta de Daikin.

¿Qué tamaño de depósito necesito?

Depende del número de personas y del consumo. Como orientación, 1-3 personas suelen trabajar con hasta 200 litros. Un instalador cualificado debe calcularlo según perfil real de uso.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.