Saltar al contenido principal

Ahorro, confort y cuidado ambiental en un solo sistema. Conoce los beneficios de dar el salto e instalar una caldera de aerotermia (bomba de calor aire-agua) para climatizar tu hogar. 

Otro invierno más mirando la factura de energía otra vez, preguntándote si hay una manera de gastar menos sin renunciar al calor y a la comodidad. O tal vez pienses en el impacto ambiental que genera tu sistema actual y sientas que podrías hacer algo mejor por el planeta. La buena noticia es que existe una solución que no solo alivia esas preocupaciones, sino que también hace que tu hogar sea más eficiente, moderno y sostenible: cambiar tu caldera de gas por una caldera de aerotermia.

¿Te imaginas disfrutar de un hogar cálido en invierno, fresco en verano y más económico todo el año? Pues todo eso es posible con aerotermia. Sigue leyendo, porque este puede ser el cambio que estabas buscando.

¿Qué es una caldera de aerotermia y cómo funciona?

Primero, aclaremos algo importante. Cuando hablamos de “caldera de aerotermia”, el término "caldera" puede resultar un poco confuso. Técnicamente, no es una caldera como las que funcionan con gas o gasoil. Este sistema es en realidad una bomba de calor, un equipo avanzado que aprovecha la energía presente en el aire exterior para calentar tu hogar y el agua sanitaria. Pero, por su función de proporcionar calefacción y agua caliente, mucha gente ha optado por llamarla caldera, lo que a veces genera ciertos malentendidos.

A diferencia de las calderas tradicionales, que queman combustible como gas o gasoil para generar calor, una caldera de aerotermia no necesita combustión. Es más, funciona gracias a una tecnología limpia, utilizando el calor natural que ya está en el aire exterior, incluso en pleno invierno. Pues sí, incluso cuando crees que hace demasiado frío, el aire aún contiene energía que puede extraerse y aprovecharse con este sistema.

Normalmente, a este tipo de tecnología se la conoce como bomba de calor aerotérmica, un término que deja más claro su funcionamiento y que rompe con la idea convencional de las calderas que ya conoces.

Por si fuera poco, en los días de calor puede trabajar a la inversa, enfriando el aire y manteniendo tu hogar fresco. Al final, se trata de un sistema integral que cuida de tu confort todo el año, con la ventaja añadida de gastar mucha menos energía y, por supuesto, sin generar directamente emisiones de CO2.

Comparativa directa: aerotermia (aire-agua) vs bomba de calor tradicional (solo calefacción)

Si estás comparando tecnologías de bomba de calor (y no solo “gas vs eléctrico”), esta tabla te ayuda a ver la diferencia en rendimiento y consumo.

IndicadorAerotermia (bomba de calor aire-agua)Bomba de calor tradicional (solo calefacción)
COP (coeficiente de rendimiento)3,5–5 (referencia ~4,2)2,5–3 (referencia ~2,8) 
SCOP (rendimiento estacional)≈ 4,5≈ 3,0
Consumo energético anual orientativo 3.000–4.000 kWh/año5.000–6.000 kWh/año
UsosCalefacción + ACS; puede ser reversible (refrigeración) Solo calefacción
Conclusión práctica30–50 % menos consumo y mejor eficiencia estacionalMás consumo para el mismo confort 

Tipos de sistemas de aerotermia que vas a ver en el mercado

  • Sistema bibloc: incluye unidad exterior + unidad interior (potencia térmica habitual 4–16 kW).

  • Aerotermia reversible: opera en calefacción y refrigeración (modo invierno/verano).

  • Sistema híbrido aerotermia-gas: reduce el consumo eléctrico total apoyándose en gas cuando conviene; la eficiencia estacional del conjunto puede llegar hasta 180 % según diseño. 

Las ventajas de la caldera de aerotermia que harán que te decidas

Ahora bien, ¿vale realmente la pena hacer el cambio? Para responder a esa duda, aquí tienes las ventajas principales por las que muchas personas ya están dando este paso.

1. Ahorro real y medible en tus facturas

Uno de los temores más comunes cuando piensas en cambiar un sistema de calefacción es el coste. Pero aquí está la verdad: una caldera de aerotermia puede reducir tu consumo energético hasta un 70% en comparación con sistemas convencionales de gas o electricidad. Aunque la inversión inicial parece un reto, el ahorro en tus facturas comenzará a notarse desde el primer mes. Además, al depender menos de combustibles fósiles, también esquivarás esas temidas subidas de precios en el mercado energético. Es un alivio saber que tienes más estabilidad económica, ¿verdad?

Cómo se mide ese ahorro: COP, SCOP y consumo anual

Si alguna vez te han prometido “ahorro” sin explicarte el porqué, aquí está la clave:

  • El COP y el SCOP son los números que te dicen cuánto calor obtienes por cada kWh eléctrico. Dicho simple: a mayor COP/SCOP, menor coste operativo.

  • La potencia térmica nominal que necesitas depende de la temperatura exterior, el aislamiento térmico y los m². Por eso el dimensionado importa tanto.

  • En una vivienda unifamiliar tipo (≈ 120 m²) con clima templado (≈ 10–20 °C) y buen aislamiento, es habitual moverse en un consumo energético anual orientativo de 3.000–4.000 kWh/año.

2. Un hogar que piensa en el futuro

Cuando instalas una caldera de aerotermia, estás eligiendo un sistema alineado con una vida más sostenible. La aerotermia utiliza una fuente de energía renovable y produce menos emisiones de CO2, lo que significa que no solo estás reduciendo tu huella de carbono, sino que también estás haciendo tu parte para cuidar el planeta. Piénsalo así: cada día que tu caldera de aerotermia trabaja, estás contribuyendo a un medio ambiente más limpio sin renunciar a tu comodidad.

3. Comodidad en cualquier época del año

No hay nada más reconfortante que un hogar preparado para cualquier estación. La caldera de aerotermia es versátil y multifuncional. Calienta tu casa en invierno, enfría el aire en verano y proporciona agua caliente cuando la necesites, todo desde un único sistema. Ya no necesitas múltiples aparatos para cubrir tus necesidades, lo que hace todo más práctico y eficiente.

4. Una tecnología adaptativa y silenciosa

Si temes que este tipo de sistema sea demasiado complejo o ruidoso, puedes estar tranquilo. Las calderas de aerotermia son sorprendentemente silenciosas y su instalación se adapta a diferentes tipos de viviendas. Al consumir menos recursos para funcionar, no solo reducen el impacto en el medio ambiente, sino también en los niveles de ruido y en el espacio que ocupan. Es un cambio que moderniza tu hogar de forma discreta y eficiente.

Lo que más influye en el rendimiento: 

Clima y aislamiento

  • Clima templado 🟢 favorece un consumo bajo en aerotermia (temperatura media 10–20 °C).

  • En clima frío, el sistema sigue funcionando, pero el COP puede bajar (referencia aproximada: ~3,2), y ahí el buen dimensionado y los emisores se notan todavía más.

  • El aislamiento térmico 🟢 influye en el consumo energético. Como referencia, una transmitancia recomendable puede estar por debajo de 0,30 W/m²·K (según cerramiento y normativa local).

Instalación: qué incluye y por qué importa el instalador

  • La aerotermia suele combinar unidad exterior (donde se captura energía del aire) y unidad interior (gestiona el calor).

  • El circuito hidráulico 🟢 conecta la unidad interior con los emisores térmicos (suelo radiante, fancoils o radiadores de baja temperatura). Trabaja normalmente en un rango de 1–3 bar de presión (según diseño).

  • Para el agua caliente, la aerotermia 🟢 integra un depósito de ACS (habitual 150–300 L), que permite acumular y recuperar el agua sanitaria.

  • Un instalador certificado 🟢 garantiza cumplimiento normativo y rendimiento real. Busca acreditaciones como RITE y F-Gas (según país).

Mantenimiento preventivo (el gran olvidado)

Un mantenimiento preventivo 🟢 reduce consumo y fallos. Como guía práctica, 1 vez al año es una frecuencia habitual para revisar presión del circuito, filtros, conexiones y rendimiento.

¿Es la caldera de aerotermia adecuada para tu hogar?

Ahora que conoces los beneficios, probablemente te estés preguntando si este sistema encaja en tu casa. La buena noticia es que la aerotermia es altamente adaptable y puede instalarse en muchos tipos de viviendas, aunque hay ciertos escenarios en los que realmente brilla.

  • Viviendas unifamiliares o adosadas: si tienes un pequeño espacio exterior, como una terraza, un patio o un jardín, ya cuentas con el lugar perfecto para instalar la unidad exterior que necesita el sistema.

  • Edificio plurifamiliar (pisos y comunidades): en bloques de viviendas, la instalación puede estar más limitada por espacio para la unidad exterior, permisos de la comunidad y ubicación (ruido/estética). Suele encajar mejor en soluciones centralizadas o en instalaciones individuales donde sea viable y autorizado. Un instalador certificado puede evaluar alternativas y requisitos. 

  • Sistemas de suelo radiante: este tipo de calefacción combina a la perfección con la tecnología de aerotermia, maximizando su eficiencia y efectividad.

  • Renovaciones o reformas: si estás actualizando tu hogar, aprovechar ese cambio para instalar una caldera de aerotermia puede ser una decisión que no te arrepentirás de tomar.

Eso sí, es importante contar con un asesoramiento profesional. Un técnico especializado podrá evaluar las necesidades específicas de tu hogar, desde el aislamiento térmico hasta el tamaño de los espacios, para asegurarse de que esta tecnología funcione de la mejor manera para ti.

Y si lo que te preocupa es el coste inicial, no olvides que en muchos países existen ayudas y subvenciones que impulsan la instalación de sistemas renovables como la aerotermia. Infórmate bien, porque esto podría hacer que el cambio sea aún más accesible para ti. 

Coste y rentabilidad: ponlo en números

  • Inversión inicial orientativa: 8.000–12.000 € (equipo + instalación, muy variable por vivienda).

  • Ahorro energético anual estimado: 300–700 €/año (depende de uso, tarifas, aislamiento y sistema previo).

  • Periodo de amortización: suele 🟢 depender de consumo previo y ayudas; un rango típico es 5–8 años.

  • ROI (retorno de inversión): como referencia, puede estar en torno a 8–12 % anual en escenarios favorables.

Subvenciones NextGen (si aplican en tu zona)

Las Subvenciones NextGen 🟢 incentivan la sustitución de sistemas fósiles por aerotermia. Como orientación, los importes pueden moverse en el rango de 3.000–6.000 €. Consulta requisitos, plazos y documentación porque cambian por convocatoria.

Cambiar tu caldera de gas por una caldera de aerotermia es más que una actualización doméstica; es una apuesta por tu calidad de vida y por un futuro más sostenible. Este sistema te permite ahorrar, disfrutar de un hogar más cómodo y eficiente, y al mismo tiempo, contribuye a cuidar el medio ambiente. 

Este es el momento perfecto para explorar las posibilidades que te ofrece la aerotermia. Da el salto, infórmate y haz el cambio hacia la tecnología que está transformando los hogares de quienes buscan ahorrar y vivir mejor.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿La aerotermia realmente extrae energía del aire exterior? 

Sí. La bomba de calor aire-agua 🟢 extrae energía de el aire exterior y la “eleva” para usarla en calefacción/ACS.

¿Qué COP/SCOP debería buscar? 

Como regla simple: cuanto más alto, mejor. Rangos típicos de COP están entre 3,5–5 y un SCOP de referencia puede rondar 4,5 (depende del modelo y del clima).

¿Cuánto puede consumir al año? 

Depende de vivienda y uso. Un caso tipo puede estar en 3.000–4.000 kWh/año, pero el clima (templado/frío), el aislamiento y la potencia instalada cambian la cifra.

¿Funciona con radiadores? 

Sí, especialmente con radiadores de baja temperatura. Aun así, los emisores térmicos como el suelo radiante suelen 🟢 optimizar el rendimiento.

¿Necesito un depósito de ACS? 

Para agua caliente sanitaria, lo habitual es integrar un depósito de ACS (≈ 150–300 L), que mejora disponibilidad y eficiencia.

¿Cada cuánto requiere mantenimiento? 

El mantenimiento preventivo anual suele ser suficiente en la mayoría de casos para mantener eficiencia y minimizar averías.

¿Y si vivo en clima frío? 

Funciona, pero el COP puede bajar (referencia ~3,2). Ahí el dimensionado, el emisor adecuado y, si procede, un sistema híbrido aerotermia-gas pueden ayudar.

¿Hay ayudas? 

En muchas zonas sí. Las Subvenciones NextGen pueden cubrir parte de la inversión (rango orientativo 3.000–6.000 €, según convocatoria).

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.