Saltar al contenido principal

Descubre cómo instalar un equipo de aerotermia puede ahorrarte dinero en la factura energética

Existen muchas razones para elegir un equipo de aerotermia. Por eso Daikin ha creado el libro blanco Claves para la adopción de equipos de aerotermia en viviendas europeas, que ofrece información basada en hechos para ayudar a los consumidores a tomar una decisión informada. Explora factores clave como el ahorro de costes energéticos, los incentivos gubernamentales, el impacto medioambiental, la evolución de las políticas y la forma en que los equipos de aerotermia se integran con las soluciones de energías renovables para preparar los hogares para el futuro.

En este artículo, nos centraremos en cómo un equipo de aerotermia puede ayudarte a reducir tus costes energéticos mediante una mayor eficiencia y una menor dependencia de los combustibles fósiles.

Se prevé que el cambio de una caldera de gas a un equipo de aerotermia para calefacción y producción de agua caliente sanitaria genere un importante ahorro energético en los próximos 10 años. Se espera que este ahorro aumente con el tiempo. La simulación de Daikin Europe, que tiene en cuenta los precios futuros de la energía y factores como el régimen europeo de comercio de derechos de emisión y los impuestos sobre el carbono, pone de relieve las crecientes ventajas económicas de los equipos de aerotermia.

Reducción de la factura energética y de los futuros precios de la energía

Una de las principales razones para instalar un equipo de aerotermia es su menor consumo de energía, que se traduce en una reducción de las facturas y, por tanto, en un mayor ahorro para los hogares. Daikin Europe ha realizado una simulación para prever los precios futuros de la energía en Europa, basándose en datos históricos y teniendo en cuenta factores como el régimen europeo de comercio de derechos de emisión y los futuros impuestos sobre el carbono. Aunque estas previsiones entrañan cierta incertidumbre, proporcionan una base sólida para evaluar el ahorro potencial.

¿Cómo afectará la fiscalidad del carbono a los futuros precios de la energía?

Pese a que las previsiones de precios a partir de 2032 quedan fuera del alcance de este proyecto, cabe señalar cómo a partir de 2035 el efecto del RCDE y de la fiscalidad del carbono desempeñará un papel aún mayor en el encarecimiento de los combustibles fósiles para los hogares europeos.

Caso práctico: comparación entre el consumo de energía de un equipo de aerotermia y el de una caldera de gas

La simulación incluía un caso práctico en el que se comparaba el consumo de energía de un equipo de aerotermia y una caldera de gas en una vivienda con una demanda de calefacción de 10.000 kWh anuales, equivalente a unos 1.100 m³ de consumo de gas. Este escenario refleja una casa nueva de 200 m² o una reforma de tamaño medio de hasta 120 m² con una calificación de clase energética E.

Los resultados indican que la instalación de un equipo de aerotermia puede suponer un ahorro constante y creciente a lo largo del periodo previsto de 10 años, con un ahorro total estimado de 2.602 euros al final. Este ahorro aumenta a medida que aumenta la diferencia de precios entre la electricidad y el gas natural.

Inversiones en calefacción para el futuro

Es importante señalar que estas proyecciones se basan en las tendencias e hipótesis actuales, incluida la aplicación de impuestos sobre el carbono a partir de 2023 y la eliminación gradual de las calderas sin condensación. Aunque el futuro mercado de la energía es impredecible, estas simulaciones ofrecen valiosos datos sobre los beneficios potenciales de los equipos de aerotermia.

Para obtener datos detallados, fuentes y referencias, consulta el libro blanco completo (disponible para descargar en inglés).

Más razones para elegir un equipo de aerotermia