Saltar al contenido principal

¿Por qué combinar equipos de aerotermia con paneles solares mejora la eficiencia energética y reduce la factura de la luz?

Cuando el sol brilla con fuerza, es el momento ideal para replantearse la calefacción con el autoconsumo solar inteligente.
Combinar equipos de aerotermia con paneles solares es una de las formas más eficaces de aumentar la eficiencia energética y reducir la factura de la luz. Los paneles solares generan electricidad, mientras que los equipos de aerotermia utilizan esa electricidad para calentar tu hogar y producir agua caliente sanitaria. Esto significa más energía renovable de autoconsumo, menos dependencia de la red eléctrica y una mayor independencia energética.

¿Estás sacando el máximo partido a tus paneles solares?

Ya casi es verano. Los paneles solares pronto funcionarán a pleno rendimiento, pero ¿los consumidores realmente los están aprovechando al máximo?

La instalación de un equipo de aerotermia puede ayudarte a ahorrar dinero en tus facturas de calefacción. Conectarlo a paneles solares debería suponer un ahorro aún mayor, ya que las viviendas serán aún más eficientes energéticamente.

Cuando los equipos de aerotermia se combinan con paneles solares, gran parte de la electricidad que necesitan para funcionar procede gratis de la electricidad que generan los paneles. Como resultado, consumen menos electricidad de la red, por lo que las facturas de energía se reducen.

Generar más electricidad por cuenta propia, en lugar de obtenerla de tu proveedor de energía, tiene sentido desde el punto de vista económico en más de un sentido.

Por qué el autoconsumo solar es rentable

En primer lugar, te pueden pagar por la electricidad que producen, aunque no la consumas toda. El exceso de energía se puede devolver a la red y, a cambio, puedes recibir una compensación económica, conocida como tarifa de alimentación.

Desde hace algún tiempo, las tarifas de alimentación constituyen un atractivo argumento de venta. Sin embargo, hoy en día se están recortando las tarifas de alimentación, por lo que los propietarios de viviendas reciben menos por su electricidad que en años anteriores.

Al mismo tiempo, la medición neta pronto será cosa del pasado y los precios de la energía están subiendo. Además, los objetivos de sostenibilidad y la legislación sobre cero emisiones netas están aumentando la presión para descarbonizar los hogares. Por todo esto, nunca ha sido tan importante aumentar el autoconsumo de energía solar.

Descubre cómo funcionan juntos los equipos de aerotermia y los paneles solares

¿Cómo funciona? En primer lugar, la electricidad generada por los paneles solares se puede utilizar para calentar agua durante todo el año, lo que reduce la necesidad de usar gas u otros combustibles fósiles.

Además, un depósito de agua caliente sanitaria combinado con un equipo de aerotermia también puede funcionar como una especie de "batería" de energía.

La electricidad sobrante que se genera durante el día se puede usar para calentar más agua de la que tu hogar necesita en ese momento. Después, esta agua caliente sanitaria se almacena y se usa más tarde, lo que aumenta el autoconsumo de energía solar.

La tecnología inteligente maximiza el autoconsumo de energía solar

La tecnología hace que esto sea más sencillo de lo que parece. Los equipos de aerotermia de Daikin usan algoritmos inteligentes para analizar el consumo energético del hogar, identificando los periodos de mayor demanda y los momentos de menor consumo, y a continuación, determinan la forma más eficiente de garantizar que los paneles solares y el equipo de aerotermia funcionen en conjunto. Este sistema inteligente ayuda a aprovechar al máximo la energía solar sin dejar de lado el confort y la eficiencia.

Ahorro de costes demostrado: el experimento Daikin

Daikin llevó a cabo un experimento* utilizando un equipo de aerotermia Daikin Altherma con un depósito de agua caliente sanitaria de 250 litros, conectado a paneles solares.

A lo largo de un año, hasta la mitad (entre el 35 % y el 50 %) de la energía necesaria para producir agua caliente sanitaria procedía de la energía solar. Esto representa:

  • un aumento de alrededor del 10 % en el uso de la energía solar en comparación con los paneles solares por sí solos

  • un ahorro anual de entre 80 y 120 euros en la producción de agua caliente sanitaria

En comparación, vender esa misma energía a la red le reportaría al propietario unos 23 euros al año. Por lo tanto, los argumentos a favor del autoconsumo solar son muy convincentes.

*Prueba realizada en Bélgica en 2022 con una instalación fotovoltaica de 5 kWp. El agua se calentó hasta aumentar la temperatura 10° por encima de lo normal. Ahorro calculado utilizando 0,293 euros / kWh para el consumo de electricidad y 0,078 euros / kWh de tarifa de alimentación (utilizando los precios de la energía en junio de 2023).

Conclusión: aprovecha al máximo la energía solar

Combinar equipos de aerotermia con paneles solares es una de las formas más eficaces de aumentar la eficiencia energética en el hogar. Al usar la energía solar directamente para la calefacción y el agua caliente sanitaria, los propietarios pueden reducir su dependencia de la red eléctrica, aumentar el autoconsumo y bajar las facturas de energía. La tecnología inteligente mejora aún más esta sinergia al garantizar que el equipo de aerotermia utilice energía solar siempre que esté disponible.

Si quieres conocer los datos detallados, las fuentes y la metodología en los que se basan estos resultados, echa un vistazo al estudio completo.

Más razones para elegir un equipo de aerotermia