Mito: El aire acondicionado no puede calentar
El aire acondicionado sirve para enfriar, ¿verdad? Bueno, sí, pero eso es sólo una pequeña parte de la historia.
Los sistemas modernos de aire acondicionado son equipos de aerotermia tipo split, que también pueden utilizarse para calefacción. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas del aire acondicionado como calefacción? Puedes leerlo en esta entrada del blog.
El aire acondicionado como calefacción: la historia de Julie y David
Julie y David compraron una casa unifamiliar construida en los años sesenta que reformaron a fondo. Tanto las zonas de estar como los dormitorios se calentaban originalmente con un sistema eléctrico. Lo sustituyeron por un equipo de aerotermia tipo split de Daikin, eficiente energéticamente y fácil de usar. David: "La elección de un equipo de aerotermia tipo split fue rápida. Por un lado, por su consumo excepcionalmente bajo. Por otro lado, por su alto nivel de confort, como la rapidez de respuesta y la posibilidad tanto de calentar como de enfriar. Nuestras habitaciones se calientan en diez minutos en invierno. En verano podemos enfriar las habitaciones en unos minutos". Para suministrar electricidad al equipo de aerotermia, la pareja también hizo instalar paneles solares en el tejado. "Gracias a nuestros paneles solares, hemos reducido enormemente nuestros costes energéticos de calefacción y aire acondicionado", dicen contentos.
Calefacción y aire acondicionado basados en aire frío
Los sistemas de aire acondicionado que permiten enfriar y calentar también se llaman equipos de aerotermia. Transportan el calor de un entorno a otro utilizando un refrigerante. Los innovadores equipos de aerotermia tipo split son una forma ecológica de extraer calor del aire. Por ejemplo, en verano puedes utilizar el aire acondicionado para enfriar las habitaciones de tu casa. El calor del interior se expulsa al exterior. En invierno, se invierte el proceso. El equipo de aerotermia extrae el calor del aire exterior, lo que es posible incluso a una temperatura exterior de -15 °C, y lo libera al aire interior para calentar la vivienda.
Las ventajas de la calefacción con aire acondicionado
Si decides comprar un aire acondicionado, es posible que quieras que haga algo más que enfriar o calentar el aire. Un sistema de aire acondicionado moderno crea un clima interior perfecto. Los mejores aparatos de aire acondicionado incluso filtran el aire en busca de partículas insalubres o irritantes, como el polen. Un sistema integrado de este tipo tiene muchas ventajas: Puedes conectar una unidad exterior a varias unidades interiores. A continuación, puedes controlar cada unidad interior por separado, para obtener una temperatura óptima en cada habitación. Los equipos de aerotermia compactos son fáciles de instalar. Incluso si sólo dispones de un espacio limitado en su casa, es posible instalar uno. Las avanzadas tecnologías Inverter y de aerotermia garantizan una eficiencia óptima y el máximo ahorro energético. ¡Lo notarás rápidamente en tu cartera! Los equipos de aire acondicionado están disponibles en varios modelos, como los de pared o los de suelo. Sin duda, hay una unidad que se adapta perfectamente a tu espacio interior.
Las desventajas de la calefacción con aire acondicionado
Si estás reformando, no puedes conectar un equipo de aerotermia tipo split a los sistemas de emisión de calor existentes, como radiadores o calefacción por suelo radiante. Si quieres conservarlos, puedes combinarlos con un equipo de aerotermia con producción de agua caliente sanitaria. También es importante: puedes conectar un máximo de cinco unidades interiores a una unidad exterior de un equipo de aerotermia tipo split. ¿Quieres enfriar y calentar más habitaciones? Entonces considera un sistema de aerotermia diferente, como un equipo de aerotermia con producción de agua caliente sanitaria.
¿Cuánto cuesta el aire acondicionado con calefacción?
El precio de un aire acondicionado que puede enfriar y calentar a la vez depende de muchos factores diferentes, como el número de unidades interiores, el tipo de unidad interior, la capacidad, las opciones, etc. Para obtener un presupuesto detallado, ponte en contacto con un instalador de tu zona. Consejo: si estás reformando y tienes instalado un equipo de aerotermia, puedes optar a una subvención.
Dale un aire nuevo a tu email
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.