Saltar al contenido principal

Ninguna. Descubre a qué se debe y, además, por qué las diferencias que realmente deben importarte son las de la aerotermia aire-aire y aire-agua. 

Suele pensarse que los equipos de aerotermia y los aires acondicionados son dos cosas completamente diferentes. Pero en el caso de Daikin, hace tiempo que dejamos atrás esta antigua distinción. Y es que todos nuestros aires acondicionados funcionan con aerotermia. Sí, has leído bien.

Nuestras innovaciones tecnológicas nos han permitido mandar al baúl de los recuerdos la creencia de que los aires acondicionados consumen una barbaridad de electricidad y que disparan la factura energética. Nada más lejos de la realidad.

Elijas el sistema de climatización que elijas, con Daikin disfrutarás siempre de la eficiencia, la tranquilidad y la sostenibilidad de la aerotermia aire-aire, aire-agua o geotérmica. Te contamos por qué.

¿Qué voy a leer en este artículo?

¿Cómo funciona la aerotermia?

La aerotermia es considerada una fuente renovable de energía porque aprovecha la energía térmica presente en el aire (aerotermia aire-aire o aerotermia aire-agua) o el suelo (aerotermia geotérmica), para producir aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria (ésta última depende del equipo). Este proceso se realiza mediante una bomba de calor que extrae la energía de estos elementos.

De esta forma proporciona la temperatura deseada en cualquier estación del año. Sí, así es. Con este sistema tenemos aire acondicionado en pleno verano, y un clima cálido y acogedor durante los meses de invierno. Aquí te lo explicamos más en detalle.

¿Y lo mejor?

Sin consumir apenas energía eléctrica. Como decíamos antes, gracias a una bomba de calor que extrae prácticamente el total de la energía que necesita del aire o del suelo. La energía que necesita de la corriente eléctrica es mínima, igual que su impacto en nuestra factura energética.

Tanto los equipos de aerotermia como de aire acondicionado de Daikin se basan en la misma tecnología de bomba de calor y ofrecen las mismas ventajas en términos de confort y ahorro energético. Es decir, los aires acondicionados de Daikin funcionan mediante aerotermia.

Si te preguntas si esto hace que ocupe más espacio que un aire acondicionado convencional, la respuesta es no. En los equipos de aerotermia aire-aire, por ejemplo, necesitas una unidad exterior, donde está la bomba de calor, y una o varias unidades interiores, que es el clásico Split que todos estamos acostumbrados a llamar aire acondicionado. 

¿Qué tipos de sistema de aerotermia existen?

Aerotermia geotérmica

Los equipos de aerotermia geotérmicos extraen la energía del suelo a través de tuberías verticales o colectores horizontales. A unos pocos metros bajo tierra, la temperatura se mantiene constante durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. Las bombas de calor geotérmicas aprovechan este calor constante para calentar o enfriar las viviendas y proporcionar agua caliente. 

Descubre los equipos de aerotermia geoérmica aquí.

Aerotermia aire-agua

En este tipo de sistemas, la bomba de calor extrae la energía térmica del aire exterior y la transfiere a un circuito de agua en el interior de la vivienda para proporcionar calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. 

Descubre los equipos de aerotermia aire-agua aquí.

Aerotermia aire-aire

En este caso, la bomba de calor aire-aire transfiere el calor o frío que se toma del exterior directamente al aire interior que debe climatizarse. Únicamente sirven para calentar o enfriar eso mismo, aire, por lo que no sirven para calentar agua caliente sanitaria, sino solo como calefacción o aire acondicionado (refrigeración). 

Descubre los equipos de aerotermia aire-aire aquí.

Diferencias entre la aerotermia aire-agua y aire-aire

La principal diferencia está en el sistema mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de energía. La aerotermia aire-aire se sirve de la energía del aire exterior para transportarlo al aire de la estancia que se quiere climatizar, mientras que, en el caso la bomba de calor del sistema aire-agua, el calor se transfiere a un circuito de agua. Gracias a esto, como hemos mencionado anteriormente, con este sistema podemos disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. Eso sí, como cuenta con más elementos, su instalación es más compleja y necesita más espacio. Por su parte, la aerotermia aire-aire ocupa lo mismo que un equipo de aire acondicionado convencional.

Ambos sistemas son sistemas muy eficientes y respetuosos con el medio ambiente. No requieren el abastecimiento de combustibles fósiles y se pueden combinar a la perfección con otros sistemas de energía renovable como energía solar térmica o fotovoltaica.

La elección dependerá de las necesidades y circunstancias específicas de cada usuario. Por ejemplo, el sistema aire-aire podría ser más adecuado para aquellos que viven en climas moderados, donde no necesitan grandes necesidades de calefacción, y tienen espacios más pequeños que, añadiendo un depósito de agua caliente, tendrían el sistema completo. Ver sistema Multi+.

Mientras que el sistema aire-agua podría ser una mejor opción para aquellos que viven en climas medios y fríos y/o viviendas unifamiliares. Los sistemas aire-agua son compatibles con suelo radiante/refrescante, radiadores o fan coils.

¿Son ambos sistemas energías renovables?

Sí, tanto la aerotermia aire-aire como la aerotermia agua-aire de Daikin son renovables. No nos cansamos de repetirlo porque es algo de lo que estar orgullosos: todos nuestros sistemas de climatización, ya sea aire acondicionado o aerotermia, funcionan mediante energía renovable. Lo que los convierte en la opción más eficiente y sostenible.

 

¿Que gasta más aerotermia o aire acondicionado?

En el caso de las soluciones de Daikin, podemos decir que el consumo energético de nuestros sistemas de aerotermia y de nuestros aires acondicionados es mínimo. Ninguno gasta más que otro porque apenas lo hacen. Funcionan mediante energías renovables (la energía térmica del aire, por ejemplo), que son gratuitas e inagotables. Apenas necesitan consumir algo de la corriente eléctrica por lo que su impacto en tus facturas será inapreciable, al contrario de lo que ocurre con otro tipo de sistemas como ventiladores que dependen 100% de la corriente eléctrica.  

Con Daikin, no solo eliges un aire acondicionado, sino una solución de climatización inteligente y respetuosa con el medio ambiente que garantiza el máximo confort con el mínimo consumo energético durante todo el año.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.