Saltar al contenido principal

El goteo de tu aire acondicionado no siempre indica una avería grave. Descubre las razones detrás de esta situación y cuándo actuar.

Estás tranquilamente en tu sofá viendo la televisión durante la tarde de un julio especialmente caluroso cuando, de pronto, lo oyes: clon, clon, clon. Tu aire acondicionado está goteando y se está empezando a formar un pequeño charco en el suelo. ¿Por qué está perdiendo agua? ¿Se ha estropeado? ¿Tengo que llamar a mantenimiento?

Que tu aire acondicionado pierda agua es una situación común que genera preocupación entre muchos usuarios. Sin embargo, este fenómeno es parte del funcionamiento normal del sistema y no necesariamente indica un problema grave.

 

¿Qué voy a leer en este artículo?

¿Cómo funciona un aire acondicionado y por qué produce agua?

Para entender por qué tu aire acondicionado puede liberar agua, primero es importante conocer cómo funciona. Los sistemas de climatización enfrían el aire a través de la evaporación y la condensación.

En un aire acondicionado tipo split, el refrigerante cambia de líquido a gas en la unidad evaporadora para extraer el calor de la habitación. Mientras el refrigerante circula por el evaporador, el aire caliente de la casa pasa a través de él, enfriándose en el proceso.

A medida que el aire se enfría, la humedad en el aire alcanza el punto de rocío y se convierte en agua, acumulándose en la base del evaporador. Por eso, la unidad interior necesita un desagüe para expulsar esta agua condensada, que normalmente se recoge en un recipiente. Precisamente, en este artículo te contamos 5 usos sostenibles que puedes darle a esa agua acumulada. 

¿Por qué gotea agua del aire acondicionado?

Proceso de condensación natural

Como mencionamos anteriormente, el aire acondicionado enfría el aire caliente, lo que provoca que la humedad se convierta en agua. Este proceso es completamente normal y necesario para el correcto funcionamiento del sistema. La mayoría de los aparatos tienen un sistema de drenaje que permite que esta agua se elimine de manera segura.

Filtros sucios

Los filtros en tu unidad de aire acondicionado juegan un papel crucial en mantener el sistema limpio y eficiente. Cuando los filtros están sucios, pueden obstruir el flujo de aire frío, lo que puede devenir en averías más graves. Si esto sucede, nuestra recomendación es que acudas a un profesional.

Problemas con el drenaje

Si el sistema de drenaje está obstruido o dañado, el agua condensada no podrá salir adecuadamente del aire acondicionado, lo que puede resultar en goteo. Es recomendable revisar el tanque de drenaje y las tuberías regularmente para asegurarse de que estén libres de obstrucciones.

Temperatura exterior y humedad

Las condiciones climáticas también influyen en la cantidad de agua que tu aire acondicionado puede generar. En días extremadamente húmedos, el sistema tendrá que lidiar con más humedad del aire, lo que puede resultar en más agua condensada. Esto es normal y generalmente no es motivo de preocupación.

¿Cuándo puede ser grave que el aire acondicionado gotee agua?

Aunque el goteo de agua puede ser normal, hay ciertos casos donde podría indicar un problema que requiere atención:

  • Sospecha de fugas internas: Si el agua gotea dentro de tu hogar, podría significar que el sistema de drenaje está fallando.
  • Ruido inusual: Si oyes ruidos extraños junto con el goteo, podría ser señal de un problema mecánico.
  • Olor desagradable: El agua estancada puede causar moho y malos olores, indicando un problema de mantenimiento.

En resumen, el goteo del aire acondicionado es una situación común y generalmente no indica un problema grave. Este fenómeno se debe al proceso de enfriamiento y condensación habitual en los sistemas de climatización. Sin embargo, es importante saber cuándo este comportamiento puede ser síntoma de un problema que necesita atención profesional. Mantener un buen mantenimiento y estar atento a cambios inusuales en el funcionamiento de tu equipo te ayudará a asegurar su eficiencia y prolongar su vida útil.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.