Saltar al contenido principal

El ruido es la queja más habitual uno tras instalar un aire acondicionado. Lo notas sobre todo de noche o cuando necesitas concentración: muchas veces no es el frío, es el sonido lo que termina molestando.

Los equipos de aire acondicionado silencioso más avanzados operan por debajo de 20 dB de nivel de ruido en la unidad interior. Modelos como Daikin Perfera alcanzan 19 dB gracias a la tecnología inverter, lo que los convierte en una referencia en confort acústico.

¿Qué es un aire acondicionado silencioso?

Un aire acondicionado silencioso es, básicamente, aquel que hace poco ruido. Tan poco que ni lo notas. Su sonido es tan discreto que puedes tenerlo encendido mientras ves una serie, lees o duermes sin que te moleste.

Pero “poco ruido” no es una percepción subjetiva: se mide en decibelios (dB), y ahí es donde hay que fijarse bien antes de comprar.

¿Qué nivel de ruido se considera silencioso en un aire acondicionado?

Un aire acondicionado silencioso opera por debajo de 30 dB en la unidad interior. La diferencia entre 19 y 40 dB es muy perceptible: la primera casi no se nota; la segunda, molesta.

La escala de decibelios funciona de forma logarítmica: cada 3 dB representa un cambio perceptible al oído, y cada 10 dB se percibe como aproximadamente el doble de volumen. Por eso no basta con mirar el número; hay que entender qué implica en la práctica.

Rangos de referencia:

● Menos de 20 dB: prácticamente silencio absoluto (biblioteca, susurro).

● 20-30 dB: muy silencioso, ideal para dormitorios y espacios de descanso.

● 30-40 dB: como el ruido de fondo en una biblioteca con actividad normal.

● 40-50 dB: conversación tranquila; empieza a ser perceptible.

● Más de 50 dB: molesto para concentración y descanso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 30 dB durante la noche para garantizar un buen descanso. Por eso, en un dormitorio, la diferencia entre 19 y 25 dB se nota más de lo que parece.

El ruido depende principalmente del compresor, el ventilador y los materiales del equipo. La tecnología inverter es clave para evitar picos de sonido.

¿Cuáles son los aires acondicionados Daikin más silenciosos en 2026?

Un aire acondicionado convencional suele situarse entre 35 y 50 dB en la unidad interior, mientras que los modelos silenciosos bajan de 20 dB.

Daikin destaca no solo por la eficiencia energética, sino también por un menor ruido exterior en condiciones reales.

Marca / modelo

dB interior (mín.)

dB exterior (velocidad media)

Tecnología destacada

Eficiencia

Mejor para

Daikin Perfera

19 dB

26-30 dB*

Inverter + Flash Streamer

A+++

Dormitorios, espacios sensibles

Daikin Emura

19 dB

28-32 dB*

Inverter + Flash Streamer

A+++

Dormitorios, estética premium

* Valores de unidad exterior medidos en condiciones controladas. En uso real pueden variar según instalación y entorno.

Nota técnica: los dB interiores (19-22 dB) corresponden a velocidad baja (10-20% del tiempo). Los dB exteriores listados corresponden a velocidad media, que es el uso habitual. A velocidad máxima (picos de calor), pueden ser 5-10 dB más altos. Daikin Perfera y Emura son los únicos que alcanzan este nivel de eficiencia en exterior a velocidad media.

Daikin Perfera y Emura alcanzan 19 dB, pero se diferencian en eficiencia energética, modo de funcionamiento continuo sin picos, y disponibilidad de control inteligente integrado.

¿Por qué unos aires acondicionados hacen más ruido que otros?

La tecnología inverter, el diseño aerodinámico del ventilador y los materiales aislantes son los tres factores que más influyen. Si uno de estos falla, el equipo puede resultar ruidoso aunque el dato mínimo en ficha sea bajo.

  1. Compresor: un compresor on/off enciende y apaga bruscamente, generando picos de ruido. Un inverter mantiene velocidad constante, evitando arranques. Resultado: menor ruido y más estable.
  2. Ventilador: las aspas aerodinámicamente optimizadas reducen turbulencias. Daikin usa el efecto Coanda en Emura, que distribuye aire sin crear silbidos. Hay que tener en cuenta que un ventilador mal diseñado genera ruido aunque el compresor sea silencioso.
  3. Aislamiento y materiales: la instalación de paneles con amortiguación de vibraciones, gomas antivibratorias y circuitos optimizados reducen la transmisión de ruido a la estructura. Por eso dos equipos con los mismos dB pueden sonar completamente distintos en casa.

¿Cómo consigue Daikin que sus equipos sean tan silenciosos?

Daikin reduce el ruido controlando todo el sistema: compresor, flujo de aire y refrigerante, no solo el ventilador.

Según responsables técnicos de Daikin España, el dato en ficha no lo es todo: lo importante es cómo suena el equipo cuando está en marcha. Es cómo suena el equipo cuando lleva horas funcionando, y eso depende de cómo está diseñado todo el sistema.

Control integral del ruido:

● El refrigerante Daikin está formulado para fluir a través del compresor minimizando fricción y cavitación (la burbuja de aire que genera ruido). Una marca que compra refrigerante de terceros no puede hacer esto.

● Tecnologías propias como Flash Streamer contribuyen a un funcionamiento más estable del sistema.

● Además, no solo se mide el mínimo en laboratorio, sino cómo se comporta el equipo en uso real, y no solo a velocidad mínima. Esto permite a Daikin validar el  comportamiento acústico cuando el equipo funciona a velocidad media, que es la la situación real de uso el 80 % del tiempo.

Errores de instalación que Daikin anticipa: una unidad exterior mal anclada sobre una estructura metálica o pegada a la fachada transmite vibraciones a todo el edificio, amplificando el ruido 15-20 dB. Daikin especifica gomas antivibratorias reforzadas y separación de la fachada. Un instalador profesional lo tendrá en cuenta.

Daikin reduce el ruido controlando todo el sistema: compresor, flujo de aire y refrigerante, no solo el ventilador.

¿Qué debo tener en cuenta al elegir un aire acondicionado silencioso?

No te fijes solo en el mínimo en dB. Mira cómo funciona el equipo en uso real y qué pasa con la unidad exterior.

En la ficha técnica:

● Busca dB a velocidad media, no solo mínima. La velocidad mínima solo funciona el 10-20 % del tiempo.

● Revisa el nivel de la unidad exterior si vives en comunidad. Una diferencia de 5 dB con los vecinos es legal; de 10 dB genera conflictos. Según el CTE DB-HR, hay límites de ruido en zonas residenciales.

● Confirma que incluye modo nocturno o sleep. Debe ajustar tanto velocidad del ventilador como temperatura de forma gradual, no solo reducir potencia.

También es recomendable que hagas preguntas al instalador sobre la forma de anclaje de la unidad exterior, de si va a usar gomas antivibratorias reforzadas, si la ubicación está alejada del vecino cumpliendo la normativa, si realiza test del equipo tras la instalación, etc.

En España, el Código Técnico de la Edificación (CTE DB-HR) limita el ruido de instalaciones de climatización a 30 dB en zonas residenciales, en horario diurno. La mayoría de equipos cumplen esto a velocidad media, pero el problema surge con las instalaciones que no se han realizado correctamente.

En resumen: compara dB a velocidad media, revisa la unidad exterior si vives en comunidad y asegúrate de que el instalador conoce el anclaje correcto. Un buen equipo con una mala instalación va a hacer más ruido del necesario.

Preguntas frecuentes sobre aires acondicionados silenciosos

¿Cuántos decibelios tiene un aire acondicionado silencioso?

Un aire acondicionado se considera silencioso cuando baja de 20 dB. Los modelos más avanzados como Daikin Perfera alcanzan 19 dB, nivel de una biblioteca vacía. A partir de 30 dB es claramente perceptible en dormitorios. La diferencia entre 19 y 25 dB es muy significativa porque la escala es logarítmica.

¿Es verdad que la unidad exterior hace más ruido que la interior?

Sí. La unidad exterior en equipos premium, como los de Daikin, suele generar 26-30 dB a velocidad media, mientras que en equipos convencionales va de 45-60 dB. Por eso su ubicación es crítica en comunidades de vecinos. Si vives rodeado de vecinos, revisa los dB exteriores en la ficha técnica.

¿Merece la pena pagar más por un aire acondicionado silencioso?

Sí, especialmente para dormitorios o espacios de trabajo. Se nota especialmente en el descanso y en el uso diario. Además, los equipos silenciosos son más eficientes: evitan arranques bruscos del compresor, consumen menos energía y se amortiza la inversión en 3-5 años con el ahorro en factura eléctrica.

¿El modo nocturno realmente reduce el ruido o solo baja la potencia?

Depende del fabricante, pero en Daikin el modo nocturno ajusta tanto la velocidad del ventilador como la temperatura de forma progresiva, reduciendo el ruido real sin sacrificar confort. No es solo reducir potencia; es ajustar el comportamiento del compresor para mantener temperatura constante a velocidad baja, eliminando así los picos de ruido típicos del funcionamiento tradicional.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.