Saltar al contenido principal

Desde cuánto se tarda o qué factores debes tener en cuenta, hasta en qué casos es esencial contar con un profesional. Te lo contamos todo sobre la instalación de aire acondicionado. 

¿Estás considerando la instalación de un aire acondicionado para combatir el calor veraniego, pero no sabes por dónde empezar? Respira hondo y no te preocupes, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para que tu casa se convierta en un oasis de frescura.

¿Qué necesitas saber antes de instalar aire acondicionado?

Antes de lanzarte a comprar un aire acondicionado, es crucial entender tus necesidades. ¿Cuántos metros cuadrados necesitas enfriar? ¿Tu vivienda está bien aislada? ¿Hay más de una estancia que quieres climatizar?

Estas preguntas son clave para elegir el tipo de sistema que mejor se adapta a ti. Por ejemplo, un equipo tipo split puede ser ideal para enfriar una habitación, mientras que un sistema multisplit o por conductos puede ser más conveniente si buscas climatizar toda la casa.

Además, también deberías tener en cuenta el tipo de vivienda: no es lo mismo instalar aire en un piso de ciudad que en una casa unifamiliar. Factores como la orientación del inmueble, la cantidad de ventanas y su tamaño, o incluso si vives en una zona especialmente calurosa, afectarán directamente al tipo de equipo que necesitas.

No olvides comprobar la etiqueta energética. Un aire acondicionado con clasificación A++ o superior puede suponer un ahorro significativo a medio y largo plazo.

En este artículo te contamos qué tipos de aires acondicionados existen y cómo puedes saber cuál es el perfecto para tu hogar. 

¿Cuánto se tarda en instalar aire acondicionado?

El tiempo de instalación depende del tipo de sistema elegido y de las características del lugar donde se va a instalar. Para que te hagas una idea:

  • Split individual: instalación sencilla que suele tardar entre 4 y 8 horas.
  • Sistema multisplit (varias unidades interiores): de 6 a 12 horas dependiendo del número de unidades y la complejidad del recorrido de las tuberías.
  • Sistema por conductos: puede requerir entre 2 y 5 días, especialmente si se necesita realizar obras para instalar los conductos.

Un buen instalador siempre te proporcionará un cronograma estimado, adaptado a tu vivienda y a tu disponibilidad.

¿Cómo es la instalación de un acondicionado?

Aunque cada tipo de sistema tiene sus particularidades, el proceso de instalación suele seguir una estructura similar:

  • Evaluación previa del espacio: El técnico analizará el lugar para elegir la mejor ubicación para las unidades interior y exterior.
  • Instalación del soporte de la unidad interior: Se fija en una pared sólida, preferiblemente cerca del techo, para favorecer la correcta distribución del aire.
  • Perforación de pared: Se realiza una apertura para conectar la unidad interior con la exterior a través de tubos de cobre y cables eléctricos.
  • Instalación de la unidad exterior (compresor): Debe colocarse en un lugar ventilado, con acceso fácil para mantenimiento y sin exposición directa al sol.
  • Conexión del sistema: Se conectan ambas unidades y se sellan adecuadamente las tuberías.
  • Vacío de instalación: Se extrae el aire y la humedad del sistema para garantizar el buen funcionamiento del gas refrigerante.
  • Prueba de funcionamiento: Se revisa que todo funcione correctamente, se miden parámetros de presión, temperatura y consumo, y se entrega el equipo listo para usarse.

Este proceso debe realizarse con herramientas específicas y conocimientos técnicos, de ahí la importancia de contar con un instalador certificado.

¿Dónde conviene instalar el aire acondicionado?

La correcta ubicación del equipo influye directamente en su rendimiento y eficiencia:

Unidad interior: Idealmente debe colocarse en un lugar alto, alejado de fuentes de calor (como hornos, lámparas o ventanas con mucha entrada de sol) y sin obstáculos que bloqueen el flujo de aire. En estancias amplias, conviene centrarla para que el aire se distribuya de manera uniforme.

Unidad exterior: Busca un lugar ventilado, protegido del sol directo y de la lluvia excesiva. Lo ideal es que no esté encerrada en un espacio cerrado, ya que necesita disipar el calor para funcionar correctamente. Si vives en un edificio, consulta las normativas de la comunidad de vecinos.

Recuerda: una mala ubicación puede traducirse en más consumo, menos confort y averías más frecuentes.

Consejos para una instalación de aire acondicionado efectiva

Aquí van algunos consejos prácticos para que la instalación sea un éxito desde el primer día:

  • Aísla tu hogar: Antes de encender el aire acondicionado, asegúrate de que las ventanas y puertas están bien selladas. Cortinas térmicas, burletes y dobles acristalamientos pueden marcar la diferencia.
  • Mantén el equipo limpio: Cambia o limpia los filtros con regularidad para evitar obstrucciones que puedan dañar el motor o reducir la eficiencia.
  • Evita el uso de alargadores: Conecta la unidad a una toma directa para evitar sobrecalentamientos o fluctuaciones de voltaje.
  • Programa el encendido: Aprovecha las funciones de temporizador o programación para encender el aire unos minutos antes de que llegues a casa, en lugar de dejarlo funcionando durante todo el día.
  • Aprovecha el modo ECO o Sleep: Algunos equipos incluyen modos que adaptan el funcionamiento del aire a tus hábitos y reducen el consumo energético durante la noche.

¿Por qué es mejor dejar la instalación de un aire acondicionado a un profesional?

Aunque en internet puedes encontrar decenas de tutoriales que explican cómo instalar un aire acondicionado, este no es un trabajo apto para el bricolaje doméstico.

Un técnico certificado no solo realiza la instalación con seguridad, sino que garantiza que se cumplan todas las normativas relacionadas con el uso de gases refrigerantes, aislamiento eléctrico y eficiencia energética.

Además, la instalación profesional protege tu garantía. Muchas marcas anulan la garantía del equipo si la instalación no ha sido realizada por un técnico autorizado. Y en caso de avería o mal funcionamiento, el instalador podrá ayudarte con un diagnóstico más rápido y eficaz.

Invertir en una buena instalación de aire acondicionado desde el principio es ahorrar problemas a largo plazo.

¿Por qué confiar en Daikin para la instalación de tu aire acondicionado?

Daikin no solo es uno de los líderes mundiales en climatización, sino que también destaca por su compromiso con la innovación, la eficiencia energética y el confort del usuario.

Sus equipos están diseñados para ofrecer un alto rendimiento con el menor consumo posible, lo que se traduce en una factura eléctrica más baja y en una menor huella ambiental. Además, Daikin cuenta con una red de instaladores certificados que conocen a fondo cada modelo, lo que garantiza una instalación impecable.

También ofrecen una excelente atención postventa, con asistencia técnica rápida, mantenimiento profesional y opciones de ampliación de garantía. ¿Aún no conoces Stand by me? No te pierdas todas sus ventajas.

Cuando eliges Daikin, eliges tranquilidad. Sabes que estás apostando por calidad, sostenibilidad y tecnología de última generación.

Con estos puntos claros, estás más que listo para tomar una decisión informada. Recuerda que invertir en un buen sistema de aire acondicionado y una instalación profesional no solo te proporcionará confort inmediato, sino que también revalorizará tu propiedad a largo plazo.

Este verano, dile adiós al calor con una solución que se adapta a ti. ¡A disfrutar con la cabeza fría!

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.