Saltar al contenido principal

Compara las calderas de gas con la aerotermia y descubre por qué esta última se está convirtiendo en la opción preferida para la climatización del hogar.

¿Estás considerando cambiar tu vieja caldera de gas por un sistema de climatización y agua caliente más eficiente? La aerotermia podría ser la solución que estás buscando. Este artículo explora en profundidad cómo funciona esta tecnología, sus ventajas sobre las calderas de gas tradicionales y todo lo que necesitas saber antes de hacer el cambio. Descubre la aerotermia y empieza a reducir tu huella de carbono y tu factura energética.

¿Qué voy a leer en este artículo?

¿Qué es la aerotermia y por qué merece la pena?

La aerotermia es una tecnología que aprovecha la energía contenida en el aire exterior para calentar (o enfriar) tu hogar y proporcionar agua caliente sanitaria. Funciona a través de una bomba de calor que extrae calor del aire, incluso cuando las temperaturas exteriores son bajas, y lo transfiere al interior de tu vivienda.

El proceso se basa en un ciclo de compresión y expansión de un refrigerante, lo que permite absorber calor del ambiente y liberarlo en el interior del hogar. En verano, la misma unidad puede invertir el ciclo, funcionando como un aire acondicionado de lo más eficiente.

En este artículo te explicamos en detalle cómo funciona.

Entre sus ventajas, destacan las siguientes:

  • Eficiencia energética: La aerotermia es capaz de generar hasta cuatro veces más energía de la que consume, lo que se traduce en un ahorro significativo en tus facturas de electricidad. Imagina gastar 1 kWh y recibir 4 kWh de calor. Nada mal, ¿verdad?
  • Sostenibilidad: Al aprovechar una fuente de energía renovable como el aire, reduces tu huella de carbono. El planeta te lo agradecerá, y tú podrás dormir mejor sabiendo que estás haciendo tu parte para combatir el cambio climático.
  • Versatilidad: No importa si hace frío o calor afuera, la aerotermia se adapta a todas las estaciones del año, ofreciendo calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, todo desde un único sistema.
  • Subvenciones y ayudas: Muchos gobiernos están incentivando el uso de energías renovables con ayudas económicas y subvenciones. Esto significa que la inversión inicial puede ser mucho más asequible de lo que piensas.
  • Valor de la propiedad: Implementar tecnologías sostenibles en tu hogar no solo mejora tu calidad de vida, sino que también añade valor a tu propiedad. Un punto extra si te decides a vender en el futuro.

¿Por qué es recomendable sustituir la caldera de gas por aerotermia?

Si ya hemos captado tu atención con la maravilla que es la aerotermia, prepárate para entender por qué deshacerte de esa vieja caldera de gas puede ser una de las mejores decisiones que tomes este año.

Ahorro energético

Para empezar, las calderas de gas tradicionales tienen una eficiencia limitada. La aerotermia, por otro lado, puede alcanzar niveles de eficiencia impresionantes, llegando a producir mucho más calor con mucha menos energía. Esto significa menos consumo y, por ende, menores facturas. ¿No es eso música para tus oídos?

Ahorro económico a largo plazo

Aunque la inversión inicial en un sistema de aerotermia puede ser mayor que la de una caldera de gas, los ahorros a largo plazo son considerables. Con tarifas energéticas en constante aumento, tener un sistema que consume menos energía puede hacer una gran diferencia para tu bolsillo. Además, no olvides las subvenciones y ayudas disponibles que pueden reducir considerablemente el costo inicial.

Seguridad mejorada

Las calderas de gas, aunque seguras en su mayoría, siempre conllevan un riesgo inherente debido al uso de combustibles fósiles. La aerotermia elimina estos riesgos, ya que no hay combustión ni emisiones de gases peligrosos dentro del hogar. Simplemente, aire y tecnología trabajando juntos para mantener tu casa confortable.

Sostenibilidad ambiental

El cambio climático es una realidad que no podemos ignorar. Al cambiar a la aerotermia, contribuyes significativamente a la reducción de emisiones de CO₂. Las calderas de gas, al quemar combustibles fósiles, emiten dióxido de carbono y otros contaminantes. La aerotermia, al aprovechar una fuente renovable como el aire, minimiza tu impacto ambiental.

Multifuncionalidad todo el año

Mientras que las calderas de gas están diseñadas principalmente para calefacción y agua caliente, la aerotermia ofrece una solución integral todo el año. No solo te proporciona calefacción en invierno, sino que también actúa como un aire acondicionado eficiente en verano. Un solo sistema para todas tus necesidades climáticas.

Factores a tener en cuenta antes de sustituir un sistema por otro

Antes de lanzarte a cambiar tu caldera de gas por un sistema de aerotermia, hay algunos aspectos que debes considerar:

  • Espacio exterior: Necesitarás un espacio en el exterior de tu casa para instalar la unidad de la bomba de calor.
  • Compatibilidad: Verifica que tu sistema de calefacción actual sea compatible. En algunos casos, puede ser necesario adaptar radiadores o instalar suelo radiante.
  • Coste inicial: La aerotermia requiere una inversión inicial significativa. Los precios varían dependiendo de la potencia y tipo de sistema. Lo mejor es que solicites un presupuesto personalizado a un instalador recomendado.
  • Subvenciones y ayudas: Investiga las posibles subvenciones o incentivos fiscales disponibles en tu región para este tipo de tecnología renovable.

En resumen, cambiar tu caldera de gas por un sistema de aerotermia es una decisión que combina eficiencia, ahorro y sostenibilidad. Es dar un paso hacia un futuro más verde y seguro, mientras disfrutas de un confort superior en tu hogar. 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.