Saltar al contenido principal

El suelo radiante es el mejor emisor para la calefacción con aerotermia porque trabaja a baja temperatura (30-45 ºC), justo el rango en el que la bomba de calor alcanza su máximo COP. Al reducir la temperatura de impulsión frente a sistemas convencionales de radiadores, el rendimiento estacional del equipo mejora de forma notable.

Qué es la calefacción por aerotermia y cómo funciona

La aerotermia es un sistema que extrae calor del aire exterior, incluso a temperaturas muy bajas, y lo transfiere al agua del circuito de calefacción de la vivienda. Funciona mediante una bomba de calor aire-agua que extrae energía térmica del aire exterior, la eleva de temperatura gracias al compresor y la cede al agua del circuito de calefacción, todo ello transformando energía térmica del entorno en calor útil, sin quemar combustible.

El indicador clave de su eficiencia es el COP (Coefficient of Performance) o, en términos anuales, el SCOP (Seasonal COP). Un SCOP de 4,0 significa que por cada kWh eléctrico consumido se obtienen 4 kWh de calor, algo imposible de alcanzar por cualquier caldera convencional. Sin embargo, ese SCOP varía en función de un factor que a menudo se pasa por alto: la temperatura a la que se impulsa el agua hacia el emisor.

La gama Daikin Altherma está diseñada específicamente para maximizar el rendimiento en instalaciones de baja temperatura como el suelo radiante. Su tecnología inverter ajusta de forma continua la velocidad del compresor para trabajar siempre en el punto de máxima eficiencia. Daikin optimiza la temperatura de impulsión para maximizar el rendimiento del suelo radiante, algo que solo es posible cuando el fabricante controla tanto el compresor como el diseño completo del sistema.

Por eso el tipo de emisor que se elige no es un detalle menor. Es decisivo en la eficiencia real de una instalación de calefacción con aerotermia.

La ciencia de la baja temperatura: por qué importan los grados de impulsión

Aquí está el núcleo técnico que hay que entender antes de decidir sobre el sistema de calefacción.

Una bomba de calor aerotérmica necesita elevar la temperatura del agua hasta el nivel que requiere el emisor. Trabajará con mayor eficiencia cuando la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura del agua impulsada sea menor.

Con radiadores convencionales la temperatura de impulsión oscila entre 60 y 80 ºC . En estas condiciones, el rendimiento estacional de una bomba de calor suele situarse en torno a 2,8-3,2 en zonas climáticas medias y entre 3,5-3,8 en zonas cálidas, según las estimaciones más habituales del sector.

Cuando el sistema trabaja en condiciones optimizadas de baja temperatura, como ocurre con el suelo radiante (30-45 ºC ), el rendimiento mejora de forma relevante. Según los datos medios de los sistemas Daikin Altherma, el SCOP en calefacción alcanza valores en torno a 4,0 en zonas climáticas cálidas y alrededor de 3,4 en zonas medias.

En resumen, pasar de un SCOP cercano a 2,8-3,0 a valores próximos a 4,0 implica producir la misma energía térmica con un consumo eléctrico notablemente inferior.

La razón es física: el suelo radiante cubre toda la superficie del suelo, entre 8 y 12 veces más área emisora que un radiador tradicional, y puede ceder el mismo calor a mucha menor temperatura. Esta gran superficie emisora es lo que permite bajar la temperatura de impulsión, maximizar el COP de la bomba de calor y reducir el consumo eléctrico.

Tabla comparativa de emisores con aerotermia

 

Sistema emisor

Temperatura impulsión

SCOP orientativo (zona cálida)

SCOP orientativo (zona media)

Confort térmico

Coste instalación

Idoneidad reforma

Suelo radiante

30-45 ºC

4,0

3,4

 

Muy alto (uniforme)

Alto

Obra nueva / reforma profunda

Radiador baja temperatura

45-55 ºC

3,8-3,9*

3,3-3,4*

Bueno

Medio

Con o sin reforma

Radiador convencional

60-80 ºC

3,5-3,8

2,8-3,2

Aceptable

Medio-bajo

Sin reforma

Fan coil

40-50 ºC

3,8-4,0*

3,3-3,5*

Bueno (respuesta rápida)

Medio-alto

Con o sin reforma

 

*Valores orientativos. Los SCOP indicados se han estimado a partir de rendimientos habituales en sistemas de alta y baja temperatura, porque no existen fichas ErP específicas para cada combinación de emisor. En el caso de Daikin Altherma, los datos medios sitúan el SCOP en torno a 4,0 en zona climática cálida y 3,4 en zona media. Los valores para radiadores convencionales corresponden a estimaciones generales en instalaciones de aerotermia de alta temperatura.

La conclusión técnica es clara: si se quiere sacar el máximo rendimiento a la aerotermia, es imprescindible un sistema que trabaje a baja temperatura.

5 razones por las que el suelo radiante maximiza el rendimiento de la aerotermia

1. Trabaja a baja temperatura y maximiza el COP

El suelo radiante necesita agua a 30-35 ºC para calefacción en viviendas bien aisladas. Trabajar a esa temperatura frente a los 60-80 ºC de un sistema convencional se traduce en una mejora del rendimiento estacional de entre el 12 % y el 21 % según la zona climática. Así, en zona cálida, el SCOP pasa de un rango de 3,5-3,8 a 4,0; en zona de clima medio, de 2,8-3,2 a 3,4. En instalaciones más antiguas diseñadas para 70 ºC o más, la diferencia es aún mayor. Puedes ver la comparativa completa en la tabla anterior.

2. Gran superficie emisora y distribución uniforme del calor

El calor se distribuye por toda la superficie del suelo. No hay puntos calientes, corrientes ni zonas frías. La sensación térmica es más confortable incluso a menor temperatura ambiente.

3. Mayor inercia térmica y menos ciclos de arranque

La masa del suelo acumula calor y lo libera progresivamente. Esto reduce ciclos de encendido y apagado del compresor, mejora el SCOP estacional real y prolonga la vida útil del equipo.

4. Compatible con refrigeración en verano

El mismo circuito puede impulsar agua fría a 16-20 ºC  para actuar como suelo refrescante. Daikin Altherma integra aerotermia y suelo radiante en un único equipo que cubre calefacción y refrigeración sin necesidad de una instalación adicional.

5. Cumple con holgura la normativa actual y futura

El Código Técnico de la Edificación (CTE-HE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) exigen niveles de eficiencia que los sistemas de baja temperatura superan ampliamente. A nivel europeo, la Directiva EPBD establece que los edificios residenciales deberán ser de emisiones cero antes de 2050, con hitos intermedios en 2030. La combinación aerotermia y suelo radiante no solo cumple hoy con estos estándares; es la solución que mejor encaja con los requisitos regulatorios de la próxima década.

Qué dice la normativa española y europea

El contexto regulatorio refuerza la decisión de apostar por esta combinación. En España, el Real Decreto 178/2021 reconoció oficialmente la aerotermia como fuente de energía renovable, lo que abre el acceso a ayudas y deducciones fiscales. El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) la incluye en sus guías de referencia para instalaciones de alta eficiencia.

El CTE, Documento Básico HE y el RITE establecen requisitos de eficiencia que los sistemas de baja temperatura superan con facilidad, tanto en obra nueva como en rehabilitación.

A nivel europeo, la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD) obliga a los estados miembros a que todos los edificios residenciales sean de emisiones cero antes de 2050, con un primer hito relevante en 2030 para los edificios de peor eficiencia. Esto implica la eliminación progresiva de las calderas de combustibles fósiles del parque residencial europeo. Es decir, instalar aerotermia con suelo radiante hoy es una decisión que anticipa esa exigencia y protege el valor del inmueble a largo plazo. 

Daikin Altherma y suelo radiante: una solución integrada

No todos los sistemas de aerotermia están optimizados para trabajar a baja temperatura. La ventaja de Daikin en este punto tiene una base técnica concreta.

Daikin fabrica tanto el compresor como el refrigerante (R-32, con menor potencial de calentamiento global que generaciones anteriores). Controlar el ciclo completo permite optimizar la temperatura de impulsión de forma dinámica, reducir pérdidas de eficiencia entre componentes y garantizar la compatibilidad entre el equipo y el sistema emisor. Para el propietario, esto se traduce en un SCOP real más alto, menor consumo en la factura y una instalación que responde con precisión a los cambios de temperatura exterior.

Como explica un especialista técnico de Daikin:

“Cuando el sistema trabaja con suelo radiante, podemos optimizar la temperatura de impulsión en cada momento con mucha precisión. Ese control fino es lo que permite mantener el SCOP en el punto óptimo a lo largo de toda la temporada de calefacción, independientemente de las variaciones de temperatura exterior”.

Daikin Altherma 3 modula la potencia del compresor en función de la temperatura exterior y la demanda interior, manteniendo el rendimiento con temperaturas exteriores de hasta -25 ºC . Esto es relevante en zonas como el interior peninsular, Castilla, Aragón o la cornisa cantábrica, donde los inviernos más fríos penalizan el rendimiento de sistemas menos avanzados.

Además, Daikin Altherma integra aerotermia y suelo radiante tanto en instalaciones de obra nueva como con sistemas de suelo radiante de bajo espesor, diseñados para reformas sin necesidad de levantar toda la solera. Una misma unidad exterior cubre calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente sanitaria.

Preguntas frecuentes sobre aerotermia y suelo radiante

¿Puedo instalar aerotermia con suelo radiante en un piso ya construido?

Sí, es posible, aunque normalmente implica intervenir en el pavimento. Para facilitar este tipo de reforma existen sistemas de suelo radiante de bajo espesor que reducen la altura añadida y el impacto de la obra. La calefacción con aerotermia funciona especialmente bien con este tipo de emisores, siempre que la vivienda tenga un aislamiento adecuado. Daikin integra aerotermia y suelo radiante en sistemas como Daikin Altherma, compatibles tanto con suelo radiante tradicional como con soluciones de bajo espesor diseñadas para rehabilitación.

¿Cuánto ahorro realmente frente a radiadores?

El ahorro depende del nivel de aislamiento, del clima y del uso de la vivienda. Sin embargo, cuando una bomba de calor trabaja con suelo radiante a 30-35 ºC  en lugar de con radiadores a 60-75 ºC, el SCOP puede aumentar de forma considerable al reducir la temperatura de impulsión. En términos prácticos, el ahorro en consumo eléctrico puede situarse entre el 12 % y el 20 % según la zona climática frente a aerotermia con radiadores convencionales. La clave es que la baja temperatura de impulsión maximiza el COP de la bomba de calor y reduce la energía necesaria para producir el mismo confort térmico.

¿Sirve también para refrigeración?

Sí. El suelo radiante puede funcionar como suelo refrescante impulsando agua a 16-20 ºC  para absorber calor del ambiente. Esta solución permite climatizar la vivienda con el mismo sistema de aerotermia durante todo el año. Es necesario controlar la humedad relativa interior para evitar condensaciones, especialmente en climas húmedos. Cuando se diseña correctamente, la aerotermia con suelo radiante ofrece calefacción y refrigeración eficiente con un único equipo.

¿Qué ocurre cuando hace mucho frío?

El COP de cualquier bomba de calor disminuye con temperaturas exteriores muy bajas, porque el equipo realiza un mayor esfuerzo para extraer energía del aire. Sin embargo, cuando el sistema trabaja con suelo radiante y solo necesita impulsar agua a 30-40 ºC , esa penalización es menor que en instalaciones que requieren 65 ºC  para radiadores convencionales. La tecnología inverter de Daikin Altherma ajusta de forma continua la potencia del compresor para mantener la eficiencia incluso en condiciones exigentes, con funcionamiento garantizado hasta -25 ºC exteriores según las especificaciones técnicas del fabricante.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.