Saltar al contenido principal

Cuando inviertes en un purificador de aire Daikin, quieres saber si estás obteniendo los mejores resultados, por lo que estamos orgullos de afirmar que nuestros productos han sido probados por instituciones de prestigio como el Instituto Pasteur de Lille, la British Allergy Foundation UK y el European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

 

La calidad del aire en tu casa es más importante que nunca. Somos una "generación de interiores", pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta de que la calidad del aire dentro de nuestras casas puede ser hasta cinco veces más baja que la del exterior.

Se trata de un problema invisible, pero los purificadores de aire Daikin son la solución perfecta, porque hacen que el aire que respiráis tu familia y tú sea más limpio y saludable.

Los purificadores de aire Daikin son conocidos por su eficacia, gracias a su filtro HEPA electrostático de alto rendimiento, un sistema de alta eficiencia que está diseñado para eliminar las partículas pequeñas. Nuestra tecnología Streamer patentada está diseñada para eliminar los virus y los alérgenos con precisión.

Aunque la amenaza del Covid está disminuyendo, el mundo ha aprendido la importancia que tiene el aire limpio y sus beneficios para la salud, desde la reducción de los desencadenantes medioambientales que provocan el asma y las alergias hasta la reducción de la propagación de las enfermedades que transporta el aire. Un aire interior más limpio también puede proteger contra los contaminantes exteriores como la contaminación y el humo. Cuando eliges un purificador de aire Daikin, queremos que estén totalmente tranquilo.

Queremos estar seguros de que obtienes lo mejor en purificación de aire, por lo que hemos colaborado con expertos líderes en la materia para probar nuestros productos. Hemos recibido resultados de pruebas de las instituciones más renombradas del mundo.

¿Cómo se prueban los purificadores de aire Daikin frente a los virus respiratorios?

Daikin siempre ha estado a la vanguardia en lo que a soluciones innovadora se refiere, por lo que nos entusiasma probar la eficacia de nuestros purificadores de aire. Hemos pedido al renombrado laboratorio francés, el Instituto Pasteur de Lille (IPL), que pruebe rigurosamente nuestras unidades* y nos enorgullece compartir dos de los resultados más importantes que hemos recibido de ellos:

Los purificadores de aire de Daikin eliminan más del 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en 2,5 minutos. Este virus pertenece a la misma familia que el virus SARS-CoV-2, el coronavirus que provocó la pandemia por Covid-19.

También se ha demostrado que las unidades tienen un 99,93% de eficacia contra el virus H1N1 (que provoca la gripe común) eliminándolo en 2,5 minutos.

Esto significa que los purificadores de aire Daikin pueden ayudar a combatir las enfermedades respiratorias, puesto que el purificador de aire "plug & play" compacto puede contribuir enormemente a reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios.

El sello de aprobación de Daikin por parte del IPL es importante: el instituto se fundó en 1894 para responder a las epidemias y aún hoy en día es un organismo líder para prevenir enfermedades y fomenta buenas medidas de higiene. El IPL, con sus 33 equipos de investigación, solo trabaja con partners cuidadosamente seleccionados, por lo que confiar en los productos Daikin, sometidos a sus exhaustivas pruebas, lo dice todo sobre nuestra calidad.

Sabemos que quieres que tu casa sea segura y detener la transmisión de los virus respiratorios y nos orgullece ayudarte a hacerlo realidad gracias a nuestros purificadores de aire certificados y probados.

 

Mira este vídeo para saber más sobre el Instituto Pasteur de Lille:

Echa un vistazo a nuestros purificadores de aire probados y certificados

¿Cómo de eficaces son los purificadores de aire Daikin? Probados y certificados

Certificado por la British Allergy Foundation UK y el ECARF. Probado por el Instituto Pasteur de Lille.

Probado por el Instituto Pasteur de Lille y certificado por el ECARF

¿Cómo puede un purificador de aire Daikin ayudar a combatir las alergias?

Puesto que cada vez pasamos más tiempo en interiores, las alergias están aumentando y es de vital importancia reducir las partículas irritantes y los contaminantes.

Los purificadores de aire Daikin pueden detener los alérgenos que provocan las mascotas, el humo y otros irritantes antes de que sean un problema. Nos complace afirmar que nuestras soluciones contra las alergias cuentan con el sello de aprobación de la Allergy Foundation UK, lo que significa que se ha demostrado su eficacia a la hora de reducir las partículas pequeñas como los alérgenos, las bacterias y los virus.

El European Centre for Allergy Research Foundation también ha probado los purificadores de aire Daikin y ha demostrado que son eficaces contra las alergias. Los criterios del ECARF se actualizan regularmente para reflejar los avances científicos más recientes, por lo que el sello de aprobación es prueba de los altos estándares de calidad de Daikin.

Gracias a estas tres instituciones de renombre, podrás estar seguro de que al elegir Daikin obtienes el aire limpio que tu familia y tú necesitáis en casa.

Resultados de las pruebas del MC55W realizadas por el Instituto Pasteur de Lille

El dispositivo MC55WVM de Daikin (nombres comerciales MC55W/VB), probado por el Instituto Pasteur de Lille, elimina el 99,98% del coronavirus humano HCoV-229E en 2,5 minutos de funcionamiento a velocidad "turbo" en condiciones de laboratorio (cámara hermética con un volumen interior de 1,4 m³, sin renovación de aire). El coronavirus humano HCoV-229E es diferente del virus responsable del COVID-19, el SARS-CoV-2, pero pertenece a la misma familia de coronavirus. ​

El dispositivo MC55WVM de Daikin (nombres comerciales MC55W/VB), probado por el Instituto Pasteur de Lille, elimina el 99,93% del virus de la gripe A subtipo H1N1 en 2,5 minutos de funcionamiento a velocidad "turbo" en condiciones de laboratorio (cámara hermética con un volumen interior de 0,47 m³, sin renovación de aire).

Resultados de las pruebas del MC30Y realizadas por el Instituto Pasteur de Lille

El dispositivo MC30Y de Daikin (nombre comercial MC30YV), probado por el Instituto Pasteur de Lille, elimina el 99,987% del coronavirus humano HCoV-229E en 2,5 minutos de funcionamiento a velocidad "turbo" en condiciones de laboratorio (cámara hermética con un volumen interior de 1,3 m³, sin renovación de aire). El coronavirus humano HCoV-229E es diferente del virus responsable del COVID-19, el SARS-CoV-2, pero pertenece a la misma familia de coronavirus. ​

El dispositivo MC30Y de Daikin (nombres comerciales MC30YV/YB), probado por el Instituto Pasteur de Lille, elimina el 99,98% del virus de la gripe A subtipo H1N1 en 2,5 minutos de funcionamiento a velocidad "turbo" en condiciones de laboratorio (cámara hermética con un volumen interior de 1,3 m³, sin renovación de aire).

Aviso general sobre el purificador de aire Daikin: El purificador de aire Daikin no es un dispositivo médico y no debe utilizarse como sustituto de ningún tratamiento médico o farmacéutico. ​