Saltar al contenido principal

Sí, puedes instalar aerotermia sin obras con tus radiadores actuales. Una bomba de calor aerotérmica de alta temperatura calienta agua a 60-70°C y sustituye la caldera sin levantar el suelo. Soluciones como Daikin Altherma están diseñadas para este tipo de integración directa.

¿Qué es la aerotermia y cómo funciona con radiadores?

Puedes usar tus radiadores existentes con aerotermia y sin obra, sustituyendo la caldera por una bomba de calor más eficiente. El sistema sigue funcionando igual pero, según IDAE, pero ahorras entre el 30 y el 70 % si comparamos con calderas de gasóleo o sistemas eléctricos.

En la práctica, se trata de sustituir la caldera por la bomba de calor y conectarla al circuito hidráulico que ya tienes. El agua que distribuye tu instalación antigua corre por las mismas tuberías, solo que más caliente y eficiente. Los radiadores siguen siendo los mismos.

Lo único que deberías revisar es tu potencia eléctrica contratada. La mayoría de equipos domésticos de aerotermia necesitan entre 6 y 8 kW. Si tu contrato actual es inferior, algo muy frecuente en pisos antiguos que aún rondan los 3 o 4 kW, deberás solicitar un aumento a tu comercializadora. Es un trámite de dos semanas que se puede resolver online.

También necesitas verificar el espacio disponible. La unidad interior, que es el equivalente a tu caldera, ocupa aproximadamente lo mismo que una caldera tradicional. La unidad exterior, que es el motor que extrae calor del aire, necesita un metro cuadrado de pared o terraza sin sombra permanente. Con estos elementos, la instalación funciona en casi todos los pisos.

En resumen, la aerotermia funciona con radiadores existentes sin obra mayor. Solo necesitas cambiar la caldera, revisar potencia eléctrica, y verificar espacio exterior.

¿Qué opciones tengo para integrar aerotermia sin levantar el suelo?

La opción sin obra es aerotermia alta temperatura con radiadores existentes (60-70°C, COP 3,5-4).

Puedes adaptar la aerotermia a tu vivienda con varias soluciones. Tu opción depende del tipo de vivienda y el objetivo:

Sistema

Temperatura de trabajo

Ideal si...

Obra necesaria

Rendimiento estacional

Aerotermia alta temperatura + radiadores existentes

60-70º

Tienes radiadores de aluminio o hierro fundido y quieres máxima sencillez

Mínima: sustitución de caldera

SCOP

3,5-4

Aerotermia baja temp. + radiadores nuevos (sin suelos)

35-55º

Buscas mayor eficiencia y puedes cambiar radiadores por paneles en paredes

Media: cambio de emisores, sin tocar suelos

SCOP 4-4,5

Sistema híbrido (aerotermia + caldera gas)

Variable

Vives en zona muy fría o quieres garantía de respaldo en picos de demanda

Mínima: instalación de unidad exterior

SCOP 3,5-4+gas

Aerotermia aire-aire (splits)

Aire directo

Viviendas sin radiadores

Mínima

SCOP 3-4

 

La opción que más interesa cuando no se quiere obra es la primera: aerotermia de alta temperatura conectada a radiadores existentes.

¿Qué necesito para instalar aerotermia en un piso ya construido?

Instalar aerotermia en un piso no requiere obra mayor: solo necesitas espacio exterior (1 m²), espacio interior (como una caldera) y revisar la potencia eléctrica. La mayoría de sustituciones se hacen en 1-2 días sin polvo ni reformas.

● Unidad exterior: va en terraza (también de pequeñas dimensiones), balcón o fachada (según normativa).

● Unidad interior o depósito: ocupa un espacio similar al de una caldera o termo.

● Conexión hidráulica: se aprovecha la instalación existente.

● Potencia eléctrica: necesitarás revisar si debe aumentarse.

En muchos pisos, la sustitución de la caldera se hace en un solo día. Sin levantar suelos, sin polvo y sin una reforma integral. Un buen instalador revisará también el estado de los radiadores y el aislamiento de la vivienda, porque ahí es donde realmente se gana eficiencia.

¿Cuánto cuesta y cuánto se ahorra con aerotermia frente a caldera de gas?

La aerotermia reduce el consumo energético entre un 30 % y un 70 %, con una inversión inicial que se amortiza en varios años según el uso y la vivienda.

Así, una vivienda de entre 80 y 120 m² suele situarse entre 2.500 y 5.000 kWh anuales con aerotermia. Depende principalmente del aislamiento y de la zona climática.

La diferencia está en la eficiencia. Una caldera convencional rinde 80-92 %. Una bomba de calor alcanza SCOP 3,5-4,5 (genera 3-4 kWh térmicos por 1 kWh eléctrico).

Esto significa reducciones del 30 % al 70 % en la factura energética, dependiendo de la vivienda y de cómo esté dimensionado el sistema. En los escenarios más habituales, el ahorro suele situarse en torno al 40-50 % y el período de amortización entre 4-6 años en caso de equipos eficientes como los de Daikin, alcanzando los 10 en escenarios menos optimistas.

Veamos un ejemplo concreto: en un piso de 80 m² en Madrid con radiadores de aluminio y caldera de gas, el consumo baja de unos 8.000-10.000 kWh en gas a unos 3.000-4.000 kWh eléctricos con aerotermia. La reducción del gasto en calefacción ronda el 40%, sin pérdida de confort, siempre que el sistema esté bien dimensionado.

En pisos típicos, estos son los números esperables:

● Ahorro anual estimado: en un piso medio de 80 m², entre 400 y 800 € en calefacción.

● Ahorro total (incluyendo ACS): supera el 50% en viviendas bien dimensionadas.

● Plazo de retorno: entre 4 y 10 años, según el coste de la instalación y el precio de la energía.

● Ayudas y deducciones: los programas autonómicos de ayudas a la eficiencia energética en viviendas pueden dar subvenciones que alcancen el 40 % del total, siempre que se pueda acreditar la mejora en la certificación de eficiencia energética de la vivienda. Asimismo, se pueden aplicar deducciones fiscales del 20% al 60%, según el nivel de mejora conseguido.

Además, es justo el tipo de solución que encaja con las estrategias de eficiencia energética en viviendas impulsadas en Europa y con los requisitos del certificado energético.

¿Por qué Daikin es una buena opción para instalar aerotermia sin obras?

Daikin diseña equipos específicamente pensados para sustituir calderas sin cambiar radiadores, garantizando rendimiento y estabilidad. Además, Daikin fabrica tanto el equipo como el refrigerante, por lo que se tiene un control más preciso del rendimiento real.

Pero no todas las bombas de calor están pensadas para trabajar con radiadores antiguos. Algunas pierden rendimiento cuando se les exige alta temperatura o cuando bajan las condiciones exteriores. En cambio, sistemas como Daikin Altherma están diseñados precisamente para este escenario: la sustitución directa de la caldera.

La modulación inverter de Daikin Altherma ajusta continuamente la velocidad del compresor según la demanda real. En circuitos antiguos con inercia térmica alta, esto evita ciclos cortos ineficientes (enciende/apaga) que suben consumo. Es la diferencia entre SCOP 3,5 y SCOP hasta 4,56 en condiciones reales con Daikin Altherma.

Según Daikin, “la combinación de bomba de calor tradicional + radiadores antiguos dispara el consumo y reduce el rendimiento”. Por eso no todas las bombas de calor funcionan igual: Daikin Altherma está diseñada específicamente para alta temperatura con radiadores convencionales, evitando ese problema.

Preguntas frecuentes sobre instalar aerotermia sin obras

¿Puedo conectar aerotermia a mis radiadores de hierro fundido?

Sí. Si tienen más de 30 años, probablemente sean de hierro fundido o acero. Ambos tipos funcionan perfectamente con agua a 60-70 °C. La única excepción: radiadores muy pequeños o mal dimensionados en su época (algo muy raro en viviendas españolas, porque las calderas generaban más potencia de la necesaria).

¿Cuánto se ahorra al cambiar la caldera de gas por aerotermia?

Cambiar una caldera de gas por aerotermia implica ahorrar entre 30-70 % en calefacción, dependiendo de la vivienda y de cómo esté dimensionado el sistema. En los casos más favorables, el ahorro supera el 50 %.

¿Necesito cambiar la instalación eléctrica de mi piso?

Depende de la potencia contratada. Muchos equipos domésticos funcionan entre 6 y 8 kW. Si tienes menos potencia, necesitarás ampliarla, pero es un trámite sencillo.

¿Y si no tengo terraza para la unidad exterior?

Se instala en fachada (con soportes especiales), en suelo cerca de la vivienda, o incluso enterrada en casos excepcionales. El técnico valida opciones en tu visita.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.