Saltar al contenido principal

Desde el ahorro económico o la revalorización de tu hogar, hasta la personalización del confort, descubre las razones por las que instalar un equipo de aerotermia es la mejor decisión.

Un hombre consulta los equipos de aerotermia Daikin para sustituir su actual sistema de calefacción

Bienvenido al mundo de la aerotermia, una tecnología revolucionaria que transforma el aire en bienestar continuo. Durante todo el año, disfruta de un clima perfecto en cada rincón de tu hogar mientras reduces tus facturas y contribuyes a un futuro más verde. Con sistemas intuitivos y un control personalizado al alcance de tu mano, la aerotermia no solo mejora tu calidad de vida, sino que también aumenta el valor de tu propiedad y te prepara para las normativas del mañana. 

Descubre cómo esta inversión inteligente puede cambiar tu forma de vivir, con un impacto positivo en el planeta. ¡Es hora de hacer de tu hogar un lugar más cómodo, eficiente y sostenible!

Distintos tipos de equipos de aerotermia

No existe una solución única para todos los casos. El sistema adecuado depende de tu propiedad y de la configuración de la calefacción.

  • Sistemas tipo Split: extraen el calor del aire exterior y lo distribuyen a través de discretas unidades interiores.
  • Sistemas para agua calienta sanitaria: proporcionan calefacción eficiente desde el punto de vista energético a radiadores, calefacción por suelo radiante o fan coils.
  • Sistemas geotérmicos: extraen calor constante y renovable del suelo, lo que los hace ideales para obtener un alto rendimiento energético en climas fríos.
  • Sistemas híbridos: combinan un equipo de aerotermia con una caldera existente para mayor flexibilidad.

En resumen

Un equipo de aerotermia es más que un sistema de calefacción: es una estrategia energética a largo plazo.

En toda Europa, la adopción se está acelerando debido a contextos políticos más sólidos, una mayor demanda de descarbonización por parte de los consumidores y una mayor capacidad de fabricación. Al mismo tiempo, los precios del gas han aumentado un 36 % y se avecinan prohibiciones sobre la calefacción con combustibles fósiles, lo que hace que el cambio a la calefacción eléctrica sea cada vez más urgente.

Con varios tipos de sistemas disponibles, desde soluciones para agua caliente sanitaria hasta híbridas, hay una opción adecuada para prácticamente todos los hogares. En el entorno actual, tan consciente del clima y los costes, instalar un equipo de aerotermia no solo es una decisión sostenible, sino también estratégica y financieramente inteligente.

Puntos clave

  • El cambio a los equipos de aerotermia se está acelerando rápidamente en toda Europa.
  • El crecimiento está impulsado por los marcos políticos de la UE, los esfuerzos de descarbonización de los consumidores y la inversión en fabricación.
  • El aumento de los precios del gas (+36 %) está aumentando la urgencia de cambiar.
  • Los equipos de aerotermia reducen tanto las facturas de energía como las emisiones de carbono.
  • Hay cuatro tipos de sistemas disponibles: tipo Split, para agua caliente sanitaria, híbridos y geotérmicos.

Mejora de la calidad de vida

Confort térmico todo el año

La aerotermia es una tecnología que utiliza el aire del exterior para proporcionar confort térmico en el hogar durante todo el año. En los meses fríos de invierno, el sistema extrae calor del aire exterior, incluso cuando las temperaturas son bajas, y lo utiliza para calentar las habitaciones. En verano, el proceso se invierte: el sistema extrae el calor del interior del hogar y lo libera al exterior, enfriando así el ambiente.

Control personalizado

Imagina un hogar donde cada habitación tiene su propio microclima, adaptado perfectamente a las preferencias de cada miembro de la familia. Con Daikin Onecta, esta visión de confort personalizado se convierte en realidad. 

Esta avanzada tecnología te otorga el poder de controlar el clima de cada espacio a través de una aplicación móvil elegante y fácil de usar, permitiéndote ajustar la temperatura según tus necesidades, sin importar dónde te encuentres. Ya sea que quieras un ambiente cálido al llegar a casa o mantener una brisa fresca mientras descansas, Onecta te ofrece la máxima flexibilidad. 

Además, su compatibilidad con asistentes virtuales como Amazon Alexa y Google Assistant transforma el control climático en una experiencia manos libres, tan simple como dar una orden con tu voz. Disfruta de la comodidad personalizada y un uso energético eficiente que se adapta a cada rincón y cada momento de tu vida.

Ahorro energético y económico

Eficiencia energética

Lo que hace a la aerotermia especialmente atractiva es su eficiencia. Al usar una fuente de energía renovable, como es el aire, disminuye la dependencia de la red eléctrica. Tal y como te contamos en este artículo, es capaz de producir 4 kw de energía térmica por cada kw de electricidad que consume. 

Reducción de facturas

¿En qué se traduce todo lo anterior? Es un ahorro significativo en tu factura eléctrica en comparación con los sistemas tradicionales de climatización. Aunque la inversión inicial puede ser mayor que la de un sistema tradicional, el ahorro a largo plazo compensa con creces el coste de la instalación.

Impacto ambiental positivo

Uso de energía renovable

La aerotermia es una tecnología que utiliza el aire, una fuente de energía limpia y renovable. Al elegir un sistema de aerotermia, estás contribuyendo a la reducción de la huella de carbono y apoyando la transición hacia un futuro más sostenible.

Contribución a la sostenibilidad

Optar por tecnologías limpias como la aerotermia ayuda a disminuir la contaminación ambiental y apoya los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Esto no solo es beneficioso para el planeta, sino que también mejora la calidad del aire que respiramos.

Inversión a futuro

Revalorización del hogar

Instalar un sistema de aerotermia no solo repercute en el ahorro energético, sino que también puede aumentar el valor de tu propiedad. Los compradores potenciales valoran cada vez más las características sostenibles en un hogar.

Anticipación a normativas futuras

Con la creciente presión regulatoria para reducir el consumo energético de los edificios, contar con un sistema de aerotermia te prepara para futuras normativas, asegurando que tu hogar esté en línea con los estándares más exigentes.

Facilidad de uso y mantenimiento

Sistemas intuitivos

Los equipos de aerotermia modernos están diseñados para ser fáciles de usar, con controles intuitivos que te permiten ajustar la temperatura de manera sencilla. Muchos de ellos incluso ofrecen opciones de control remoto a través de aplicaciones móviles.

Bajo mantenimiento

En comparación con otros sistemas de climatización, la aerotermia requiere menos mantenimiento, lo que significa menos interrupciones y más tiempo para disfrutar del confort de tu hogar.

Invertir en un equipo de aerotermia es una decisión que ofrece múltiples beneficios: mejora tu calidad de vida, reduce tus facturas energéticas, y contribuye a un futuro más sostenible. Al elegir esta tecnología, no solo estás haciendo una elección inteligente para tu hogar, sino también una inversión responsable para el planeta. Considera la aerotermia como tu próxima elección en climatización y comienza a disfrutar de sus ventajas hoy mismo.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.