Saltar al contenido principal

¿Merece la pena invertir en bombas de calor? Analizamos las ventajas y desventajas de instalar una bomba de calor por aerotermia en tu casa.

¿Alguna vez has soñado con una forma de climatizar tu hogar que no solo cuide el planeta, sino que también cuide de tu bolsillo? La bomba de calor por aerotermia podría ser esa maravilla tecnológica que estabas buscando.

En este artículo, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la aerotermia, desgranando no solo sus increíbles ventajas, sino también los desafíos a los que nos enfrentamos al adoptarla.

¿Qué voy a leer en este artículo?

 

Ventajas de contar con un equipo de aerotermia.

Eficiencia energética y ahorro económico

La aerotermia es reconocida como un sistema de climatización eficiente y sostenible principalmente por su capacidad para extraer energía del aire exterior y convertirla en calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria para el hogar. Este proceso se realiza a través de una bomba de calor aerotérmica, que aprovecha la energía térmica disponible en el aire, incluso a temperaturas exteriores bajas.

Una de las razones clave por las que la aerotermia ayuda a ahorrar es su alta eficiencia energética. En condiciones normales, por cada kW empleado, genera 4 kW en forma de calor. Por lo tanto, ¿cuánto consume la aerotermia? Apenas el 25 % de la energía total producida. El 75 % restante proviene del aire, de forma gratuita. Es la energía que el sistema de aerotermia extrae del aire del ambiente exterior. Como resultado, el rendimiento energético de los equipos de aerotermia ronda entre el 300 % y el 400 %.

Además, la flexibilidad de la aerotermia para proporcionar tanto calefacción como refrigeración a través de un único sistema contribuye al ahorro, puesto que elimina la necesidad de instalar sistemas separados para cada función, reduciendo tanto los costes iniciales de instalación como los gastos operativos a largo plazo.

Rentabilidad de la inversión

Ten en cuenta los costes energéticos reducidos, las ayudas del gobierno y los menores requisitos de mantenimiento. Está claro que las bombas de calor ofrecen una mayor rentabilidad de la inversión que los sistemas de calefacción que emplean combustibles fósiles. Por si esto fuera poco, instalar una bomba de calor puede aumentar, a menudo, el valor de una propiedad, ofreciéndote una mayor rentabilidad si decides vender tu casa.

Versatilidad y flexibilidad

Dejando a un lado los aspectos económicos y medioambientales, las bombas de calor por aerotermia son una solución versátil para tu casa. Ofrecen calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado para viviendas unifamiliares, viviendas adosadas y apartamentos, satisfaciendo todas tus necesidades de confort doméstico siempre que lo necesites. Además, la mayoría de los equipos se pueden gestionar a través de una App, como el caso de Onecta, por lo que independientemente de dónde estés, siempre vas a tener todo el control.

 Menor impacto medioambiental

Un factor importante en el cambio hacia los sistemas de aerotermia es la necesidad de encontrar alternativas de bajo impacto medioambiental a los sistemas de combustibles fósiles.

Las bombas de calor funcionan principalmente con energía renovable. Consumen menos electricidad sin generar emisiones locales y, en algunos casos, ni siquiera generan emisiones, en función de las fuentes de electricidad.

El uso de fuentes de energía renovables como el aire, la tierra y el agua significa que las bombas de calor por Aerotermia proporcionan calefacción, aire acondicionado y agua caliente de forma más sostenible que los sistemas tradicionales.

Mantenimiento y servicio reducidos

Las bombas de calor por aerotermia cuentan con un diseño de calidad y pocas piezas móviles. Esto significa que necesitan menos mantenimiento, servicio y reparaciones, especialmente si se compara con el mantenimiento que requiere una caldera tradicional. Las bombas de calor solo necesitan una revisión de mantenimiento general al año.

Las desventajas de los equipos de aerotermia

Inversión inicial elevada

Uno de los retos más significativos de una bomba de calor es el coste inicial de adquisición e instalación que posteriormente se amortiza. El precio varía en función de donde vivas y del tipo de bomba de calor que elijas. Aunque muchos países ofrecen ayudas para ayudar a equilibrar los costes iniciales, las bombas de calor pueden requerir un desembolso inicial importante, mucho más que para una caldera de gas.

Pero se compensa con unos costes de funcionamiento muy bajos, ya que el 75% del funcionamiento proviene de energía renovable, que es gratuita. Esto convierte a las bombas de calor por aerotermia en un sistema de calefacción atractivo si tienes en cuenta la vida útil total del producto.

Necesidad de espacio exterior

Requieren la instalación de una unidad exterior, lo cual puede ser un desafío en espacios reducidos o en zonas con restricciones arquitectónicas.

Rendimiento en climas extremos

Aunque son efectivas en la mayoría de los climas, su eficiencia puede disminuir en condiciones de temperaturas extremadamente bajas.

Investigación y planificación

La instalación de una bomba de calor requiere más planificación que instalar una caldera basada en combustibles fósiles. Es importante definir el tamaño correcto de la unidad, para garantizar que la calefacción funcione de forma eficiente y económica. Un cálculo de pérdida de calor detallado y preciso ayudará a definir el tamaño necesario, teniendo en cuenta el tipo de emisores de la casa. Uno de nuestros instaladores te ayudará a tomar una decisión después de realizar un análisis inicial, para ayudarte a elegir la opción más adecuada. También puedes llevar a cabo una valoración inicial tú mismo mediante nuestro Recomendador de Soluciones.

¿Quieres que te ayudemos? Estaremos encantados de resolver todas tus dudas.

 

En conclusión, la bomba de calor por aerotermia se presenta como una solución innovadora y eficiente para la climatización de nuestros hogares. Con su capacidad para extraer energía del aire exterior, este sistema no solo promete un importante ahorro económico en el largo plazo, sino que también contribuye significativamente a la reducción de nuestra huella de carbono. Aunque su implementación puede presentar algunos desafíos, como la inversión inicial y la necesidad de adaptar nuestras viviendas, los beneficios ambientales y económicos que ofrece hacen que valga la pena considerarla. La aerotermia, sin duda, abre un camino hacia un futuro más sostenible y confortable para todos nosotros.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.