Saltar al contenido principal

Comparamos el consumo de una bomba de calor y un sistema tradicional de calefacción para que descubras qué sistema es más eficiente y con cuál ahorrarás más en tus facturas. 

¿Alguna vez te has preguntado qué sistema de calefacción es el más eficiente para tu hogar o negocio? No estás solo. En un mundo donde la eficiencia energética y la sostenibilidad son cada vez más importantes, entender cuánto consume cada aparato puede marcar una gran diferencia en tu factura de electricidad y en tu huella ecológica. 

En este artículo, desmenuzamos todo lo que necesitas saber sobre el consumo de una bomba de calor en comparación con la calefacción tradicional. 

¿Qué voy a leer en este artículo?

 

¿Qué gasta más, la bomba de calor o la calefacción?

Es una pregunta que muchos se hacen al considerar cambiar su sistema de calefacción tradicional por una bomba de calor. La respuesta es bastante clara: la bomba de calor suele ser más eficiente. Mientras que la calefacción tradicional quema combustibles fósiles o necesita un consumo alto de electricidad para generar calor, una bomba de calor simplemente transfiere calor del aire exterior al interior. 

Este proceso requiere menos energía, por lo que, en términos generales, una bomba de calor consume menos electricidad que una caldera eléctrica o de gas.

¿Cuánto gasta un aire acondicionado con bomba de calor?

El gasto de un aire acondicionado con bomba de calor depende de varios factores, como la potencia del aparato, la eficiencia energética y el uso específico que se le dé. Sin embargo, para hacernos una idea, puedes utilizar el Simulador de Consumo de Daikin y descubrir con un par de clics cuanto te cuesta lograr el clima perfecto en tu vivienda o negocio con los equipos de aire acondicionado Daikin. 

Es muy rápido y sencillo. Introduce tu localidad y los metros cuadrados del espacio que quieres climatizar y automáticamente obtendrás la potencia recomendada del equipo y su consumo estimado. Además, podrás seleccionar otros modelos e incluso obtener datos relacionados con la sostenibilidad y la calidad del aire.

Conviene señalar que, para conocer el consumo exacto de una bomba de calor, es fundamental revisar la etiqueta energética del aparato. Esta etiqueta proporciona información sobre el rendimiento energético y el consumo anual estimado. También puedes utilizar un medidor de consumo eléctrico enchufado al equipo para obtener una lectura precisa del consumo real durante el uso. 

Cómo interpretar el consumo real de tu bomba de calor

Para conocer el consumo real de una bomba de calor debes tener en cuenta tres elementos:

  • Etiqueta energética: Indica el rendimiento estacional del equipo y el consumo anual estimado. Cuanto más alta sea la clasificación (A+, A++), menor será su gasto.
  • COP: Un COP alto significa que el equipo produce más calor con menos electricidad, lo que se traduce en un menor coste en la factura.
  • Medidor de consumo eléctrico: Dispositivo que se enchufa entre la toma de corriente y el equipo para registrar el consumo real en tiempo real. Es imprescindible si quieres conocer exactamente cuánto gasta tu bomba de calor en tu caso concreto.

Cómo funciona y cuánta eficiencia ofrece una bomba de calor

La verdadera estrella en cuanto a eficiencia energética es la bomba de calor. Su eficiencia se mide mediante el COP, que como ya hemos visto, indica cuántos kilovatios de calor produce por cada kilovatio de electricidad consumido. 

Un COP de 4 significa que, por cada kW de electricidad gastada, se obtienen 4 kW de calefacción. Este alto nivel de eficiencia no solo reduce el consumo energético, sino que también disminuye las emisiones de CO2, haciendo que las bombas de calor sean una opción ecológica y económica.

Además, las bombas de calor por aerotermia reducen de forma directa las emisiones de CO₂, ya que necesitan mucha menos energía para producir la misma cantidad de calor que una caldera de gas o una caldera eléctrica. Este menor consumo eléctrico se traduce en un impacto ambiental más reducido y en una climatización más sostenible a largo plazo.

Ventajas de la bomba de calor por aerotermia frente a la calefacción tradicional

  • Menor consumo eléctrico, gracias al aprovechamiento de la energía del aire exterior.
  • Reducción de emisiones de CO₂, lo que contribuye a una climatización más sostenible.
  • Mayor eficiencia estacional, especialmente en climas fríos donde la aerotermia mantiene un rendimiento estable.
  • Función dual frío/calor, permitiendo climatizar la vivienda durante todo el año con un solo equipo.
  • Menor dependencia de combustibles fósiles, eliminando la combustión de gas y sus riesgos asociados.

Preguntas frecuentes sobre el consumo de una bomba de calor

¿Qué gasta más, una bomba de calor o una caldera de gas?

Una bomba de calor consume menos energía porque transfiere calor desde el aire exterior, mientras que una caldera de gas genera calor mediante combustión, lo que aumenta el gasto y las emisiones.

¿Cómo puedo saber el consumo real de mi bomba de calor?

Consultando la etiqueta energética, revisando el COP y utilizando un medidor de consumo eléctrico que registre el uso del equipo en tiempo real.

¿Qué COP se considera eficiente?

Un COP de 4 o superior indica que el equipo produce cuatro veces más energía térmica de la que consume en electricidad, lo que supone un ahorro considerable frente a sistemas tradicionales.

¿Cuál es la diferencia entre una bomba de calor y una bomba de calor por aerotermia?

Ambas funcionan de forma similar, pero la aerotermia está optimizada para aprovechar la energía del aire exterior incluso en condiciones de frío extremo, lo que mejora la eficiencia global.

¿Cuándo conviene usar el Simulador de Consumo de Daikin?

Es útil antes de comprar un equipo porque permite calcular el consumo estimado y conocer qué potencia necesitas según tu vivienda o negocio.

En resumen, las bombas de calor por aerotermia no sólo ofrecen un ahorro considerable en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales, sino que también son una apuesta segura para quienes buscan eficiencia energética y sostenibilidad. ¡Mantente cálido este invierno y fresco en verano sin gastar una fortuna! 

Dale un nuevo aire a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización, aerotermia y purificación del aire.