Saltar al contenido principal

La respuesta no es un simple sí o no: depende del equipo, de la instalación y del uso. En este artículo resolvemos las dudas más habituales para que sepas qué esperar y cómo evitar problemas desde el principio.

Si estás pensando en instalar aerotermia en casa, es muy probable que esta pregunta te ronde la cabeza:

¿Hará ruido? ¿Se oirá por la noche? ¿Molestará a los vecinos… o a mí mismo?

No es una duda menor. Cuando invertimos en un sistema de climatización buscamos confort, eficiencia… y silencio. Nadie quiere sustituir su antigua caldera por una tecnología más moderna para acabar escuchando un zumbido constante cada vez que arranca el sistema.

La buena noticia es que el ruido en la aerotermia está muy controlado, pero como casi todo, depende de varios factores: el tipo de equipo, dónde se instala y cómo se elige desde el principio. 

¿De dónde procede el ruido en un sistema de aerotermia?

Un sistema de aerotermia se compone, de forma general, de una unidad exterior y una unidad interior. Ambas pueden generar sonido, pero no con la misma intensidad ni importancia.

  • Unidad exterior: es la principal fuente de ruido en aerotermia. Contiene el ventilador y el compresor, que se activan para captar la energía del aire exterior.
  • Unidad interior: su nivel sonoro es muy bajo y suele pasar desapercibido, similar al de un electrodoméstico silencioso.

Por eso, cuando se habla de ruido de la aerotermia, casi siempre nos estamos refiriendo al ruido de la unidad exterior.

¿Qué niveles de ruido son habituales en la aerotermia?

El ruido se mide en decibelios (dB). Para que tengas una referencia clara:

  • Una conversación tranquila: ~40 dB
  • Un frigorífico moderno: ~35–40 dB
  • Tráfico moderado: ~65 dB

Los equipos de aerotermia actuales suelen situarse entre 45 y 65 dB, dependiendo del modelo, la potencia y el momento de funcionamiento.

Además, es importante tener en cuenta que:

  • El nivel máximo no es constante.
  • Muchos equipos reducen automáticamente su potencia (y su ruido) por la noche.
  • La distancia y el entorno influyen mucho en la percepción real del sonido.

En este punto, también conviene fijarse en el fabricante. Marcas con una larga trayectoria en climatización, como Daikin, llevan años trabajando específicamente en la reducción del nivel sonoro de sus equipos de aerotermia, incorporando ventiladores optimizados, compresores más eficientes y modos de funcionamiento silencioso pensados para entornos residenciales.

¿Por qué el ruido de la unidad exterior es el más relevante?

Porque es la que está en contacto directo con el entorno: patios, terrazas, fachadas o jardines. Una mala ubicación puede amplificar el sonido, hacer que rebote en paredes cercanas o que llegue directamente a una ventana.

No es tanto cuánto ruido hace el equipo, sino cómo y dónde se instala. Aquí te lo contamos todo. 

¿Qué factores influyen en el ruido de una bomba de calor aire-agua?

Hay varios elementos clave que determinan el nivel sonoro final:

  • Calidad y diseño del equipo: no todos los equipos suenan igual. El diseño del ventilador, el tipo de compresor y la forma en la que el sistema gestiona los arranques y paradas influyen directamente en el nivel sonoro. Fabricantes con una larga experiencia en climatización, como Daikin, incorporan soluciones específicas para reducir el ruido
  • Potencia necesaria: un equipo sobredimensionado puede generar más ruido del necesario.
  • Ubicación de la unidad exterior: evitar esquinas cerradas, patios muy pequeños o superficies que reflejen el sonido es fundamental.
  • Instalación profesional: Una instalación bien hecha es clave para evitar ruidos innecesarios (vibraciones, rebotes del sonido o mala ubicación). Por eso conviene contar con profesionales cualificados: Daikin ofrece instaladores recomendados con experiencia en sus propios sistemas, lo que ayuda a acertar desde el primer día.
  • Condiciones ambientales: el viento, la humedad o el silencio nocturno influyen en cómo se percibe el sonido.

¿Cómo se puede reducir el ruido de la aerotermia?

La mayoría de los problemas de ruido se pueden prevenir o minimizar si se toman buenas decisiones desde el principio:

  • Elegir equipos con modo silencioso nocturno
  • Instalar soportes antivibratorios
  • Respetar las distancias recomendadas
  • Evitar orientar la unidad hacia zonas sensibles
  • Incorporar, si es necesario, pantallas acústicas que no bloqueen el flujo de aire

¿Existen alternativas más silenciosas dentro de las bombas de calor?

Sí. Dentro del mundo de las bombas de calor, existen soluciones como las bombas de calor geotérmicas, que son extremadamente silenciosas porque no dependen del aire exterior. Te hablamos de ellas en este artículo. Sin embargo, requieren obra y una inversión mayor.

Por eso, para la mayoría de viviendas, la aerotermia aire-agua moderna y bien instalada ofrece un equilibrio muy competitivo entre eficiencia, coste y confort acústico.

¿Cómo elegir un sistema de aerotermia silencioso desde el inicio?

Si el ruido es una de tus principales preocupaciones, estas son las claves:

  • Revisa siempre el nivel sonoro en la ficha técnica, no solo el valor máximo.
  • Confía en marcas con experiencia en soluciones de climatización silenciosas.
  • Asegúrate de que el instalador estudie la ubicación, no solo la potencia.
  • Piensa en el uso real: horarios, descanso nocturno, entorno urbano o rural.

Un buen asesoramiento inicial evita casi todos los problemas posteriores.

En resumen: ¿la aerotermia hace ruido?

Sí, la aerotermia genera ruido, como cualquier sistema que intercambia energía con el exterior.

Pero no, no tiene por qué ser molesto.

Con un equipo adecuado, una instalación bien pensada y tecnología actual, el sonido pasa a un segundo plano… y el confort, el ahorro energético y la tranquilidad son los verdaderos protagonistas.

Si estabas buscando una respuesta clara para decidir con seguridad, aquí la tienes: el silencio también se diseña.

 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.