Según las hipótesis de mercado utilizadas en este modelo, se espera que la instalación de una bomba de calor para sustituir a una caldera de gas natural como sistema de calefacción y agua caliente sanitaria genere un ahorro energético durante el periodo previsto de 10 años. Se espera que el ahorro aumente con el tiempo.
Uno de los argumentos recurrentes a la hora de abogar por la instalación de una bomba de calor es el menor consumo energético previsto, que se traduce en facturas más bajas y, por tanto, en un mayor ahorro para los hogares. Para dar una base sólida a esta afirmación, Daikin Europe ha realizado una simulación que prevé los precios de la energía en Europa. El ejercicio se basa necesariamente en suposiciones y está sujeto a un alto grado de incertidumbre en cuanto a la evolución futura de la economía mundial. Sin embargo, ofrece una base bastante sólida para la evaluación futura del ahorro energético.
Para estimar los precios futuros de la energía para los hogares, Daikin ha calculado una proyección de precios de referencia, basada en los precios históricos de la energía corregidos para mitigar el efecto de los valores atípicos. Además, se ha tenido en cuenta el efecto del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) sobre los precios al consumo, así como el futuro efecto de la fiscalidad del carbono. El gráfico siguiente ofrece una estimación de la evolución de los precios basada en los supuestos mencionados.
Aunque las previsiones de precios después de 2032 quedan fuera del alcance de este proyecto, merece la pena observar cómo después de 2035 el efecto del EU ETS y de la fiscalidad del carbono desempeñará un papel aún mayor en el encarecimiento de los combustibles fósiles para los hogares europeos.
Para definir mejor el ahorro de energía hasta 2032, se ha elaborado un estudio de caso que ofrece una proyección del ahorro estimado en un periodo de 10 años. Se han elaborado dos casos:
el consumo de una bomba de calor
- el consumo de una caldera de gas.
Como referencia se eligió una casa con una demanda de calefacción de 10.000 kWh. Esto corresponde (aproximadamente) a un consumo anual de gas de 1100 m3. Esta casa de referencia sería una casa nueva de 200 m2 o una reforma de tamaño medio (hasta 120 m2, clase energética E).
En esta comparación concreta, se espera que la instalación de una bomba de calor genere un ahorro energético constante durante el periodo previsto de 10 años. La tabla siguiente muestra el ahorro de energía previsto cuando se utiliza una bomba de calor (HP).
Se espera que el ahorro de energía aumente con el tiempo a medida que aumente la diferencia entre los precios medios europeos de la electricidad y el gas natural. La cantidad total ahorrada al final del periodo previsto en la simulación es de 2602 euros. El ahorro es siempre positivo y crece a un ritmo constante durante 10 años.
Estos resultados suponen una tasa de renovación y un efecto de amplificación coherentes con la tasa europea actual, la aplicación de impuestos sobre el carbono a partir de 2023 para facilitar la descarbonización, y cuotas de mercado constantes de las tecnologías con la eventual eliminación progresiva de las calderas sin condensación.
Es importante recordar, a la hora de interpretar los datos de este documento, que los precios previstos de la energía dependen de los supuestos subyacentes en el modelo, y están sujetos a un gran grado de incertidumbre en cuanto a la evolución futura del mercado energético y de la economía mundial. Por tanto, es imperativo tener en cuenta que se trata de simulaciones, no de predicciones.
Para una evaluación cuantitativa más precisa, fuentes y referencias, consulte el documento completo en inglés.