Seis razones para elegir una bomba de calor por aerotermia
Profundizar para comprender mejor
Más información
En estos vídeos tienes más información sobre nuestras soluciones.
Obtén más información sobre nuestros equipos de aerotermia y toma la decisión correcta
- ¿Qué es un equipo de aerotermia?
- ¿Cómo funciona un equipo de aerotermia?
- ¿Cuál es la vida útil habitual de un equipo de aerotermia?
- ¿Pueden utilizarse los equipos de aerotermia para enfriar?
- ¿Es mi casa idónea para instalar una bomba de calor?
Un equipo de aerotermia es una tecnología eficiente con bajas emisiones de carbono y suministra más energía de la que consume. Utiliza fuentes de energía renovables como el aire, el agua y la energía geotérmica para proporcionar calefacción, aire acondicionado y agua caliente a tu hogar. En interiores, esta energía se libera a través de emisores conectados, como radiadores, calefacción por suelo radiante, convectores con equipo de aerotermia y tu sistema de agua caliente.
Los equipos de aerotermia convierten la energía del exterior en la temperatura correcta para tu hogar. En primer lugar, un refrigerante en la unidad exterior del equipo de aerotermia absorbe el calor del aire, de la tierra o del agua. El refrigerante entra en un compresor, donde se presuriza. Debido a la alta presión, el refrigerante se calienta y, a su vez, produce agua caliente. El agua caliente puede almacenarse en un depósito hasta que se necesite o circular por emisores situados en las distintas estancias a través de calefacción por suelo radiante, radiadores o convectores con bomba de calor. Cuando se combinan con convectores de bomba de calor o calefacción por suelo radiante, los equipos de aerotermia pueden actuar como equipos de aire acondicionado y utilizarse también para enfriar. Luego, el ciclo simplemente se invierte: las unidades interiores absorben el calor y la unidad exterior lo libera.
Un equipo de aerotermia suele durar bastante, aunque esto viene determinado por una serie de factores, por ejemplo, el mantenimiento. Aunque los equipos de aerotermia requieren un bajo mantenimiento, su vida útil se maximizará si se realiza una revisión anual por parte de un instalador.
Sí, pueden, pero depende del tipo de emisores que tengas.
El emisor ideal para el aire acondicionado es un convector con bomba de calor (también conocido como una "unidad fan coil"), que combina, de manera inteligente, calefacción y aire acondicionado en un solo sistema.
Los equipos de aerotermia son ideales para viviendas de cualquier forma y tamaño; la instalación de un equipo de aerotermia para calentar y enfriar tu hogar es una elección inteligente, tanto si se trata de una vivienda de nueva construcción como si es una reforma.
Ventajas de una bomba de calor
Calefacción y aire acondicionado
¿Por qué invertir en una bomba de calor es una buena idea?
Las bombas de calor son un sistema rentable, con un bajo impacto ambiental, para calentar tu hogar utilizando energías renovables.
Las bombas de calor extraen energía gratuita del aire, del suelo o del agua. Aunque utilizan electricidad, como la cantidad de energía calorífica producida es muy superior a la consumida, pagarás menos en tus facturas de energía.
Las bombas de calor son también una opción mucho más segura que los sistemas de calefacción convencionales. Pueden reducir la posibilidad de accidentes dado que funcionan con energía renovable y, parcialmente, con electricidad, por lo que no se requiere el uso de combustibles fósiles y no hay riesgo de fugas de gas o de incendios accidentales.
Gracias a sus materiales de alta calidad y a su sofisticada ingeniería, los equipos de aerotermia de Daikin tienen una larga vida útil. Si se realiza un mantenimiento oportuno, tu bomba de calor puede durar muchos años.
¿Son eficientes energéticamente las bombas de calor?
El consumo eléctrico de una bomba de calor se basa en lo que se conoce como coeficiente estacional de rendimiento (CoP), que permite variaciones de rendimiento a lo largo del año. Normalmente, una bomba tiene que trabajar más en invierno que en verano.
El CoP se calcula midiendo la energía que entra (electricidad) y la energía (calor) que sale. Normalmente, una bomba de calor produce 4 kWh de calor a partir de 1 kWh de electricidad, que puede ser más barato que tus facturas del gas en todo un año. Además, existen formas de aumentar la eficiencia aún más.
El aislamiento afecta a la eficiencia de cualquier sistema de calefacción, por lo que, si te aseguras de que tus paredes, ventanas y huecos de desvanes y ventanas están bien aislados, podrás lograr que disminuya la carga de trabajo de una bomba de calor y, por tanto, su consumo.
Para aumentar realmente la eficiencia y reducir, de manera considerable, el consumo eléctrico, plantéate combinar una bomba de calor con otros sistemas como calefacción por suelo radiante y paneles solares.
Nuestros equipos de calefacción y aire acondicionado
- Equipos de aerotermia
- Equipos de aerotermia
Soluciones integrales de calefacción, aire acondicionado y agua caliente
Los equipos de aerotermia son sistemas integrales de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria rentables y de energías renovables. Confía en una integración versátil con los emisores de calefacción existentes y nuevos. Ideales para viviendas nuevas, reformas y sustitución de calderas.
Comodidad en casa todo el año
Disfruta de comodidad en tu hogar en invierno y verano gracias a la tecnología avanzada y eficiente de calefacción y aire acondicionado. Añade un depósito y te beneficiarás también de agua caliente de uso doméstico. Ideal para viviendas nuevas, como complemento a tu caldera y para sustituir tus antiguos sistemas eléctricos.
Más información
Puedes recibir asesoramiento sobre qué tipo de equipo de aerotermia se adapta mejor a tu hogar de un instalador Daikin, del personal del establecimiento distribuidor del fabricante o consultando nuestro navegador de soluciones para uso residencial.
La vida útil habitual de un equipo de aerotermia suele ser de entre 15 y 20 años, aunque depende de varios factores. Por ejemplo, el mantenimiento. Aunque los equipos de aerotermia son una solución que requiere un bajo mantenimiento, una revisión anual por parte de tu instalador o socio de servicio te ayudará a maximizar su vida útil.
Sí, los equipos de aerotermia pueden conectarse a radiadores antiguos o nuevos.
Si ya tienes radiadores en casa, los equipos de aerotermia de alta temperatura o los equipos de aerotermia híbridos (si vas a sustituir una caldera de gas) pueden conectarse fácilmente a ellos y utilizar las tuberías actuales sin necesidad de sustituir los radiadores ni realizar obras adicionales.
Sí, los equipos de aerotermia pueden utilizarse para enfriar, pero esto depende del tipo de emisores que tengas.
Por ejemplo, el emisor ideal para aire acondicionado con equipos de aerotermia de baja o alta temperatura es un convector de equipo de aerotermia (también conocido como "unidad fan coil"). Su funcionamiento es similar al de un radiador tradicional, con la ventaja añadida de que puede calentar y enfriar una estancia.
Algunos equipos de aerotermia híbridos pueden conectarse a equipos de aerotermia tipo split (también conocidos como "aires acondicionados"), que son otra solución popular de calefacción y aire acondicionado.
Un instalador de equipos de aerotermia Daikin gestionará todo lo relacionado con el pedido, la entrega y la instalación de tu equipo de aerotermia.
La respuesta más sencilla es: depende. La instalación de un equipo de aerotermia implica algo más que una simple colocación de una unidad interior y una exterior, por lo tanto no hay un plazo fijo cuando se trata de la cantidad de tiempo que se tarda en instalar un equipo de aerotermia, ya que dependerá de una serie de factores diferentes, tales como:
- Tipo de vivienda: Lo primero que se tendrá en cuenta es el tipo de vivienda en la que se instalará un equipo de aerotermia. ¿Se trata de una vivienda de nueva construcción o ya existente? En el caso de las viviendas de nueva construcción, la planificación debe tenerse en cuenta junto con todas las demás construcciones que se estén realizando. En el caso de las viviendas existentes, aspectos como si se utilizarán los emisores existentes o se sustituirán por otros nuevos influirán en el tiempo necesario.
- Tipo de equipo de aerotermia: Dado que existe una gran variedad de equipos de aerotermia diferentes, cada una de ellas también tiene sus propios requisitos de tiempo para la instalación.
- Obras adicionales : Tanto si instalas un equipo de aerotermia en una vivienda existente como en una de nueva construcción, puede que sea necesario realizar obras adicionales para asegurarte de que sacas el máximo partido a tu nuevo sistema. Esto podría incluir la instalación o sustitución de emisores (como radiadores), la optimización de tu aislamiento, etc.
El precio de la instalación de un equipo de aerotermia varía en función del tipo de equipo de aerotermia que elijas
Otros factores que pueden influir en el precio son las obras de reforma u obras extra (como el aislamiento) que haya que realizar, además del técnico instalador encargado. Los precios de los distintos instaladores variarán en función de sus conocimientos y experiencia.
En toda Europa, los distintos países tienen diferentes normativas e incentivos a nivel nacional y regional para fomentar la compra e instalación de equipos de aerotermia.
Como cada uno de ellos tiene sus propios planes y criterios de elegibilidad, te aconsejamos que consultes a tu instalador Daikin o la página web de tu gobierno para obtener más información.
La mayoría de los equipos de aerotermia suelen incluir una unidad interior y otra exterior. Cada unidad produce sonido cuando está en funcionamiento; este sonido se mide generalmente en dBA y estos niveles oscilan en una escala de 0 dBA a 140 dBA.
Cuando consultes los niveles sonoros, también verás especificaciones sobre el nivel de potencia sonora y el nivel de presión sonora.
El nivel de potencia sonora es el nivel sonoro medido directamente en la fuente.
El nivel de presión sonora es el nivel de sonido medido a una distancia determinada (normalmente 1,5 - 2 metros) de la fuente.
Las unidades interiores de los equipos de aerotermia Daikin suelen producir un nivel de presión sonora de unos 30dBA, que es comparable al ruido que hace una persona susurrando.
Las unidades exteriores, al estar disponibles en una mayor variedad de tamaños, oscilan en niveles de presión sonora entre 40 dBA y 62 dBA, que son comparables a los sonidos de un piar de pájaros y de personas manteniendo una conversación, respectivamente.
Los equipos de aerotermia no requieren mucho mantenimiento. Te aconsejamos que conciertes una cita anual de mantenimiento con tu instalador para asegurarte de que tu equipo de aerotermia sigue funcionando de la manera más eficaz posible. Un servicio habitual incluiría una serie de comprobaciones estándar, así como una limpieza a fondo de la unidad y los filtros.
Descubre nuestro blog sobre calefacción y aire acondicionado
Averigua qué solución se adapta mejor a tus necesidades