Nos encargamos del cumplimiento de la legislación más elevada en materia de salud y seguridad por usted.
¿Sabía que existen distintas normas que rigen los gases fluorados?
En realidad, se aplican dos normas que abarcan los reglamentos de seguridad en relación con el R-32:
- EN378:2016, la norma general sobre los refrigerantes; y
- IEC60335-2-40 (sexta edición), la norma específica de las bombas de calor.
A partir de la 6.ª edición de la norma IEC específica del producto se introdujeron medidas adicionales para facilitar las instalaciones de los sistemas VRF con R-32…, si el fabricante o el instalador las aplican correctamente.
“En Daikin siempre hemos tratado de asumir en la medida de lo posible la responsabilidad del instalador por la instalación del sistema, siempre que se sigan ciertas instrucciones claras y sencillas durante la instalación”.
Hemos integrado en el sistema VRV 5 dos medidas montadas en fábrica para garantizar que no recae ninguna responsabilidad sobre los socios instaladores y que la unidad cumple plenamente la sexta edición de la norma IEC60325-2-40.
¿Cómo se aplican las dos normas en la práctica?
La norma EN378:2016 prevé que, si una norma específica de un producto aborda el tema, esta prevalece sobre la norma genérica. Por consiguiente, la cuestión de la inflamabilidad hay que extraerla de la sexta edición de la norma IEC60335-2-40.
Como resultado de la combinación de las normas, la clasificación del refrigerante es:
| Inflamabilidad | Toxicidad | |
| Menor toxicidad | Mayor toxicidad | |
| Sin propagación de la llama | A1 | B1 |
| Menor inflamabilidad | A2L* R-32 | B2L* |
| A2 | B2 | |
| Mayor inflamabilidad | A3 | B3 |
* A2L y B2L son refrigerantes menos inflamables con una velocidad de combustión máxima de ≤ 10 cm/s.
Tanto la toxicidad como la inflamabilidad influyen en la superficie mínima de la habitación donde puede aplicarse la unidad.
¿Cómo se relaciona la superficie de la habitación con las medidas aplicadas?
¿Qué hay que tener en cuenta en lo que respecta a las medidas adicionales para el R-32?
Resumen de la limitación de superficie de la habitación según las normas EN378:2016 y IEC60335-2-40 (sexta edición)
Toxicidad
Aunque tanto el R-410A como el R-32 poseen la clasificación "A" en la norma EN378:2016, el límite de toxicidad es ligeramente distinto: 0,30 kg/m3 en el caso del R-32 frente a los 0,44 kg/m3 del R-410A.
Por otro lado, la carga de refrigerante del R-32 es menor, lo que provoca solo un cambio leve en la limitación de superficie de la habitación.
Inflamabilidad
En la sexta edición de la norma IEC60335-2-40 sobre el producto se especifica toda la información relativa a la cantidad total de refrigerante y la superficie mínima de la habitación, en función de las medidas adicionales adoptadas.
Superficie 1: Superficie de aplicación sin ninguna medida
- Normalmente, los sistemas split y Sky Air encajan en esta superficie debido a las cargas de refrigerante tan bajas.
- Una instalación habitual de la serie Mini VRV, con 6,5 kg de refrigerante, exigiría una superficie mínima de la habitación de 39 m2.1)
Superficie 2: Superficie de aplicación ampliada del sistema VRV 5 con las dos medidas montadas en fábrica.
- Este enfoque de Daikin permite utilizar el sistema VRV a su máxima capacidad, con una reducción de la superficie mínima de la habitación a 10,0 m2.1)
1) En el caso de sistemas con 6,5 kg de carga de refrigerante y unidades interiores instaladas a una altura mínima de 1,8 m, por encima de la planta subterránea más baja.
La solución más flexible de Daikin
La solución más flexible: dos medidas integradas en el sistema
- Sin necesidad de cálculos ni costes adicionales para implantar las medidas sobre el terreno
- Sin problemas y sin necesidad de tiempo adicional durante la instalación
- Sin el riesgo de cometer errores gracias al software de selección Xpress
Pruebas y homologaciones a cargo de terceros
-
Las distintas normas de seguridad en relación con los gases fluorados
-
Normativa sobre gases fluorados
-
Tecnología de sustitución
-
El Pacto Verde es la oportunidad de la Unión Europea de «poner un hombre en la luna»: este es el motivo por el que necesitamos las bombas de calor para que esto suceda
-
Temperatura de refrigerante variable
-
“La asignación de refrigerante recuperado certificado evita sacar al mercado más de 300.000 toneladas de CO₂eq de gas nuevo todos los años.”