Saltar al contenido principal

¿Buscas confort, estética y eficiencia? Te contamos qué sistema de aire acondicionado encaja mejor en tu hogar.

Mantener una temperatura agradable en casa durante todo el año es algo que todos deseamos, pero no siempre sabemos cómo conseguirlo de forma eficaz y sin sacrificar el diseño de nuestro hogar. Si buscas un sistema de climatización potente, discreto y que se adapte a cada rincón de tu vivienda, el aire acondicionado por conductos puede ser justo lo que necesitas.

Cada vez más personas apuestan por este sistema porque combina confort, eficiencia y estética. A diferencia de otras opciones, distribuye el aire de forma uniforme y pasa prácticamente desapercibido, integrándose en techos y paredes sin romper la armonía de la decoración.

Comparativa entre el aire acondicionado por conductos y el split

Cuando toca decidir cómo climatizar tu hogar, las dos opciones más populares suelen ser el sistema por conductos o el split de pared. A continuación, te ayudamos a comparar ambos para que elijas el que mejor encaja con tus necesidades.

1. Estética y espacio

El gran atractivo del aire acondicionado por conductos es su discreción. Todo el sistema queda escondido en techos y paredes, lo que mantiene intacta la decoración y la sensación de amplitud.

En cambio, los sistemas split necesitan una unidad visible en cada estancia, lo que puede romper la estética, sobre todo en casas con un diseño minimalista o moderno. Si valoras un espacio limpio y sin aparatos a la vista, el sistema de conductos es la mejor opción.

2. Distribución del aire

El aire acondicionado por conductos garantiza una temperatura uniforme en todas las habitaciones. El aire se reparte de forma equilibrada, evitando zonas más frías o más calurosas.

El sistema split, en cambio, está pensado para climatizar una estancia concreta. Para cubrir varias habitaciones, necesitarás instalar varias unidades, lo que implica más coste y un mayor consumo energético.

3. Eficiencia energética

Ambos sistemas pueden ser eficientes, pero el aire acondicionado por conductos es más rentable cuando se trata de viviendas grandes o de varias plantas. Con una única unidad central y una buena red de conductos, climatizas toda la casa de forma optimizada.

Los splits, por su parte, son ideales para espacios pequeños o cuando solo necesitas climatizar una habitación específica, pero si tienes que instalar varios, la factura de la luz y el mantenimiento pueden dispararse.

4. Mantenimiento

El sistema por conductos requiere un mantenimiento más exhaustivo, ya que además de la unidad central, hay que limpiar y revisar los conductos para evitar acumulación de polvo o moho.

En el caso de los splits, el mantenimiento es más sencillo, ya que solo hay que limpiar filtros y revisar unidades interiores y exteriores. Eso sí, más unidades significa más revisiones. Aquí te lo explicamos en detalle.

5. Coste

Instalar un aire acondicionado por conductos supone una inversión inicial más elevada, debido a la instalación de conductos y la unidad central. Sin embargo, a largo plazo puede compensar, sobre todo si necesitas climatizar toda la casa sin instalar múltiples splits.

Mantenimiento del aire acondicionado por conductos

Para que tu aire acondicionado por conductos funcione al máximo rendimiento y dure más años, es fundamental seguir unas rutinas básicas de mantenimiento:

Limpieza de los filtros:

Limpia o cambia los filtros con regularidad para mantener el aire limpio y evitar que se acumulen polvo y bacterias. Unos filtros limpios mejoran la eficiencia y la calidad del aire que respiras.

Inspección de los conductos

Revisa los conductos al menos una vez al año para comprobar que no haya obstrucciones ni fugas. Unos conductos limpios y bien sellados aseguran que todo el aire llegue donde debe sin pérdidas.

Revisión de la unidad central

Una inspección periódica de la unidad central te ayudará a prevenir averías importantes y a detectar posibles fallos antes de que afecten a todo el sistema.

Comprobación del sistema de drenaje

Asegúrate de que el desagüe funcione bien para evitar humedades o filtraciones de agua. Un drenaje obstruido puede causar daños en techos y paredes.

Ventajas y desventajas del aire acondicionado por conductos

Ventajas

  • Estética impecable: Sin unidades visibles, tu hogar se mantiene ordenado y elegante.
  • Confort uniforme: El aire se reparte de forma equilibrada por toda la casa.
  • Perfecto para grandes superficies: Ideal para viviendas amplias o de varias plantas.
  • Eficiencia a largo plazo: Puede ser más rentable energéticamente que instalar varios splits.

Desventajas

  • Mayor coste inicial: La instalación es más cara que la de un split individual.
  • Mantenimiento más detallado: Requiere revisar filtros y conductos regularmente.
  • Instalación compleja: Necesita una buena planificación y suele requerir un falso techo.

Sistemas Daikin: Soluciones de climatización por conductos

Daikin es sinónimo de innovación, eficiencia y confort. Su gama de aire acondicionado por conductos está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento con el mínimo impacto visual, adaptándose a diferentes tipos de espacios: desde un domicilio o un local comercial, hasta un edificio completo con un solo equipo.

Este sistema centralizado destaca por su eficiencia, comodidad y bajo consumo, y permite la zonificación de toda la vivienda o el edificio, para que puedas gestionar y regular la temperatura de cada estancia según tus necesidades.

El funcionamiento es muy sencillo y discreto: consta de una unidad exterior, que suele colocarse en la azotea o en una zona técnica, y una unidad interior oculta en el falso techo, de forma que solo quedan visibles unas rejillas minimalistas. A través de los conductos, el aire se distribuye de manera homogénea por todas las habitaciones, garantizando el confort en cada rincón.

Además, estos equipos incluyen bomba de calor, por lo que tendrás climatización todo el año: aire fresco en verano y calor acogedor en invierno, siempre con la calidad y fiabilidad que caracterizan a Daikin.

En definitiva, el aire acondicionado por conductos de Daikin es la opción ideal si buscas un sistema invisible, eficaz y con la tranquilidad de una marca de confianza.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.