¿Tu aire acondicionado no enfría? Descubre por qué y cómo solucionarlo
Te contamos las causas más comunes, cómo puedes arreglar tu aire acondicionado y en qué casos deberías llamar a un técnico profesional.
Llega el verano, suben las temperaturas y, cuando más necesitas tu equipo de climatización… te das cuenta de que el aire acondicionado no enfría. Una situación tan común como frustrante que puede deberse a muchas causas, desde las más simples (y fáciles de solucionar) hasta otras que requieren una revisión técnica más profunda.
Posibles causas por las que tu aire acondicionado no enfría
Antes de pensar en una avería importante, es conveniente repasar algunos factores habituales que podrían estar afectando al rendimiento de tu equipo. Estas son las causas más comunes:
1. Filtros sucios
Es uno de los motivos más frecuentes. Con el tiempo, los filtros del aire acondicionado acumulan polvo, polen y partículas que dificultan el paso del aire. Si los filtros están obstruidos, el caudal se reduce y el equipo no consigue enfriar la estancia.
2. Modo incorrecto o mal configurado
Parece obvio, pero a veces el problema es tan simple como que el aparato está en modo ventilador (fan) o calefacción (heat), o con una temperatura programada demasiado alta. Una revisión del mando puede evitarte una llamada innecesaria al técnico.
3. Pérdida de gas refrigerante
El gas refrigerante es el encargado de absorber el calor del ambiente. Si hay una fuga, el equipo pierde capacidad de enfriamiento. Esta es una de las incidencias más delicadas y siempre requiere intervención profesional.
4. Problemas eléctricos o del termostato
Un fallo en el termostato o en el suministro eléctrico también puede impedir que el compresor funcione correctamente, lo que afecta directamente a la capacidad de refrigeración.
5. Unidad exterior bloqueada o sucia
La unidad exterior expulsa el calor hacia fuera. Si está sucia, bloqueada por objetos o muy expuesta al sol sin ventilación, no podrá realizar bien su trabajo.
6. Avería en el compresor o la placa electrónica
Aunque menos frecuente, un fallo en el corazón del sistema (el compresor) o en la electrónica del equipo puede provocar que el aire acondicionado no enfríe. En estos casos, solo un servicio técnico especializado puede realizar el diagnóstico y reparación.
Cómo identificar el problema paso a paso
Ahora que conoces las causas más habituales, te explicamos cómo puedes hacer una primera revisión básica antes de llamar al servicio técnico. Sigue estos pasos:
1. Comprueba el mando y el modo de funcionamiento
Asegúrate de que el equipo esté en modo “cool” (refrigeración) y que la temperatura seleccionada sea al menos 5 °C inferior a la temperatura ambiente.
2. Observa si el compresor arranca
Escucha si la unidad exterior emite algún sonido. Si no se activa al poco de encender el equipo, puede haber un problema eléctrico o de gas.
3. Verifica el caudal de aire
Coloca la mano frente a la unidad interior. Si apenas sale aire o sale a temperatura ambiente, los filtros pueden estar obstruidos.
4. Inspecciona los filtros
Abre la unidad interior con cuidado y revisa el estado de los filtros. Si están visiblemente sucios o con acumulación de polvo, límpialos.
5. Revisa el entorno de la unidad exterior
¿Está bloqueada por macetas, toldos, hojas secas? ¿Recibe demasiado sol directo sin ventilación? Asegúrate de que el aire fluya bien a su alrededor.
Qué mantenimiento puedes hacer tú mismo cuando tu aire acondicionado no enfría
Un buen mantenimiento no solo alarga la vida útil del equipo, sino que previene la mayoría de problemas antes de que ocurran. Estos son los cuidados básicos que puedes realizar por tu cuenta:
Limpieza de filtros
Se recomienda hacerlo una vez al mes durante la temporada de uso intensivo. Basta con retirarlos, aspirarlos y lavarlos con agua templada y jabón neutro. Déjalos secar completamente antes de volver a colocarlos.
Limpieza exterior de las unidades
Pasa un paño suave por la carcasa del split y, si tienes acceso seguro, revisa visualmente la unidad exterior y retira hojas, tierra o suciedad acumulada. No uses agua a presión.
Revisión de mandos y pilas
Parece menor, pero a veces el problema está en que el mando tiene las pilas gastadas o se ha desconfigurado.
Ventilación del espacio
Asegúrate de que las rejillas no estén tapadas por cortinas o muebles y ventila la estancia adecuadamente en horas de menos calor para facilitar el trabajo del equipo.
Cuándo contactar con el servicio técnico
Si tras hacer todas estas comprobaciones tu aire acondicionado no enfría todavía correctamente, ha llegado el momento de llamar a un profesional.
Señales claras de que necesitas asistencia técnica:
- El equipo se enciende, pero el aire sale caliente.
- Notas ruidos extraños o vibraciones.
- Hay fugas de agua o humedad anormal.
- El consumo eléctrico se ha disparado sin explicación.
- El mando no responde, o aparecen códigos de error en pantalla.
¿Por qué es importante recurrir siempre a un servicio autorizado?
Porque solo los técnicos oficiales conocen a fondo cada modelo, disponen de recambios originales y herramientas específicas, y trabajan conforme a los estándares de calidad y seguridad de la marca. En el caso de Daikin, esto se traduce en una atención rápida, eficaz y con todas las garantías.
El valor añadido del servicio postventa Daikin: Stand By Me
Contar con un equipo Daikin es sinónimo de calidad, pero también de tranquilidad. Y buena parte de esa tranquilidad proviene del servicio postventa exclusivo Stand By Me, pensado para que no tengas que preocuparte por nada una vez instalado el sistema.
¿Qué es Stand By Me?
Es una plataforma online gratuita para los usuarios de Daikin, donde puedes registrar tu producto y acceder a todos los servicios postventa desde un único lugar.
Beneficios de estar registrado:
- Ampliación de garantía hasta 5 años (según modelo).
- Acceso directo al servicio técnico oficial.
- Historial y seguimiento de mantenimiento.
- Notificaciones de revisiones recomendadas.
- Acceso a manuales, vídeos y consejos personalizados.
- Promociones y ventajas exclusivas para clientes registrados.
¿Por qué es importante registrarse?
Porque es la forma más sencilla de mantener tu equipo siempre a punto, evitar averías inesperadas y recibir atención prioritaria si algo falla. Además, te ayuda a alargar la vida útil del sistema y mantener su eficiencia energética año tras año.
Conclusión: que no te pille el calor desprevenido
Cuando el aire acondicionado no enfría, lo importante es actuar con método: revisar lo básico, hacer un pequeño mantenimiento y contactar con el servicio técnico si es necesario. En la mayoría de los casos, el problema tiene solución rápida… si se detecta a tiempo.
Y si tu equipo es Daikin, recuerda que cuentas con todo un ecosistema de soporte a tu alrededor. Porque no solo diseñamos productos de alto rendimiento, también nos aseguramos de que funcionen siempre como el primer día.
¿Tu aire acondicionado no enfría? Ahora ya sabes qué hacer.
Dale un aire nuevo a tu email
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.