Saltar al contenido principal

Descubre cómo el aire acondicionado con WiFi puede transformar tu experiencia de climatización doméstica, ofreciendo comodidad, ahorro energético y control total. 

Imagínate que regresas a casa después de un largo día de trabajo en pleno verano, y antes de siquiera abrir la puerta, ya puedes sentir el fresco abrazo del aire acondicionado esperándote. No has tenido que dejarlo encendido todo el día, gastando energía innecesariamente, sino que has ajustado la temperatura perfecta durante tu camino a casa con solo unos toques en tu smartphone. O quizás, mientras te acomodas en tu sofá para disfrutar de una película, recuerdas que olvidaste ajustar tu equipo de climatización. No hace falta que te levantes, es suficiente con que digas: “Alexa, baja la temperatura dos grados”. Y tu asistente de voz lo hace por ti.

Esta comodidad, eficiencia y control total sobre el ambiente de tu hogar ya no es cosa del futuro, sino una realidad gracias a los aires acondicionados con WiFi.

¿Qué voy a leer en este artículo?

¿Cómo funciona el WiFi en un aire acondicionado?

El aire acondicionado con WiFi incorpora una tecnología que permite su conexión a internet a través de una red doméstica. ofreciendo así una serie de funcionalidades inteligentes y mejorando la comodidad y eficiencia del usuario:

  • Control remoto: Al estar conectado a Internet, puedes controlar el aire acondicionado de forma remota utilizando una aplicación en tu smartphone o cualquier otro dispositivo conectado. Esto significa que puedes ajustar la temperatura y encender o apagar el dispositivo sin necesidad de estar físicamente cerca del equipo.
  • Programación y automatización: Permite programar horarios específicos para que el aire acondicionado se encienda o apague automáticamente. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia energética, ya que puedes asegurarte de que el aire acondicionado solo esté funcionando cuando sea necesario.
  • Mantenimiento predictivo: Algunos modelos avanzados de aires acondicionados WiFi pueden monitorear su propio rendimiento y prever necesidades de mantenimiento. Esto significa que la unidad puede notificarte cuando es necesario cambiar un filtro o si detecta problemas que podrían requerir atención, ayudando a evitar averías mayores.
  • Integración con el hogar inteligente: Estos equipos de climatización pueden integrarse con otros dispositivos inteligentes en el hogar, como asistentes de voz y sistemas de domótica. Esto permite crear ambientes y rutinas personalizadas. Por ejemplo, durante el mes de agosto quiero que se suban las persianas y se encienda el aire acondicionado a las 10 de la mañana. 

En resumen, la funcionalidad WiFi en los aires acondicionados transforma estos aparatos en dispositivos inteligentes que ofrecen comodidad, eficiencia energética y una integración más profunda con el ecosistema del hogar inteligente, brindando a los usuarios un control sin precedentes sobre su entorno de vida.

¿Cómo se conecta un aire acondicionado a WiFi?

Conectar tu aire acondicionado a la red WiFi es un proceso sencillo. Generalmente, implica descargar la aplicación móvil específica del fabricante, seleccionar tu dispositivo dentro de la app y seguir las instrucciones para conectarlo a tu red doméstica. Este proceso varía ligeramente entre diferentes marcas y modelos, pero la facilidad de configuración es una constante.

En el caso de los equipos Daikin, asegúrate primero de que tu unidad cuenta con el accesorio Wifi. Algunos equipos lo traen incluido de serie pero otros requieren adquirirlo como un opcional. Una vez, te hayas asegurado de este punto, conecta tu unidad a la conexión Wi-Fi y descarga la aplicación Daikin Onecta para controlar el termostato, establecer programas de temperatura y revisar el consumo energético. Te permite controlar hasta 50 unidades a la vez en los sistemas de climatización.

¿Cómo conecto el aire acondicionado a Google Home?

Para conectar tu aire acondicionado a Google Home, primero debes asegurarte de que tu dispositivo sea compatible con este asistente de voz. Luego, sigue dos sencillos pasos:

Paso 1: Configura tu aire acondicionado

Si aún no lo has hecho, sigue los pasos proporcionados por Daikin para configurar tus equipo de climatización e instala la aplicación Onecta en tu teléfono para tener un control total de tu equipo, estés donde estés.

Paso 2: Conecta tu aire acondicionado en la aplicación Google Home

  1. Abre la aplicación Google Home.
  2. Toca Dispositivos - > Añadir  - > Funciona con Google Home
  3. Selecciona a Daikin en la lista que te aparecerá

Para completar la configuración, sigue los pasos que aparecen en la aplicación.

¿Qué modelos de aires acondicionados con WiFi comprar?

El mercado ofrece una amplia variedad de aires acondicionados con WiFi, adecuados para todas las necesidades y presupuestos. Desde 2020, todos los equipos de climatización de Daikin cuentan con esta posibilidad (algunos lo incluyen de serie como Daikin Emura o Daikin Perfera y otros necesitas adquirir un accesorio que va dentro del equipo) ofreciendo la app Daikin Onecta para que puedas llevar un control sencillo y cómodo de la temperatura de tu hogar.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.