Saltar al contenido principal

Te revelamos el tiempo estimado que se necesita para instalar un aire acondicionado y los elementos que pueden acelerar o retrasar el proceso. 

Te has decidido, de este verano no pasa: vas a comprar o renovar tu aire acondicionado. Pero una pregunta común entre quienes consideran esta inversión es: ¿cuánto tiempo se tarda en instalar un aire acondicionado?

Y es que con la llegada del calor también llegan las prisas por convertir nuestro hogar o negocio en un refugio frente a las olas de calor.

¿Qué voy a leer en este artículo?

¿Cuánto se tarda en instalar un aire acondicionado?

El tiempo promedio para la instalación de un aire acondicionado suele variar entre 4 y 8 horas. Sin embargo, este tiempo puede fluctuar dependiendo de varios factores que exploraremos a continuación. Es importante tener en cuenta que cada instalación es única y puede requerir más o menos tiempo según las circunstancias específicas.

Factores que influyen en el tiempo de instalación

Y es que no todos los aires acondicionados son iguales.

Puede que compartan una misión: enfriar tu hogar. Pero la forma en que lo hacen puede ser bastante diferente. La complejidad de la instalación de tu aire acondicionado y el tamaño del sistema son los dos factores principales que afectarán el tiempo de instalación del aire acondicionado.

Tipo de sistema

  • Aire acondicionado Split: El sistema split es uno de los más comunes y consiste en dos unidades: una interna y otra externa. La unidad interna se coloca dentro de la habitación que se desea enfriar, mientras que la unidad externa se sitúa fuera del edificio. La instalación de un aire acondicionado split suele tardar entre 4 y 8 horas.
  • Aire acondicionado Multi-Split: Este sistema permite conectar varias unidades internas a una sola unidad externa. Es ideal para enfriar múltiples habitaciones sin necesidad de instalar varias unidades exteriores. La instalación de un sistema multi-split puede tardar entre 6 y 12 horas, ya que requiere más trabajo para conectar y calibrar todas las unidades internas.
  • Aire acondicionado por conductos: Los sistemas de aire acondicionado por conductos se instalan dentro de un falso techo. Utilizan una red de conductos para llevar el aire frío a todas las habitaciones desde una unidad central. Este tipo de instalación es más compleja y puede tardar de 2 a 5 días en completarse, dependiendo del tamaño de la casa y la dificultad de colocar los conductos.

Complejidad de la instalación

  • Instalación básica: Si las conexiones eléctricas y los conductos ya están en su lugar, la instalación puede ser más rápida. En estos casos, el técnico solo necesita montar las unidades y realizar las conexiones necesarias.
  • Instalación compleja: Puede incluir trabajos adicionales como perforar paredes o realizar ajustes eléctricos. Esto influye en cuánto se tarda en instalar un aire acondicionado por la dificultad, pero también porque puede requerir permisos especiales. Este nivel de complejidad puede extender la instalación a varios días, especialmente si se es necesario coordinarse con otros profesionales (electricistas, plomeros, etc.).

Accesibilidad del área de instalación

  • Fácil acceso: Si la ubicación es de fácil acceso, esto reduce significativamente el tiempo necesario.
  • Difícil acceso: Áreas complicadas como áticos o techos altos pueden aumentar el tiempo de instalación. El acceso limitado puede requerir equipo especial como andamios o escaleras extensibles, y el espacio reducido puede dificultar el movimiento de los técnicos y el manejo de las unidades.

Condiciones previas del sitio

  • Preparación previa: Si se han tomado medidas anticipadas para garantizar que todas las áreas estén libres de obstáculos y que todos los requerimientos legales y técnicos estén cumplidos, los técnicos pueden empezar a trabajar inmediatamente y concluir más rápidamente.
  • Obstáculos: La presencia de obstáculos o la necesidad de realizar reparaciones puede prolongar el tiempo que se tarda en instalar un aire acondicionado. Esto incluye mover muebles, retirar escombros, reparar daños previos en las estructuras donde se instalarán las unidades, y solucionar problemas eléctricos preexistentes.

¿Qué hay que saber antes de una instalación de aire acondicionado?

Permisos y regulaciones

Antes de comenzar la instalación, asegúrate de obtener todos los permisos necesarios y cumplir con las regulaciones locales. Esto no solo es legalmente obligatorio, sino que también garantiza la seguridad y eficiencia del sistema.

Selección del sistema adecuado

Elegir el sistema de aire acondicionado adecuado es fundamental. Piensa en cosas como el tamaño del espacio que quieres enfriar, la eficiencia energética y cuánto estás dispuesto a gastar. Un experto en climatización puede ayudarte a tomar la mejor decisión.

Pide un presupuesto para tu nueva instalación contactando a un instalador recomendado. Ellos se pondrán en contacto contigo rápidamente para ayudarte a saber qué equipo se ajusta más a tus necesidades.

Solicita una instalador recomendado

Preparación del hogar

Libera el área donde se instalará el sistema para asegurar un ambiente de trabajo seguro y eficiente. Esto incluye mover muebles y asegurarte de que los técnicos tengan fácil acceso al área de trabajo.

¿Y si hay que cambiar un aparato antiguo?

Reemplazar un sistema de aire acondicionado antiguo puede ser un poco más complicado que una instalación nueva debido a varios factores.

Retiro del equipo existente

Desmantelar y retirar el equipo viejo puede llevar tiempo adicional. Además, se deben seguir procedimientos específicos para desechar el refrigerante y otros componentes de manera segura y ecológica.

Evaluación del sistema actual

Es posible que se necesiten evaluaciones adicionales para ver si los conductos y las conexiones existentes son compatibles con el nuevo sistema. En algunos casos, puede ser necesario hacer ajustes o reemplazos.

Ajustes y mejoras

Si el sistema nuevo es más eficiente o de diferente capacidad, es probable que se necesiten ajustes en el ducto, el cableado o la unidad de control. Estos cambios pueden extender el tiempo total de instalación.

En resumen, aunque el tiempo de instalación de un aire acondicionado puede variar, planificar adecuadamente y entender los factores que influyen puede ayudar a gestionar mejor sus expectativas y prepararse para un proceso más fluido. Consultar siempre con profesionales cualificados garantizará una instalación segura y eficiente, asegurando un rendimiento óptimo de su nuevo sistema de climatización.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.