Saltar al contenido principal

Explorando soluciones de refrigeración eficientes, sostenibles y accesibles más allá del aire acondicionado tradicional

El aire acondicionado ya no es un lujo, sino una necesidad para la salud, la productividad y la supervivencia en una Europa cada vez más cálida. Sin embargo, el aire acondicionado tradicional conlleva un aumento del consumo energético y de los costes medioambientales. La solución reside en alternativas de refrigeración eficientes y sostenibles. Este artículo explica por qué está aumentando la demanda de refrigeración, qué opciones respetuosas con el medio ambiente existen, cómo el clima y el tipo de edificio afectan al rendimiento y cómo las soluciones, muchas de ellas ofrecidas por Daikin, ayudan a proporcionar confort, salud y eficiencia sin aumentar la carga climática.

¿Por qué el aire acondicionado se ha convertido en una necesidad y no en un lujo?

A medida que las temperaturas siguen aumentando, el calor extremo afecta cada vez más a la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. En Daikin, creemos que la tecnología y la salud van de la mano. Al desarrollar soluciones de aire acondicionado y calefacción energéticamente eficientes, ayudamos a las comunidades a adaptarse a estas condiciones cambiantes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.

A medida que Europa continúa calentándose casi el doble de rápido que la media mundial, la demanda de aire acondicionado, cuando se combina con energías más limpias, se convierte en una parte fundamental de las estrategias de resiliencia climática. Como destaca el Financial Times, las ventas de aparatos de aire acondicionado (también conocidos como equipos de aerotermia) en la UE se han disparado, especialmente en regiones que tradicionalmente no están acostumbradas al calor. Sin embargo, esta creciente demanda de sistemas de aire acondicionado tradicionales tiene un elevado coste medioambiental.

En 2022, la refrigeración de espacios, incluidos los equipos de aerotermia y los ventiladores, representa alrededor del 7 % del consumo mundial de electricidad y aproximadamente el 3 % de las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía, lo que aumenta hasta el 3,2 % del total de gases de efecto invernadero cuando se incluyen los potentes refrigerantes (HFC). Es posible que desees explorar alternativas a las unidades de aire acondicionado tradicionales, y estas son las razones:

Las dudas sobre los aparatos de aire acondicionado tradicionales

Los aires acondicionados convencionales consumen una cantidad considerable de electricidad, aproximadamente el 10 % del consumo energético mundial, y las previsiones sugieren que esta cifra podría triplicarse para 2050 si no se producen cambios. También existen algunas preocupaciones de larga data en torno a la instalación, el mantenimiento y el coste. No obstante, en última instancia, la temperatura de confort se está convirtiendo en una necesidad, por lo que los métodos alternativos de calefacción y aire acondicionado, como los que defiende Daikin, están ganando impulso.

¿Qué alternativas al aire acondicionado tradicional hay disponibles?

Los sistemas de refrigeración alternativos ofrecen opciones respetuosas con el medio ambiente y accesibles para mantener el confort. Estas soluciones se presentan en varias formas:

  • Refrigeración pasiva: Incluye estrategias de diseño arquitectónico como la ventilación cruzada, el sombreado, las superficies reflectantes y la masa térmica para regular la temperatura de forma natural. Ideal para nuevas construcciones o reformas bien planificadas en climas secos.
  • Refrigeración evaporativa: Algunos productos utilizan agua para la refrigeración mediante evaporación. Son eficientes desde el punto de vista energético y funcionan mejor en entornos secos, lo que los convierte en una alternativa ecológica al aire acondicionado con compresor.
  • Enfriadores de aire portátiles: Estas unidades son compactas, fáciles de usar y perfectas para la refrigeración de espacios pequeños. No requieren instalación permanente, lo que las hace ideales para inquilinos o residentes urbanos.

Las necesidades de refrigeración varían en función de la ubicación geográfica y el tipo de edificio. Un sistema de ventilación pasiva puede funcionar en una vivienda del norte de Europa, pero no en un apartamento del sur, opaco y expuesto al sol. Por eso, diseñar teniendo en cuenta el contexto climático es clave para lograr confort y eficiencia a largo plazo.

¿Qué es la refrigeración pasiva y cómo funciona?

La refrigeración pasiva se refiere a estrategias de diseño que reducen las temperaturas interiores sin sistemas mecánicos. Estos principios tienen siglos de antigüedad y siguen siendo eficaces hoy en día, especialmente cuando se integran en la arquitectura moderna.

En esencia, la refrigeración pasiva se basa en elementos como la masa térmica (materiales que absorben y liberan calor lentamente), el sombreado (voladizos, pérgolas o persianas) y el flujo de aire natural. Los materiales comunes de masa térmica incluyen el hormigón, el ladrillo, la piedra y el adobe, que pueden absorber calor durante el día y liberarlo gradualmente por la noche, lo que ayuda a estabilizar la temperatura interior

Por ejemplo, una orientación adecuada de las ventanas y el uso de la ventilación cruzada pueden mejorar considerablemente los niveles de confort sin necesidad de utilizar electricidad.

Entre los elementos sencillos pero eficaces se incluyen árboles, enrejados y aleros, que bloquean la luz solar directa y reducen la acumulación de calor solar.

Sin embargo, la refrigeración pasiva tiene limitaciones en climas extremos. En ambientes húmedos o durante olas de calor, la ventilación natural por sí sola puede no ser suficiente para mantener temperaturas interiores seguras.

Algunos ejemplos prácticos de refrigeración pasiva son:

  • Casas mediterráneas con gruesos muros de piedra y ventanas pequeñas para reducir la absorción de calor.
  • Construcciones escandinavas que incorporan sistemas inteligentes de flujo de aire y un alto nivel de aislamiento para maximizar el control térmico pasivo.

Alternativas de refrigeración mecánica al aire acondicionado tradicional

Para los hogares que necesitan refrigeración mecánica sin el elevado consumo energético de los sistemas de aire acondicionado convencionales, existen varias soluciones de menor impacto que pueden proporcionar un confort eficaz cuando se adaptan al clima y al tipo de edificio adecuados.

Ventiladores de ático

Los ventiladores de ático funcionan ventilando el aire caliente atrapado en el ático, lo que reduce la carga térmica en los pisos superiores. Al expulsar el aire caliente, ayudan a mantener bajas las temperaturas interiores, especialmente durante las primeras horas de la tarde, cuando el calor del tejado alcanza su punto máximo.

Consideraciones climáticas y de construcción:

  • Funcionan mejor en climas cálidos y secos, donde el aire caliente puede expulsarse sin añadir humedad

  • Pueden ser menos eficaces o contraproducentes en climas húmedos, ya que la ventilación puede atraer aire húmedo y aumentar la humedad interior

  • En climas fríos, el uso incontrolado puede provocar pérdidas de calor no deseadas en invierno y aumentar la demanda de calefacción

  • Las viviendas con un aislamiento y una ventilación deficientes suelen experimentar mayores reducciones de temperatura que los edificios bien aislados

Costes:

  • Los ventiladores de ático suelen costar entre 100 y 400 euros, incluida la instalación

  • Los costes operativos son mínimos, con un consumo de entre 50 y 100 vatios

Enfriadores evaporativos

Los enfriadores evaporativos utilizan la evaporación del agua para reducir la temperatura del aire. Son significativamente más eficientes energéticamente que las unidades de aire acondicionado basadas en compresores y no utilizan refrigerantes nocivos.

Ideales para:

  • Climas secos, donde el aire puede absorber la humedad de manera eficaz

Limitaciones:

  • Menos eficaces en regiones húmedas, donde la saturación de humedad limita la evaporación

Instalación y mantenimiento:

  • Instalación generalmente sencilla

  • El mantenimiento consiste en limpiar los filtros y los depósitos de agua

Costes:

  • Normalmente entre 150 y 1.000 euros, dependiendo del tamaño y las características

  • Las unidades portátiles son más económicas; los sistemas para toda la vivienda requieren una mayor inversión inicial

Soluciones portátiles: ventiladores, unidades portátiles y refrigeración híbrida

Las soluciones de aire acondicionado portátiles ofrecen flexibilidad, especialmente para inquilinos, instalaciones temporales o viviendas sin conductos de aire acondicionado. Son adecuadas para estancias pequeñas y para refrigeración específica.

Los ventiladores hacen circular el aire y favorecen la evaporación del calor de la piel, sin bajar la temperatura del aire, mientras que los aparatos de aire acondicionado portátiles eliminan activamente el calor y la humedad.

Estas unidades híbridas proporcionan una refrigeración eficiente desde el punto de vista energético mediante tecnología evaporativa, lo que supone un consumo eléctrico significativamente menor que los aires acondicionados convencionales, al tiempo que mejoran la calidad del aire interior al filtrar contaminantes, alérgenos, polvo y algunas bacterias.

Los modelos híbridos combinan la refrigeración evaporativa con la filtración, ofreciendo un término medio en el que también se tiene en cuenta la purificación del aire.

El mantenimiento consiste en drenar la condensación, limpiar los filtros y sustituir ocasionalmente los paneles de enfriamiento.

La instalación suele ser "Plug and Play", y requiere una toma de corriente y acceso a una ventana, cuando sea necesario.

¿Cómo pueden los techos fríos y las barreras térmicas reducir el calor y ahorrar energía?

Los techos fríos, mediante revestimientos reflectantes, membranas brillantes o cubiertas verdes, reflejan la radiación solar, reducen la temperatura de los tejados hasta en 30 °C y disminuyen las necesidades de refrigeración entre un 10 % y un 30 %. Cuando se combinan con un aislamiento y una ventilación adecuados del ático, ofrecen excelentes rendimientos a largo plazo. Las soluciones inteligentes para áticos compatibles con Daikin complementan este enfoque.

El coste de instalación de los techos fríos varía en función del tipo: por ejemplo, los revestimientos reflectantes añaden entre 2 y 5 euros por m² respecto a la pintura estándar, mientras que las membranas reflectantes aumentan los costes entre 10 y 20 euros por m². Aunque los costes iniciales son más elevados, los techos fríos ayudan a ahorrar energía a largo plazo.

Los sistemas de techos fríos son adecuados tanto para viviendas residenciales como para edificios comerciales, especialmente en climas cálidos o soleados. Con el tiempo, ofrecen un alto retorno de la inversión gracias a la reducción de las facturas de aire acondicionado y a la prolongación de la vida útil del sistema de climatización.

En combinación con la refrigeración pasiva o la automatización inteligente, estas soluciones ofrecen una forma escalable de reducir el consumo energético y mantener el confort térmico de forma sostenible.

¿Cómo puede la tecnología doméstica inteligente mejorar la eficiencia de la refrigeración?

Los termostatos inteligentes, las persianas automáticas y los sensores de calidad del aire optimizan el confort térmico y el consumo energético. Por ejemplo, las persianas pueden bloquear el calor cuando la luz solar es más intensa, mientras que los controles inteligentes pueden activar ventiladores de ático o cortinas en lugar de depender del aire acondicionado. Cuando se integra perfectamente con sistemas pasivos y mecánicos, la tecnología inteligente permite una refrigeración eficiente y con capacidad de respuesta.

Los equipos de aerotermia como solución con doble finalidad

Los equipos de aerotermia proporcionan calefacción y aire acondicionado mediante la transferencia, no la generación, de calor, lo que ofrece una mayor eficiencia en comparación con los sistemas convencionales. Aunque los costes iniciales son más elevados, el ahorro previsto, entre 240 y 260 euros al año aproximadamente para un hogar típico que consume 10.000 kWh al año, puede suponer un retorno de la inversión en varios años, especialmente si se utiliza energía renovable. Sus ventajas medioambientales y su flexibilidad energética los han convertido en una parte fundamental de la oferta de Daikin en materia de calefacción y aire acondicionado doméstico.

Medidas prácticas para mantener los hogares más frescos

Reducir la acumulación de calor en el interior es una de las estrategias más sencillas y rentables para mantener una vivienda más fresca sin depender en gran medida de sistemas mecánicos de aire acondicionado.

Reducir las fuentes internas de calor

  • Cambia a iluminación LED: las bombillas incandescentes emiten hasta el 90 % de su energía en forma de calor
  • Cocina menos durante las horas pico: hazlo temprano por la mañana o después del atardecer, o utiliza microondas o parrillas al aire libre
  • Gestiona la ubicación de los electrodomésticos: mantén los dispositivos que generan calor alejados de los termostatos y entre sí.

Limitar la acumulación de calor solar

  • Utiliza cortinas opacas y revestimientos aislantes para ventanas a fin de bloquear la radiación solar y retener el aire fresco
  • Aplica láminas o tintes para ventanas para reducir la radiación UV e infrarroja, manteniendo al mismo tiempo la luz natural

Mejorar la hermeticidad y el aislamiento

  • Sella las grietas y huecos alrededor de puertas, ventanas, tuberías y enchufes
  • Mejora el aislamiento y el sellado hermético del ático, ya que el calor suele acumularse en los espacios del ático y se irradia hacia abajo

Favorecer el flujo de aire y la ventilación

  • Las mejoras en la ventilación, como los extractores de aire alimentados con energía solar o las rejillas añadidas, ayudan a eliminar el aire caliente atrapado
  • La ventilación mejorada reduce la presión sobre los ventiladores y los sistemas de aire acondicionado

¿Qué soluciones de refrigeración funcionan mejor en las diferentes zonas climáticas?

  • En regiones húmedas (por ejemplo, el sur del Reino Unido y algunas partes de Europa), los equipos de aerotermia o los aparatos de aire acondicionado son ventajosos porque pueden deshumidificar el aire interior mientras enfrían
  • Zonas áridas: Los enfriadores evaporativos y los métodos pasivos ofrecen una refrigeración eficiente y económica.
  • Apartamentos urbanos: Aprovechan las ventajas de las unidades portátiles, las persianas y los sistemas inteligentes.
  • Viviendas unifamiliares: Pueden integrar ventiladores de ático, techos fríos y equipos de aerotermia con controles inteligentes.

Consideraciones sobre el presupuesto: Costes iniciales frente a costes a largo plazo

A la hora de seleccionar un sistema de refrigeración, hay que tener en cuenta tanto la inversión inicial como los costes a lo largo de su vida útil. Las distintas soluciones tienen distintos precios, demandas energéticas y necesidades de mantenimiento.

Opción de refrigeración

Coste inicial

Mantenimiento

Coste energético

Notas

Aire acondicionado de ventana

Bajo

Moderado (limpieza de filtros, mantenimiento estacional)

Medio-Alto

Eficaz para estancias individuales; menos eficiente en general.

Unidades portátiles

Bajo-Medio

Bajo

Medio

Flexible, pero puede ser ruidoso y consumir mucha energía.

Enfriadores evaporativos

Bajo-Medio

Bajo (el agua se rellena, sustitución ocasional de paneles)

Bajo

Ideal para climas secos, no es adecuado para zonas húmedas.

Equipos de aerotermia

Alta

Bajo

Bajo

Doble finalidad, alta eficiencia, a menudo susceptible de recibir subvenciones.

Techos fríos

Medio–Alto (20–40 euros/m²)

Muy bajo

Bajo

Retorno de la inversión a largo plazo mediante la eliminación pasiva del calor.

Ventiladores de ático

Bajo-Medio

Muy bajo

Bajo

Extracción eficiente del calor en los pisos superiores.

Existen numerosas subvenciones e incentivos gubernamentales disponibles para reducir la carga inicial de las soluciones sostenibles. Por ejemplo:

  • En el Reino Unido y la Unión Europea, las subvenciones suelen apoyar la instalación de equipos de aerotermia y la renovación del aislamiento en el marco de los planes de descarbonización. Por ejemplo, en Alemania, la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones (BAFA) ofrece subvenciones que cubren hasta el 45 % de los costes de instalación de equipos de aerotermia y renovaciones energéticamente eficientes.

¿Cómo puede ser eficaz la refrigeración sin dañar el medio ambiente?

A medida que aumenta la demanda mundial de aire acondicionado, también lo hace su huella medioambiental, a menos que tomemos decisiones deliberadas y fundamentadas.

Los aires acondicionados tradicionales son responsables de una parte cada vez mayor del consumo mundial de electricidad y de las emisiones. Por otro lado, los enfriadores evaporativos consumen hasta un 75 % menos de energía y tienen un menor impacto medioambiental, aunque solo son eficaces en climas secos.

Los aires acondicionados tradicionales funcionan con ciclos de refrigeración basados en compresores que consumen mucha electricidad, por lo que son responsables de una parte cada vez mayor del consumo energético mundial y de las emisiones de CO₂.

Los equipos de aerotermia, que proporcionan calefacción y aire acondicionado mediante la transferencia de calor en lugar de generarlo, son mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Cuando se combinan con electricidad renovable, pueden reducir las emisiones de CO₂ hasta en un 60 % en comparación con los sistemas tradicionales.

Soluciones de aire acondicionado sostenibles para la salud, el confort y el futuro

A medida que el aire acondicionado se vuelve cada vez más esencial en una Europa que se calienta, el reto consiste en mantener el confort sin aumentar el consumo energético ni el impacto medioambiental. Las alternativas de aire acondicionado más eficaces combinan un diseño pasivo, controles inteligentes y sistemas energéticamente eficientes, como equipos de aerotermia, adaptados al clima local y al tipo de edificio. Al reducir la demanda energética y proteger al mismo tiempo la salud y el confort interior, las soluciones de aire acondicionado sostenibles ofrecen una vía práctica y con garantía de futuro. El enfoque de Daikin se centra en un aire acondicionado responsable que refuerza la resiliencia hoy y a largo plazo.

Puntos clave

  • El aire acondicionado es una necesidad sanitaria, no un lujo, a medida que las olas de calor se intensifican en toda Europa.

  • El aire acondicionado tradicional aumenta el consumo de energía y las emisiones, por lo que es esencial contar con alternativas eficientes.

  • Importancia de las soluciones adecuadas al clima: la refrigeración pasiva y evaporativa son apropiadas para las regiones secas, mientras que los equipos de aerotermia funcionan mejor en climas mixtos y húmedos.

  • Las tecnologías inteligentes reducen la demanda de aire acondicionado optimizando el sombreado, la ventilación y el uso del sistema antes de que sea necesario utilizar el aire acondicionado.
  • Los equipos de aerotermia energéticamente eficientes proporcionan confort a largo plazo con menos emisiones, especialmente cuando se combinan con energías renovables.

¿Buscas una solución de aire acondicionado que combine confort, eficiencia y sostenibilidad?